21
CONFORMIDAD
INFORMACIÓN SOBRE LA EXPOSICIÓN A RF DE LA FCC (SAR)
Este dispositivo cumple los requisitos gubernamentales relacionados con la exposición a las ondas
de radio. Este dispositivo está diseñado y fabricado de modo que no exceda los límites de emisiones
en relación con la exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal
de Comunicaciones del Gobierno de los EE. UU.
La norma sobre exposición a dispositivos inalámbricos utiliza una unidad de medida conocida como
el Índice de Absorción Específica, o SAR, por sus siglas en inglés. El límite de SAR estipulado por
la FCC es de 1,6 W/kg. Las pruebas del SAR se realizan usando posiciones de operación estándar
aceptadas por la FCC, en las cuales el dispositivo transmite en todas las bandas de frecuencia al
nivel de potencia más alto certificado. A pesar de que el SAR se determina en el nivel de potencia
más alto certificado, el nivel real del SAR del dispositivo en funcionamiento puede ser mucho menor
que el valor máximo. Esto se debe a que el dispositivo está diseñado para funcionar con múltiples
niveles de potencia, de modo que utilice únicamente la potencia necesaria para alcanzar la red.
En general, cuanto más cerca se encuentre de la antena inalámbrica de una estación base, menor
será la potencia de salida. Si bien pueden existir diferencias entre los niveles del SAR de diferentes
dispositivos y en distintas posiciones, todos cumplen con los requisitos gubernamentales.
NOTIFICACIÓN DE LA IC PARA USUARIOS EN CANADÁ
Este dispositivo cumple con la(s) norma(s) RSS exenta(s) de licencia de Industry Canada.
Sufuncionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe
provocar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida,
incluida la que pueda causar un funcionamiento no deseado.
Este dispositivo cumple con la norma RSS-247 de Industry Canada. Su funcionamiento está sujeto a
la condición de que este dispositivo no ocasione interferencia perjudicial. Este aparato digital ClaseB
cumple con la normativa canadiense ICES-003.
Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de IC fijados para un entorno no
controlado. Este equipo debe instalarse y usarse a una distancia mínima de 5mm entre el radiador y
su cuerpo. Este transmisor no debe instalarse junto a ninguna otra antena o transmisor ni funcionar
conjuntamente con estos dispositivos.
DECLARACIÓN DE EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN DE IC:
Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de IC fijados para un entorno no controlado.
Este equipo debe instalarse y usarse a una distancia mínima de 5mm entre el radiador y su cuerpo.
EXPOSICIÓN DE LOS SERES HUMANOS A LOS CAMPOS DE RF (RSS-102)
La energía que irradian las antenas conectadas a los adaptadores inalámbricos cumple con el límite
de IC estipulado en el requisito de exposición a RF de la norma IC RSS-102, libro 5, cláusula 4. Las
pruebas del SAR se realizan usando posiciones de operación recomendadas y aceptadas por la RSS,
en las cuales el dispositivo transmite en todas las bandas de frecuencia al nivel de potencia más alto
certificado, sin distanciarse del cuerpo.