人机界面(HMI)
2,394 结果人机界面 (HMI)
人机界面 (HMI) 是在操作人员与工业机械之间实现实时连接的控制面板。您可以把它想象成工厂车间的仪表盘,操作人员可以在这里看到正在发生的状况并做出相应的决策。
HMI 的功能是什么?
在工业自动化中,HMI 系统是人与机器之间至关重要的桥梁。它们从机械、传感器和可编程逻辑控制器 (PLC) 获取复杂数据,并将其转换为操作员可以真正理解和使用的可视化显示。通过 HMI 屏幕(通常是专为工业环境设计的加固型触摸屏),操作员可以监控设备状态、调整设置、确认警报以及控制整个生产线的生产过程。
现代 HMI 软件的功能远不止简单的按钮和仪表。它通过可定制的仪表板、趋势图和实时监控功能提供丰富的数据可视化,帮助操作员在问题发生之前发现问题。这种集中式的数据采集和系统控制方法在严苛的工业环境中尤为重要,因为在这种环境中,停机成本非常高昂,安全至关重要。
通过工业以太网,使用 Modbus 和 MQTT 等成熟协议进行通信。大多数现代 HMI 都包含内置的以太网端口,可与 PLC、传感器、远程 I/O 模块和企业级系统无缝连接。这种连接方式允许数据双向流动,即操作员向下发送命令到设备,同时实时状态信息流回到操作员进行显示和分析。
现代功能
当今的高性能 HMI 架构利用边缘计算和工业物联网 (IIoT) 技术,将功能扩展到工厂车间之外。许多系统现在都会提供基于网络的访问方式,允许授权人员使用安全连接从任何地方监控运行情况。内置的数据记录功能可捕获历史趋势,以用于分析、故障排除和合规性报告。有些系统甚至可以在出现紧急情况时通过电子邮件或短信发送警报。