如何针对各类工业环境选用平板 HMI 以实现最佳效果

作者:Jeff Shepard

投稿人:DigiKey 北美编辑

使人机界面 (HMI) 平板显示器的性能与工业网络应用的要求相匹配是一项复杂的工作。网络设计人员必须考虑众多架构、运行和环境因素。

应用是否需要网络接口?集成可编程逻辑控制器 (PLC) 有优势吗?预计会在恶劣环境或户外使用吗?这些都是比较简单的问题。

更复杂的决策涉及到环境耐受性与触摸屏输入性能等方面的问题。输入准确性和响应速度对于复杂的控制任务非常重要,当工人可能戴着手套时操作时尤其如此。

其他因素包括集成式网络安全功能、机械坚固性要求、连接选项、系统集成支持等。

无论应用的要求和复杂程度如何,Schneider Electric 的 Pro-face 都能满足工业 4.0 制造、自动化和过程控制系统对 HMI 的需求。该系列产品种类广泛,从满足大多数工业网络应用需求的入门级和基础型号,到可在石油钻井平台和化学加工厂等极端室外环境中工作的型号,应有尽有。

入门级和基础级版本

Pro-face 产品线的 HMI 分为几个性能等级,首先是 ET6000 系列,这是一款入门级型号,专用于简单、经济高效的机器可视化。性能更高一级的是 ST6000 系列基础型号,如 PFXST6500WADE,具有更高级的可视化功能、连接性和性能,适合更复杂的应用。

ET6000 系列面向小型机械、输送带系统、楼宇自动化以及只需基本控制和监控功能的类似应用。ST6000 系列具有更先进的内置连接功能,例如支持安全、标准化数据流的 OPC UA 服务器。

ST6000 系列还支持 Pro-face Connect,可使用个人电脑、平板电脑或智能手机从任何地方对机器进行安全、简单、基于云的远程监控、诊断和控制。虽然不同型号的具体连接方式各不相同,但 ET6000 系列的接口数量和类型通常较为有限,仅提供以太网、串行端口和 USB 等基本接口选择。

ST6000 HMI 具有了更广泛的连接选择和可扩展性,包括支持 MQTT 等各种工业协议、多个以太网接口以及如视频等扩展单元。

ST6000 系列包括五个宽屏和两个传统 4:3 宽高比的型号,而 ET6000 则只有四个宽屏型号(图 1)。这两个系列都配有 1600 万色 TFT 彩色液晶显示屏和阻式模拟触摸屏。

Schneider Electric 的 ET600 系列宽屏型号图 1:ET6000 系列包括四种宽屏型号。(图片来源:Schneider Electric)

模块化、进阶版、旗舰版

STM6000 是一种模块化 HMI,具有与 ST6000 系列相同的高级可视化功能,但可以快速、免工具、按键式安装到标准的 22 mm 圆孔中。该产品支持 GP-Pro EX 软件,可实现与现有资产的顺利迁移和集成,还可使用 Pro-face BLUE 软件,获得最新的功能和性能。

对于更高的性能,可使用 Pro-face 的旗舰型号和进阶型号。PFXSP5400WAD 等进阶型号除了具有基本型号的功能外,还具有大量附加功能,主要集中在增强型连接、性能和灵活性方面,可促进工业物联网 (IIoT) 解决方案和安全的远程访问。

诸如 PFXSP5800WCD 等旗舰型号的屏幕分辨率更高,有 1600 万种颜色,而进阶型 HMI 只有 26.2 万种颜色。旗舰型号还配备更大的屏幕,最大可达 19 英寸,而进阶型号的屏幕最大为 12 英寸。此外,旗舰型 HMI 还配有前置 USB 端口、亮度传感器和自动缩放功能,这些都是进阶型号所不具备的功能。

连接 IT 和 OT 系统

能否在工厂车间的操作技术 (OT) 系统与更高层级的信息技术 (IT) 企业系统和云计算之间实现互连互通,提供一个接口是关键的选型考量。

除了作为数据可视化的强大工具外,HMI 还能收集实时生产数据,这些数据可存储在 SQL 数据库或企业资源规划 (ERP) 系统中,以支持数据驱动型的决策。

Pro-face Connect 和 Pro-face Remote 软件可提供安全的远程访问,可通过个人电脑、平板电脑或智能手机监控设备的运行和性能。这还可以提高灵活性,缩短维护响应时间。

Pro-face Blue Open Studio 软件支持用于 PLC 和其他设备的 250 多个通信驱动程序。根据型号的不同,Pro-face HMI 支持 1,200 多种设备以及工业网络和 IT 协议。这种广泛的通信和连接支持功能,使 Pro-face HMI 能够连接从工厂车间到云的 IT 和 OT 网络(图 2)。

Schneider Electric 的 Pro-face HMI 可提供高效、安全的链接图 2:Pro-face HMI 可在 IT 和 OT 网络之间提供高效、安全的链接。(图片来源:Schneider Electric)

例如,STM6000 边缘盒式 HMI 可以安全地将数据上传到诸如 Amazon Web Services (AWS) 和 Microsoft Azure 等各种云服务,并能与 AVEVA Insight 等平台集成。

HMI + 网络连接

Pro-face STW6000 网络 HMI 包括一个浏览器,可用作网络客户端,与可编程逻辑控制器 (PLC)、电机驱动器和其他设备连接。这些 HMI 可取代小型机床上的基础型 HMI,并能轻松显示 HTML5 数据。

这款 HMI 还可以用作一款高性价比辅助显示器,显示有限的维护和诊断信息,这些信息直接来自 PLC 或具有嵌入式服务器的主显示器(图 3)。

Schneider Electric 的 STW6000 HMI(点击放大)图 3:STW6000 人机界面可用作主显示屏(左)或辅助显示屏(右)。(图片来源:Schneider Electric)

HMI + PLC

对于部分应用来说,将 HMI 和 PLC 的功能整合到一个紧凑的装置中,会带来显著优势。这就是 STC6000 操作界面系列的优势所在。这种集成解决方案可以减少组件数量,简化小型机器的维护工作。这种方案还消除了对定制 PLC 控制器和多种软件包的需求,进一步简化了落地实施过程并加快了部署速度。

STC6000 装置配备串行、以太网和 USB 接口。连接功能可通过 CANOpen 和 TM3 模块扩展,这些控制器可轻松与第三方设备连接。这些装置配备集成式输入/输出接口,可支持传感器、灯具、堆叠灯或阀门。这些装置具有专为电机控制应用设计的扩展功能,适用于工业洗衣机和包装机(图 4)。

Schneider Electric 的 STC6000 HMI图 4:STC6000 HMI 高度灵活,适用于各种简单的机器设计。(图片来源:Schneider Electric)

网络安全

强大的网络安全是确保运营完整的重要考虑因素。最新的 Pro-face HMI 系列,如本文介绍的 ST6000、STW6000、STC6000 和 SP5000 系列,具有广泛的网络安全功能,可确保安全的 OT/IT 集成。

这些 Pro-face HMI 支持多种网络安全措施且无需复杂的防火墙设置,具体包括 TLS 加密和远程安全访问。这些 HMI 兼容如 EdgeIPS 等外部网络入侵防御系统 (IPS)。

作为 Schneider Electric 产品的一部分,Pro-face 采用安全开发生命周期 (SDL) 流程(包括威胁建模和渗透测试),以确保其产品符合 IEC 62443 等行业标准。

Pro-face Connect 为远程安全访问提供嵌入式加密 VPN 解决方案,可通过访问级别和安全证书进行管理。许多 Pro-face HMI 配备两个以太网端口,可实现安全、直接的网络分离。有关详细信息和部署建议,设计人员可参阅 Pro-face HMI/IPC 网络安全指南

手套模式及其他

一些 Pro-face HMI 具有“手套模式”,方便用户戴手套操作。用户可以在系统设置中选择手套模式,以及其他选项,如标准模式(用于裸手)和水检测模式,后者在屏幕上有液体时禁止触摸输入,以防止意外输入。

手套模式可提高容式触摸屏的触摸灵敏度。在这种模式下,屏幕软件能够识别各种类型手套的触摸输入,如丁腈橡胶手套、多功能手套或羊毛手套,而标准模式往往无法识别这些输入。

在用户为确保安全而必须戴手套或在寒冷天气中戴手套时,就会显示出手套模式的强大优势(图 5)。SP5000X Extreme 系列 HMI 也具有手套模式。

Schneider Electric 手套模式可提高操作员的安全、操作效率和舒适度图 5:手套模式可提高操作员的安全、操作效率和舒适度。(图片来源:Schneider Electric)

极致的性能

石油和天然气钻井平台和炼油厂、化工厂、重型工程车辆、停车场和加油站等应用,可能会暴露在极端的户外环境中,就需要像 Pro-face SP5000X Extreme 系列这样坚固耐用的高亮度 HMI。

例如,PFXSP5690WAD 型号的额定工作温度为 -30°C 至 +70°C,而大多数 Pro-face HMI 的工作温度为 0°C 至 +55°C。该系列的其他一些极限性能指标如下:

  • 亮度为 1,000 cd/m²,防眩光屏幕可在阳光直射下可清晰显示
  • 符合 IEC IP66F 和 IP67F 防水等级(后缀“F”表示防油或燃料飞溅),并且符合 NEMA 4X/12/13 型标准
  • 更强的抗冲击和振动能力,是标准 HMI 的 2.7 倍
  • 紫外线阻隔率不低于 99%,可实现高等级防护

结语

Pro-face HMI 适用于所有类型的工业 4.0 运行。产品范围从用于简单机器的入门设备,到用于苛刻应用和户外环境的极端型号。所有这些 HMI 均支持有效实现工厂可视化所需的连接性、可靠性、软件兼容性和网络安全。

推荐阅读:

  1. 使用温度控制器和微型 PLC 加快小型自动化项目的速度
  2. 利用 IO-Link 提高工业 4.0 工厂的灵活性、利用率和效率
  3. 评估协作机器人安全性时有哪些重点考虑因素?
  4. 在工业 4.0 工厂中增强安全性并提升可用性
  5. 使用光幕增强安全性和测量物体
DigiKey logo

免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。

关于此作者

Image of Jeff Shepard

Jeff Shepard

Jeff 从事电力电子、电子元件和其它技术主题写作 30 余载。在其于 EETimes 任职高级编辑期间,他开始了电力电子写作。后来,他创立了一份叫《Powertechniques》的电力电子杂志,再后来又创立了一家全球性的研究和出版公司 Darnell Group。在开展各项业务的同时,Darnell Group 还发布了 PowerPulse.net,专门针对全球电力电子工程社区提供每日新闻。他是一本名为《Power Supplies》的开关模式电源教课书的作者,该书由 Prentice Hall 旗下 Reston 分部出版。

Jeff 还是 Jeta Power Systems 共同创始人,这是一家高功率开关电源制造商,后来被 Computer Products 收购。Jeff 也是一个发明家,其名下拥有 17 项热能收集和光学超材料美国专利,同时他也是掌握电力电子行业全球趋势的专家和网红发言人。他拥有加利福尼亚大学定量方法和数学硕士学位。

关于此出版商

DigiKey 北美编辑