隔离器
872 结果关于隔离器
隔离器是用于在电路的两个部分之间传输信号的元器件,而这两个部分出于安全、抗噪或功能的原因必须保持电气隔离。这种电气隔离(称为电隔离)会阻止电流流动,同时仍允许数据或控制信号通过。隔离器在高压或嘈杂环境中尤其重要,例如工业自动化、电机控制系统或医疗电子设备。隔离器是一种信号级器件,可促进子系统之间无需直接电接触即可进行安全通信。
隔离器主要有两种类型:光隔离器(也称为光耦合器)和数字隔离器。光隔离器利用光跨越隔离屏障传输信息。典型的光耦合器由输入侧的 LED 和输出侧的光电晶体管、光电二极管、SCR 或三端双向可控硅组成。当电流流过 LED 时,它会发光,从而激活输出元器件,让信号能够在隔离侧重现。光耦合器广泛用于需要中等速度和高压隔离的应用,例如微控制器接口、SMPS(开关模式电源)反馈回路或 PLC 输入模块。它们因其简易性和出色的电噪声抗扰度而受到青睐。
另一方面,数字隔离器则不依赖光。相反,它们通常使用容性或磁性耦合来跨越隔离屏障传输数字信号。这些隔离器相较于光耦合器具有多种优势,包括更高的数据速率、更低的功耗、更好的温度稳定性以及更长的使用寿命(因为它们可以避免 LED 老化)。数字隔离器特别适合 SPI、I²C 或 UART 等时序和信号完整性至关重要的高速通信接口。然而,根据设计和应用,它们可能对某些类型的瞬态干扰更敏感。
选择光隔离器还是数字隔离器取决于几个因素:信号类型(模拟或数字)、速度、电压隔离要求、环境条件和可靠性期望。例如,光耦合器由于其强大的抗噪能力,在高压模拟反馈路径中可能仍然是首选,而数字隔离器可能更适合快速、紧凑、低功耗的数字系统。