严格挑选描述 LED 亮度的术语
在应用工程中,我习惯使用流明和毫坎德拉作为测量单位。不过我得承认,直到今天我才真正搞明白关于“尼特”这个单位。
从技术上讲,尼特是测量物体在一平方米面积上发出多少光的单位。流明衡量设备的整体光输出总量,而尼特则量化单位面积上的光强密度。
如果你喜欢公式:
- 1 尼特 = 1 坎德拉/m2
- 1 尼特 = 3.426 流明
那么,一些典型的尼特范围是多少呢?
- 600 尼特及以下——电视、显示器、笔记本电脑
- 800-1500 尼特 – 自动售货机、售货亭
- 2000-3000 尼特 – 加油泵显示屏、一些手持显示设备
- 5000 尼特 – 阳光直射下的显示屏
- 10000+ 尼特 – 某些独特的应用,如 HUD、虚拟影像
尼特为什么重要?
想一想您遇到过难以看清屏幕的情况......我立即想到的是加油站泵和汽车显示屏。虽然在夜间或室内的显示内容可能清晰可辨,但这些内容在阳光下难以辨认,令人沮丧。
当仅依据显示器自身发光强度选择显示器时,往往会忽略环境光照因素造成的严重影响。以尼特为单位进行测量有助于在考虑环境因素的同时计算强度。
我如何找到合适的产品?
查看列出 2,000+ 尼特(6,852 流明)的特性或技术规格的数据表。例如,American Bright 的 Mini-LED 模块(图 1)的亮度为 3,000 尼特,并且只需使用简单的标准 HDMI 连接器即可轻松连接。
图 1:American Bright AB-MLD13-07 mini-LED 显示模块提供 3000 和 4000 尼特两种亮度选择。(图片来源:American Bright)
结语
在寻找适合您的应用的 LED 显示屏时,需要考虑的不仅仅是流明额定值。您还应该查看尼特数值,确定显示器能否在产品的预期环境中清晰显示。选择合适的尼特值(即屏幕亮度)将直接决定产品在高亮或户外环境中的用户满意度与内容可读性。购买显示器时,请死磕尼特值!这正是设计成功的关键所在!
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum