Arduino 推出 UNO Q 单板计算机
工程师、学生和电子爱好者有福啦:Arduino 发布了新一代 UNO Q,这是一款将支持 Linux 的 Debian 微处理器与实时 STM32U585 单片机组合在一起的单板计算机。此外,这款经济实惠的单板机 (SBC) 可通过实时控制,实现高速桥接计算,并让边缘 AI 开发成为可能。
Arduino UNO Q。(图片来源:DigiKey)

该板专门为搭配传感器和 UNO 扩展板而打造:通过板载 QWIIC 连接器,可以轻松对接 Modulinos 等产品;由于采用了 UNO 外形标准简易牛角针座,因此仍可使用 3.3 V 扩展板;该板底部的高速接头使之可兼容 Arduino 载板。
UNO Q 有两种运行模式:连接 PC 模式和独立模式。连接 PC 模式是传统方法,通过 USB-C 接口将 UNO Q 与 PC 连接。在独立模式下,只需通过载板或 USB-C 扩展坞插入显示器、键盘和鼠标,即可在 UNO Q 上直接运行 Arduino 的 App Lab。
Arduino App Lab 是一个一体化的免费开发环境,通过单一界面将 Arduino 草图、Python 脚本和 AI 模型融合在一起。使用预置示例,用户在几分钟内即可体验 AI 功能,并可完全定制和修改演示代码。AI App Lab 示例包括人脸检测、声音识别、图像分类、关键词搜索等。
详细信息请访问 https://www.digikey.com/en/product-highlight/a/arduino/uno-q-microcontroller-board。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum