为您的项目选择合适的大脑

无论是设计 DIY 项目还是参加嵌入式设计竞赛,为自己的创意选择合适的电子硬件都至关重要。在时间就是生命的黑客马拉松中,这一点尤甚。如何在最短时间内为您的项目构思选定最合适的硬件,甚至可能决定您在比赛中的最终结果。

图 1:受《哈利·波特》电影启发的 AI 创作。(来源:AI 生成)

元件选择、实施甚至软件架构往往取决于您选择的初始开发板。例如,如果您为避障机器人项目选择 Arduino UNO R4,这将帮助您将选择范围缩小到与 Arduino 兼容的模块或 Arduino 子板,从而简化了选择过程。

为了更直观地理解,我们可以看看当在 DigiKey 上根据 Arduino 兼容性进行筛选时,可用零件(例如项目所需的超声波传感器)的数量变化(图2)。选择多固然好,但过多反而会带来选择困难;幸运的是,DigiKey 的参数搜索功能可以为我们解决这个难题。

图 2:显示了如何根据 Arduino 电压(加上一些其他条件)进行筛选来减少了选择的数量。(来源:DigiKey)

如何为您的项目选择合适的大脑?

至此,我们已讨论了最终确定评估板是如何帮助简化组件选择的。但首先应如何确定单片机或微处理器呢?值得注意的是,这一过程并不总是从开发板开始。有时,您可能先选定传感器或通信模块,再选择最能支持这些组件的开发板。

话虽如此我们仍可以借用加里克·奥利凡德(《哈利·波特》中的角色)的名言——“魔杖选择巫师”——来类比:“项目需求选择开发板”(图 1)。 换句话说,项目要求应决定硬件的选择。如需根据项目类型快速选择评估板,请参阅表 1。

黑客马拉松速查表

开发板 硬件规格和用例 易用性 优点
Raspberry Pi 5 非常强大的处理器(四核 ARM Cortex)、PCIe 2.0 x1 扩展、双 4K HDMI、USB 3.0 和完整的 Linux 操作系统。非常适合计算机视觉、轻 AI 和多媒体项目 中等 – 需要操作系统闪存和配置,但拥有庞大的社区支持和随时可用的 ISO 映像 是 AI /视觉或多媒体原型的理想之选,具有强大的 I/O 和生态系统支持。不过,它并不是一个实时平台。
STM32 Nucleo WB55 双核 ARM Cortex-M4/M0+ MCU,支持蓝牙 5 和 Zigbee,集成 ST-Link 调试器,兼容 Arduino 引脚。非常适合无线传感器网络、BLE、Matter 或 Zigbee 物联网开发。 中等 – 设置需要 STM32CubeIDE/CubeMX,但可提供专业级控制和实时功能。 非常适合低功耗、安全型无线应用,强大 RTOS 支持(FreeRTOS)。高级用户受益最多。
ESP32-S3 开发工具包 双核 Xtensa LX7,集成 Wi-Fi 4 和蓝牙 5 (LE),带有用于 AI 加速的矢量指令。是物联网、AIoT、无线控制、DIY 机器人、语音识别和家庭自动化的理想之选。 非常简单 – 可与 Arduino IDE、MicroPython 和 ESP-IDF 配合使用;启动速度快,社区支持强大,拥有大量库。 非常适合无线 DIY 和物联网项目。兼容 RTOS 和 TinyML。神经网络加速。 
Jetson Nano 2GB 开发套件 128 核 Maxwell GPU + 四核 ARM A57 CPU,2 GB 内存,支持 CUDA、TensorRT 和 OpenCV。运行基于 Ubuntu 的 JetPack SDK。非常适合入门级 AI/ML、计算机视觉、自主机器人和边缘计算项目。 中等 – 需要设置 SD/eMMC,需要熟悉 Linux,但可以使用完整的 Python/C++、AI 工具链。强大的社区和文档支持 非常适合学习边缘 AI、计算机视觉和自主机器人技术的基础知识,但启动/设置需要时间。

Arduino

UNO Q
双脑混合开发板,结合了高通 QRB2210(MPU) 和实时 STM32U585 单片机,向后兼容经典 UNO 扩展板。是物联网、AI 边缘和计算机视觉项目的理想之选。 非常简单 – 网络集成开发环境、拖放式草图上传、与现有的 UNO 生态系统协同工作。 启动速度快,非常适合教育物联网和机器人项目。支持 RTOS、Python 和 Arduino 应用实验室。
Microbit V2 面向小白的开发板,搭载 Cortex-M4 MCU,板载 5×5 LED 矩阵、按键、加速度计、指南针、麦克风及 BLE。非常适合用于 STEM、可穿戴设备和简单控制逻辑。 非常简单 – 支持块编程和 MicroPython,通过 USB 即时烧录,文档完善且社区活跃。

非常适合教育和早期编码入门。项目演示、无线项目的理想之选;低功耗。GPIO 和处理能力有限。

表 1:根据项目类型选择评估板的参考速查表。

其他有助于选择合适开发板的因素

除了表中讨论的内容,在设计项目时还可能要考虑其他一些因素。

1. 选择单片机还是微处理器

首先,我们需要确定您的应用是否需要:

单片机是实时控制应用(小型机器人、电机控制、传感器接口、物联网节点等)的理想选择,而微处理器则更适合高性能或多线程任务(AI 应用、计算机视觉、边缘处理或网络服务器)。有关单片机和微处理器之间区别的更多详情,请参阅下面的博客。

2. 有线与无线应用

接下来,确定您的应用需要的是有线还是无线连接。

这一选择将对能源使用量和您选择的评估板产生重大影响。

注意:即使您的开发板没有内置无线功能,也可以使用上述任何一种有线协议添加无线模块。只需确保您的开发板支持无线模块所遵循的有线通信标准。开发此外,上述许多开发板都支持多种无线协议,尽管上面没有明确提及。

3. 处理和内存要求

检查项目的计算需求:

  • 处理器速度(MHz/GHz)– 影响任务的执行速度
  • RAM - 缓冲数据和运行较大代码的关键
  • 闪存/ROM – 决定固件或软件的存储量

4. 工作电压和电流:

  • 将传感器/外设的电流要求与开发板的灌/拉电流容量进行比较。
  • 检查传感器的工作电压(通常为 3.3 V 或 5 V),确保与开发板的 I/O 电平相匹配。
  • 了解开发板的逻辑电平(如 3.3 V 或 5 V TTL)。
    • 更多详情,请参阅以下有关 I/O 标准的详细文档。
    • 如果它们不能直接兼容,您可能需要电平位移器。

5. 通信范围和协议

根据通信距离,选择合适的协议:

  • 短距离:蓝牙、Zigbee、Wi-Fi
  • 中距离:LoRa、Sub-GHz 射频模块
  • 远距离/全球:GSM、LTE、卫星或 NB-IoT

硬件选择汇总清单

因此,要为您的项目选择开发板,请遵循此汇总清单:

  • 明确界定您的应用和需求
  • 选择单片机还是微处理器
  • 确定有线还是无线通信
  • 匹配传感器和通信协议
  • 验证电压、电流和 I/O 兼容性
  • 检查项目范围的距离范围

只要坚持这些简单的步骤,就能避免一些可能发生的麻烦。

延伸阅读

关于此作者

Image of Aswin S Babu

Aswin 是一名软件工程师,专长机器人和人工智能。他热衷于将这些技能用于社会公益事业。其经历包括家庭自动化领域创业者到机器人工程师。他曾参与过用于机器人定位的单目视觉里程测量系统等创新项目。此外,他还拥有向不同年龄段学生教授机器人和人工智能的经验。他喜欢从事公开演讲、养蜂、园艺和公益志愿服务。

More posts by Aswin S Babu
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum