未来空气质量检测仪的核心技术
投稿人:DigiKey
2026-02-11
空气质量测量是确保室内外环境健康、安全的重要方法。过去数十年间,空气质量测量方法实现了长足发展,从传统人工检测技术,到电子传感器与连续在线监测技术,再到如今的卫星遥感成像技术,能够让我们通过实时数据,更深入地了解超细颗粒物。
随着技术的发展,更密切的监测和研究成为可能,与空气质量差关联的重大健康风险也随之被发现,这促使世界卫生组织 (WHO) 和各个国家的国家空气质量标准也增加了健康建议和指导规范。
2021 年,世界卫生组织更新了其空气质量指导规范,建议下调空气质量限值,同时收紧了六种吸入后会危害人体健康的关键污染物的控制标准。对于大多数人来说,大部分时间都待在室内,因此室内空气也是健康隐患。据 WHO 的数据估计,全世界每年约有 380 万人死于有害室内空气导致的疾病。
技术运动
随着对即将出台的规范的日益重视,人们开始竞相寻求更好、更新的技术,以检测空气中,尤其是建筑物内的有害微粒物。检测市场正从专业工具迅速扩展到支持人工智能并可实时监控的可扩展设备。
DigiKey 是全球领先的电子元器件和自动化产品分销商,也是各类研发、生产及销售空气质量相关产品企业的主要供应商。DigiKey 提供从微型集成传感器到完整评估套件等众多产品,助力工程师设计必要的元器件并将其集成到创新解决方案和设备中。
图 1:Aetosense 希望找到可提供低成本元器件的可靠供应商,以及在企业发展过程中,实现能将产能提升至数千台的规模化生产能力。(图片来源:Aetosense)
DigiKey 的客户 Aetosense,是一家位于英国剑桥的初创公司,致力于追求洁净空气。DigiKey 是其不可或缺的合作伙伴,助力其研发出首款上市的微型纳米级颗粒物检测仪,该检测仪比同类产品更智能、更小巧、更便宜。
Aetosense 首席执行官 Molly Haugen 说:"室内空气质量带来的风险远超人们的想象,原因在于:在人体吸入的颗粒物中,包括污染、纳米级塑料和病毒在内, 90% 的颗粒物都无法通过目前市场上的任何一款空气质量传感器测出。我们正在测试一个满足织未来需求的解决方案。
产品开发背后的关键
Aetosense 的检测装置采用 3D 打印一体成型设计,可对恒定的气溶胶流进行采样。气流在风扇吹动下穿过冷凝器区域,使纳米级颗粒物按照精确的热力学和流体动力学原理凝结增长。然后,这些生长出的颗粒物会将 LED 光散射到光电二极管检测仪上。Aetosense 团队能够将散射光强度与空气中的颗粒物数量联系起来。由此采集到的数据信息可直接反馈到楼宇管理系统,提供一个全新的实时数据源仪表盘,使楼宇管理人员和维护团队能够监控并随时了解楼宇内的空气过滤和能耗情况。
早期结果令人鼓舞,表明 Aetosense 的产品具有高度可靠的传感器和更高的灵敏度,可用于各种应用,从低浓度颗粒物(如数据中心)到高浓度颗粒物(如火灾发生时)的检测。
Aetosense 的核心差异化优势,在于其微型化机身设计,以及气溶胶进样与颗粒物调质处理相关的专利技术。该公司的目标是,让该检测仪成为楼宇设施运营与维护系统中,被广泛集成的易耗组件。
依靠合作伙伴扩展解决方案
从研发伊始,我们的目标就是打造一款更小、更轻的纳米级颗粒物检测仪,因为 Haugen 发现以前的型号太大、太重,无法在某些条件下有效发挥作用,也无法满足世卫组织所要求的进行广泛检测的迫切需要。
随着解决方案的不断完善,DigiKey 为 Aetosense 提供热电偶、压力传感器、流量传感器、加热垫、LED 灯等产品。
图 2:随着 Aetosense 解决方案的不断完善,DigiKey 为其提供了热电偶、压力传感器、流量传感器、加热垫、LED 灯等产品。(图片来源:Aetosense)
Aetosense 目前的原型包括 26 个组件,装配时间只需 10 分钟。Haugen 和她的团队不想要现成的一次性部件。他们需要低成本零部件和可靠的供应商,以及从一开始就能将规模扩大到数千台的能力。
通过与 DigiKey 合作,Aetosense 能够大幅降低材料成本,并提供竞争对手无法比拟的市场价格。
Haugen 说:"我是在 DigiKey 总部所在地 Thief River Falls 市长大的,我知道这家公司非常可靠,能够很好地保障零部件的质量。"在 Aetosense,我们需要能够生产 100 多台设备,并确信它们都能正常工作。这对我们来说是件大事”。
展望未来
有了资金和可靠合作伙伴的鼎力支持,Aetosense 准备从明年开始扩大其解决方案的规模。目前,公司的客户遍布新加坡、德国和英国,未来还将在加利福尼亚、纽约和波士顿拓展业务,因此其产品的市场需求与日俱增。此外,公司产品还受到多个细分市场的青睐,包括防火和环保领域。
图 3:有了资金和可靠合作伙伴的鼎力支持,Aetosense 有望在未来几年扩大其解决方案的规模。(图片来源:Aetosense)
在新冠疫情期间,人们对空气质量的担忧加剧,而现在这仍是一个关键问题,尤其是随着越来越多的公司要求员工重返办公室。楼宇管理人员需要积极地确保适当的室内空气质量,以保证居住者的安全和健康。
像 Aetosense 的超细颗粒物检测仪这样的先进技术,不仅能让更多人安全、放心地回到工作岗位或在其他公共场所聚集,而且还将成为一种重要工具,用于获取数据信息,以验证安装了 Aetosense 检测仪的地方,其空气质量符合甚至超过了相关规定。
免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。