VideoLibrary

与Becky Stern入门电子世界:第十集 - 如何轻松将电子项目连接到物联网?

在本影片中,Becky Stern 探索如何使用 WiFi 微控制器和簡單的應用程式將電子專案連接到互聯網的簡單方法。她將介紹一些平台,例如 WLED 和 CheerLights,它們允許您從世界任何地方控制您的 LED 項目,以及一些雲端服務,例如 Arduino Cloud、Adafruit IO 和 ThingSpeak,它們可以幫助您視覺化感測器資料。您也可以使用 If This Then That (IFTTT) 將您的專案連接到大量的 Web 服務,從而完全控制您的專案與網路互動的方式和時間。

10/17/2025 5:33:58 AM