2025 年 DigiKey 新增 108,000 多种现货零件和 364 家供应商
过去一年我们行业领先的产品组合规模进一步扩大,新增产品超过 160 万种
美国, 明尼苏达州, 锡夫里弗福尔斯市 - 2026 年 02 月 05 日
2025 年,DigiKey 新增 364 家供应商及超过 108,000 种新产品现货,相关产品均已纳入库存,可即时发货。
全球领先的电子元器件和自动化产品分销商 DigiKey 在 2025 年新增 108,000 多种新产品,大幅扩充了可当日发货的现货库存。DigiKey 产品目录中总计新增了 160 多万种产品, 在 DigiKey 商城和 DigiKey 代发两个核心业务新增了 364 家供应商。
DigiKey 全球业务发展副总裁 Mike Slater 表示:“我们无与伦比的产品广度与深度,即买即发的现货供应能力,以及新品迭出的引进能力,是 DigiKey 在行业中脱颖而出的关键优势。我们在拓宽产品组合广度、优化网站体验、完善出口合规与提升价格竞争力方面的持续投资,正不断推动客户数量与网站访问量空前增长。”
DigiKey 产品组合供应数量在 2025 年的强劲增长,主要受益于第四季度的亮眼表现,该季度新增现货零件达 25,653 种,并引入 89 家新供应商加入其产品线。
DigiKey 始终致力于扩充现货库存,努力践行当天交付承诺,确保工程师、设计人员、创客以及采购专业人士可以按照原型开发需要的数量订购,零件即订即发,既无工厂批量订购要求,也无需等待交期和物流转运。
第四季度新增供应商包括:
- Synaptics,为新一代数字体验设计提供 AI 产品组合。
- ABB Installation Products,为工业、商业和消费应用提供机柜基础设施和电气保护产品。
- Silanna Semiconductor 是一家模拟技术开发商和制造商,产品涵盖 ADC 数据转换器和激光驱动器 IC 等。
公司库存扩张也使得客户能够同步享有业内最具创新水准的新产品。2025 年第四季度推出的新产品其中包括:
- Wago 的第二代边缘计算机,能够让工程师和企业软件开发人员运行自己的内部应用程序,进行机器学习等繁重的数据处理工作。
- Arduino 的 UNO Q,为高级电子项目和应用提供增强的性能、更大的灵活性和改进的连接选项。
- Lattice Semiconductor 的 MachXO4™ FPGA 产品组合扩充,涵盖超低功耗及高性能选项,可满足现代系统的各种要求。
- Hirose 的 FX31 系列浮动式大电流连接器,其每个引脚均支持高至 25A/800V 的电流。FX31 系列连接器具有优异的抗振性、错位偏差容差度,并可在高达 +125°C 的温度下保持稳定性能。
- Analog Devices MAX22216V,这是一款集成了四个可编程 36V 半桥的 AEC-Q100 认证驱动器,可驱动诸如电磁阀、直流电机、比例阀、双稳态阀以及继电器等感性负载。
- Samtec 的 NitroWave 高性能射频微波电缆组件,针对超越传统行业标准的频率要求进行了优化,可满足航空航天、国防、数据通信、计算机、半导体和仪器仪表市场的需求。
- TDK Corporation 的 B409x 系列 SMD 混合聚合物铝电解电容器扩充产品线,可耐受高达 30g 的机械振动。
有关 DigiKey 产品组合中供应商和产品的更多信息,请访问 DigiKey.cn。
关于 DigiKey
DigiKey 总部位于美国明尼苏达州锡夫里弗福尔斯市,是全球电子元器件和自动化产品分销领域公认的领航者。DigiKey 汇聚全球近 3000 家顶尖制造商的 1750 多万种元器件,提供最广泛、最深入的产品选择,原厂授权,全球供应,立即发货。工程师、设计师、开发人员及采购专家们信赖 DigiKey 所提供的创新数字解决方案、设计工具与无缝采购体验,这简化了他们项目从概念到成型的每一步。如需详细了解 DigiKey 的电子产品分销、自动化解决方案和设计资源, 请访问 digikey.cn,并关注我们的微信和 B站官方账号。
- 新闻联系人
- Wai-Chun Chen
- +65 9746 0373
- waichun.chen@gmail.com
Most Recent Press Releases
DigiKey 推出《工程技术启钥》视频系列,帮助培养下一代工程师
2026-03-25
DigiKey and Arduino Host Prototyping Webinar
2026-02-04