用模块化外壳系统构建协调统一的产品系列

作者:Rakesh Kumar, Ph.D.

投稿人:DigiKey 北美编辑

在 B2B 电子市场,通用型产品往往难以满足多样化的客户需求。客户通常需要根据其特定预算和应用场景定制的解决方案,这促使企业开发分层级的产品系列——通常包括基础型号、专业版本及特种定制型号。虽然这种营销策略看似颇具吸引力,但对设计工程师而言却意味着严峻挑战。电子设备外壳选择作为开发后期环节,常常被忽视,但实际上是对产品生命周期具有决定性影响的关键决策。

核心矛盾在于:当各产品变体存在差异化物理需求时,如何同步保持品牌识别度、供应链简洁性和生产效益。传统做法往往导致外壳象个大杂烩,缺乏视觉协同,或需投入高昂成本开发定制模具。要想有效解决这个问题,就需要进行策略性转变,将思维模式从“为单一产品选配外壳”转变为“为产品系列构建外壳平台”。本文将探讨产品系列外壳设计的核心挑战,并以 Phoenix Contact 监控外壳系统为例,阐述模块化外壳生态系统如何为高效、可扩展的设计流程提供框架性解决方案。

为产品系列选择外壳的常见误区

在产品线开发过程中,工程团队在外壳设计上通常面临两大挑战。第一种是一次性方案,即为每个产品变体单独采购一款现成的外壳。这种做法会导致产品系列缺乏统一的视觉语言,削弱品牌辨识度,同时由于需要使用不同的模具和装配流程,还会使供应链复杂化并降低制造效率。

第二个挑战是定制注塑模具。虽然这能确保一致的品牌美感,但高昂的前期非重复性工程和模具成本通常只有大批量生产才能承担。此外,定制模具缺乏灵活性,任何设计变更都可能带来巨大的成本和时间消耗,从而降低团队应对市场变化的敏捷度。最终使得工程师常常不得不在“分散化”和“僵化”的策略之间做出选择。

解决方案:策略性转向模块化外壳平台

应对上述挑战的有效策略是采用平台化方法:不再为每个产品单独选配外壳,而是转向选择一套模块化的外壳生态系统。这套系统通常由统一的基础壳体、可互换的面板/盖板、框架以及配件构成,能够无缝协同工作。此举将外壳提升至产品战略层面的关健一环。

模块化平台的主要优势

  • 品牌一致性:所有产品都采用共同的设计语言,打造专业、可识别的品牌形象。
  • 简化供应链:核心外壳可在整个产品系列中实现标准化,从而减少主要供应商和 SKU 的数量。产品变型通过较少的辅助组件得到控制。
  • 设计和制造效率:工程师可针对已知的单一外壳平台设计核心 PCB 布局,确保实现最佳效率。这种标准化简化了整个流程,相同的夹具、工具和工作流程可用于整个产品系列,从而提高了生产效率。
  • 可扩展性和面向未来:模块化系统本身具有可扩展性。只需更换一个框架或增加一个配件,就能创造出一种新的产品变体,让公司无需重新设计整个机械结构就能满足客户的新需求。

付诸实践:Phoenix Contact MCS 生态系统

Phoenix Contact 监控外壳系统 (MCS) 充分体现了这一模块化设计理念,为工程师提供了构建多样化产品系列的框架。图 1 所示的生态系统建立在标准化外壳的基础上,然后通过各种可互换框架进行定制,并通过一套标准配件进行统一。

Phoenix Contact MCS 生态系统图片图 1:Phoenix Contact MCS 生态系统的零件分解图,显示了模块化组件:底座外壳 (1)、可互换盖板/框架 (2) 以及适配器板和铰链等可选配件 (3)。(图片来源:Phoenix Contact)

以 MCS 外壳为基础

该平台建立在一套作为产品系列基础的核心 MCS 外壳上。这种方法能够让工程师根据特性要求来扩展物理体积,具体如下:

  • 紧凑型号MCS-78X64X42-IP6X-7035(78 x 64 mm) 结构紧凑,是组件最少的基本物联网传感器,外壳坚固耐用,节省空间。它适用于简单的监控任务,因为物理占用空间是一个关键限制因素。
  • 高级型号:当需要更多功能(如额外的 I/O 或更复杂的电路)时,中型 MCS-112X90X52-IP6X-7035 (112 x 90 mm) 可在不显著增加占用面积的情况下增加内部容积。
  • 高性能型号:对于带有大量电子元件或多个印刷电路板的顶级设备,MCS-156X127X65-IP6X-7035 (156 x 127 mm) 这款最大的外壳可提供最大的容量。

图 2 比较了三种产品类型。所有三种产品的防护等级均为 IP65/IP67。

IP65/IP67 等级 MCS 外壳选项图片(点击放大)图 2:IP65/IP67 级 MCS 外壳选项,为产品系列提供了可扩展的基础。(图片来源:Phoenix Contact)

上述每种尺寸还提供通风的 IP40 版本(如 MCS-112X90X52-IP40-7035),从而使相同的产品结构既可部署在恶劣的室外环境中,也可部署在受保护的室内场所。这种分级尺寸策略与灵活的 IP 防护等级选项相结合,为整个产品系列奠定了基础。

可实现差异化的可互换 MCS 外壳框架

如图 3 所示,一旦选定了基本外壳尺寸,外壳框架的广泛性就成了 MCS 平台的一个主要特性。这些框架可卡在基座外壳上,从而使整个产品系列在功能和美学上实现了差异化。框架增加了具体特性,而不是定义产品层级。例如,任何尺寸的外壳都可以配备一个具有透明铰链盖的框架,如 MCS-112X90-C-S-7035,它可以将一个标准的监控箱变成一个具有受保护的用户显示屏设备。

Phoenix Contact MCS 外壳框架图片图 3. 各种 MCS 外壳框架可实现不同的功能和美感,如增加显示屏、保护性铰链盖或颜色编码。(图片来源:Phoenix Contact)

这种模块化还允许进行视觉品牌识别和应用特定定制。标准产品可能使用黑色框架(如 MCS-112X90-C-D-9005)。对于安全系统中使用的设备或要求高可见度的设备,可使用黄色框架 (MCS-78X64-C-D-1018) 或蓝色框架 (MCS-156X127-C-D-5015)。这样,工程师就可以在不改变核心外壳或制造工艺的情况下,创造出独特的产品识别和功能线索。

常用 MCS 配件

如图 4 所示,一套通用的 MCS 配件适用于整个产品系列,不受尺寸或框架选择的限制。

通用和特定尺寸 MCS 配件图片(点击放大)图 4. 通用和特定尺寸 MCS 配件,可实现标准化安装并增强整个产品系列的功能。(图片来源:Phoenix Contact)

  • 一致的安装:适配器板(如 MCS-78X64-AP-7035)可确保产品系列中的每个设备都能统一安装,无论是面板、桅杆还是 DIN 导轨。
  • 增强可维护性:可选的薄膜铰链 (MCS-H-40-3031) 可添加到任何外壳上,确保盖板保持在原位,不会在现场维护时掉落或丢失,这是提高现场可维护性的重要特性。
  • 内部灵活性:对于需要更复杂电子元件的设计,PCB 螺钉 (MCS-S-PCB-2,5X8) 可在外壳内安全安装第二块 PCB。

结语

对于 B2B 电子公司而言,从单一用途的外壳转向模块化平台策略,是保持竞争力的一种务实途径。这使得工程团队能够规避外壳选型中的常见难题,并为开发多样化产品系列提供了一条可扩展、易制造且视觉统一的路径。

Phoenix Contact MCS 系列正是践行这一理念的典范。通过提供标准化的壳体、丰富的差异化框架以及通用的配件套装,MCS 生态系统帮助工程师更高效地构建产品系列。这种外壳选型策略能够加速产品上市进程,并有助于构建具有高辨识度的品牌形象。

DigiKey logo

免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。

关于此作者

Image of Rakesh Kumar, Ph.D.

Rakesh Kumar, Ph.D.

Rakesh Kumar, Ph.D., is a B2B electronics content writer and strategist and the proprietor of EETips Content Marketing. An IEEE Senior Member and Chair of the IEEE Power Electronics Society Educational Videos Committee, he specializes in creating technical content for electronics manufacturers and distributors. Rakesh has written for WTWH Media publications (EE World, EV Engineering Online), created white papers for TDK Electronics, and contributed to numerous journal and industry publications. With his Ph.D. in electrical engineering, he translates complex technical concepts into clear, practical content that engineers can actually use.

关于此出版商

DigiKey 北美编辑