半导体材料在电源领域的应用与发展趋势

作者:DigiKey Editor

随着全球对高效能电源转换技术的需求不断提升,半导体材料在电源领域的应用日益重要。从传统的硅(Si)功率元器件,到近年来快速崛起的宽带隙半导体材料——碳化硅(SiC)与氮化镓(GaN),这些技术的进步正在驱动电源转换技术向更高效、更高功率密度、更低损耗的方向发展。

目前,硅基功率元器件(如MOSFET和IGBT)仍广泛应用于工业电源、电动车(EV)、可再生能源与消费电子等领域。然而,随着功率需求提升,SiC和GaN凭借其高耐压、高频操作与低导通损耗的特性,逐渐成为高效能电源转换的重要技术。这些新材料的应用,使得电源系统能够在更小的体积内达成更高的功效与可靠性,为电动车快充、高效逆变器及高功率无线充电等新兴应用提供了技术支持。

随着技术进步与成本下降,半导体材料的发展正加速推动电源转换技术的革新。本篇文章将探讨各类半导体材料在电源应用中的特性、优势与发展趋势,以及SiC与GaN在功率应用设计时的注意事项,以了解如何利用这些技术提升电源系统的效能与可靠性。

半导体材料在电源领域的应用与发展趋势

 

电源应用领域的半导体材料发展趋势

在电源应用领域,硅(Si)、碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)是目前三种主要的功率半导体材料。随着电力电子技术的发展,SiC和GaN因为拥有更好的性能,逐渐成为高效能电源应用的热门选择。以下是这三种半导体材料在电源应用上的特性、优缺点,以及适合的应用领域。

 

1. 硅(Si, Silicon)

硅是最成熟且广泛应用的功率半导体材料,涵盖从低电压到中电压(小于650V)的大多数电源应用。硅半导体的带隙(Bandgap)为1.12 eV,低于SiC和GaN,临界电场强度(Breakdown Field)为0.3 MV/cm(较低),电子迁移率(Electron Mobility)为1500 cm²/Vs(适中),导热系数(Thermal Conductivity)为1.5 W/cm·K(中等),开关频率通常低于100kHz(适中)。

硅半导体的发展已经相当稳定成熟,硅MOSFET和IGBT技术稳定,可靠性高,且制造成本低,产业链完善,适用于如12V、24V、48V供电系统等低频与低压应用。但是硅半导体的耐高温与高电压能力较差,在高压与高频应用中效率不如SiC/GaN,其开关速度较慢,高频应用的损耗较大,导通电阻(RDS(on))较高影响效率。

硅功率半导体适用于低压电源转换(如AC-DC、DC-DC转换器)、家用电器电源管理(如LED驱动器、适配器)、工业与消费电子(如UPS、电池管理系统)。

 

2. 碳化硅(SiC, Silicon Carbide)

SiC是宽带隙(Wide Bandgap, WBG)半导体材料,适合中高压、高温和高频应用,例如电动车与工业电源转换。SiC的带隙为3.26 eV(比硅高约3倍),临界电场强度为3 MV/cm(比硅高约10倍),电子迁移率为900 cm²/Vs(比硅略低),导热系数为4.9 W/cm·K(比硅高3倍),开关频率可达MHz级别。

SiC具有高耐压的优点,可用于600V ~ 3.3kV高压应用,如电动车与工业电源,具备低开关损耗,开关速度比硅更快,适用于高频应用,拥有高温耐受性,可在200℃以上运行,降低冷却需求,拥有低导通电阻(RDS(on)),可降低能量损耗,提高效率。但是SiC也有成本较高的缺点,SiC晶圆的制造成本仍比硅高,驱动电压需求较高,SiC MOSFET需要15V~20V的栅极驱动电压。

SiC适用于电动车(EV)与充电基础设施(DC-DC转换器、OBC、逆变器)、可再生能源(如太阳能与风能逆变器)、工业高功率电源(如伺服驱动器、UPS、电机驱动)、高温环境应用(如航空电子、铁路牵引)等应用领域。

 

3. 氮化镓(GaN, Gallium Nitride)

GaN是另一种宽带隙材料,特别适合高频与高功率密度应用,例如快速充电与数据中心电源。GaN的带隙为3.4 eV(比硅高约3倍),临界电场强度为3.3 MV/cm(比硅高约10倍),电子迁移率为2000 cm²/Vs(比SiC和硅更高),导热系数为2.5 W/cm·K(比硅高,但低于SiC),开关频率可达MHz甚至GHz级别。

GaN具有极高开关速度,适用于高频应用(MHz级),拥有比硅MOSFET更低的开关能量损耗,并可减小电源体积,提高功率密度,具有低导通电阻(RDS(on)),可提升效率,降低热损耗。不过,GaN的耐电压较低,目前主要用于小于650V应用,难以取代SiC在高压领域的地位,其散热管理较困难,导热系数低于SiC,在高功率应用中需要更好的散热设计,且成本较高,虽然GaN的价格正在逐渐下降,但仍比硅高。

GaN的适用应用领域包括快速充电器与USB-C PD电源(如65W、100W GaN充电器)、高频DC-DC转换器(如伺服电源、电信基站电源)、数据中心与服务器电源(提高功率密度与效率)、5G无线通信与射频应用(如GaN RF放大器)。

总体来说,硅适用于低成本、低压、低频应用(如消费电子、家电),SiC则适用于高压、高效、大功率应用(如电动车、再生能源),GaN适用于高频、高功率密度应用(如快充、数据中心、5G)。

 

SiC与GaN在功率应用设计时的注意事项

碳化硅(SiC)与氮化镓(GaN)在功率应用设计中具有高效率、高耐压、低损耗等优势,但在设计时需要考虑多个关键因素,以确保性能稳定、安全可靠。以下将为您探讨在进行设计时应注意的事项。

 

碳化硅(SiC)功率设计注意事项

SiC元器件适用于高电压、大功率应用,如电动车(EV)、太阳光电逆变器、工业电源等。

由于SiC MOSFET具有较快的开关速度,传统的硅(Si)MOSFET驱动方式可能无法适用,需使用合适的栅极驱动电压(通常为15V/-5V),避免过高或过低的栅极电压影响开关性能或损坏元器件。此外,虽然SiC具备较低的导通电阻(RDS(on))和更小的开关损耗,但仍需良好的散热设计,应选择低热阻的封装(如TO-247、DFN),并使用高导热材料(如氮化铝AlN绝缘层)。

另一方面,SiC的高速开关可能导致寄生电感引起的振铃和电磁干扰(EMI),因此需要优化PCB布局,缩短走线,使用低寄生电感的封装,如共源共栅封装(Kelvin Source),且由于SiC MOSFET对短路承受能力较弱,一般短路耐受时间小于5µs,因此在设计时需加入快速过电流保护(OCP)、二极管夹止保护等措施。

由于SiC具有反向导通特性,SiC MOSFET内部的体二极管可进行反向导通,但其反向恢复特性较差,可能会产生额外损耗,若应用需要频繁反向导通,应考虑搭配外部肖特基二极管(SiC SBD)。

 

氮化镓(GaN)功率设计注意事项

GaN元器件主要适用于高频、高功率密度应用,如快充、伺服驱动器、DC-DC转换器等。

由于GaN HEMT(高电子迁移率晶体管)通常工作在6V ~ 7V之间,栅极耐压较低(一般小于10V),因此需要避免过电压驱动,常见方法包括使用栅极电阻、采用内建保护驱动器(如eMode GaN)。此外,由于GaN HEMT没有传统MOSFET的体二极管,会以同步整流方式工作,可降低反向恢复损耗,因此需确保适当的死区时间设计,以防止短路损坏。

另一方面,GaN具备极高的开关频率(可达MHz级),但这也会引发较强的EMI问题,PCB设计需最小化寄生电感,采用多层PCB,并确保良好接地。此外,GaN由于高速开关,热损耗主要来自于布局不佳的电路及高频开关造成的损耗,常用封装如QFN、DFN、GDS,需使用导热填料或散热片来有效散热。

由于GaN HEMT不像SiC有较长的短路耐受时间,通常短路承受时间小于1µs,因此在设计时应加入快速过电流检测与关断机制,防止因短路而损坏元器件。

总体来说,SiC适合高功率、高电压应用,如电动车、工业电源,但需要考虑驱动方式、散热和短路保护。GaN则适合高频、高功率密度应用,如快充、数据中心电源,但需特别关注驱动电压、PCB布局与EMI控制,在设计时需根据应用场景选择适当的材料,并搭配合适的驱动电路与保护机制,以发挥SiC或GaN的优势。

 

参数 硅(Si) 碳化硅(SiC) 氮化镓(GaN)
带隙(eV) 1.12 3.26 3.4
临界电场强度(MV/cm) 0.3 3 3.3
电子迁移率(cm²/Vs) 1500 900 2000
导热系数(W/cm·K) 1.5 4.9 2.5
耐压范围 < 900V 600V~3.3kV < 650V
开关频率 低(<100kHz) 中(100kHz~MHz) 高(MHz~GHz)
适用应用 低压电源 高压、大功率 高频、小型化

 

结语

半导体材料技术的发展正在加速推动电源转换技术的变革,从硅(Si)到碳化硅(SiC)与氮化镓(GaN),每一代材料的进步都带来了更高效能、更低损耗和更紧凑的电源设计。传统硅功率元器件仍然在低压与中等功率应用中占据主导地位,而SiC和GaN则逐步渗透到电动车、可再生能源、工业电源和高频电力电子等领域,以满足更高压、更高频率和更严苛的能源效率需求。

随着工艺的进步与生产成本的降低,SiC和GaN的市场采用率将持续上升,并加速取代部分传统硅基元器件。此外,未来的电源技术将不仅关注材料选择,还会结合先进封装技术、数字电源控制与人工智能(AI)优化,进一步提升电源系统的智能化与能源效率。

在全球能源转型与碳中和目标的驱动下,高效率、低损耗的电源转换技术将成为关键发展方向。未来,随着半导体材料的进一步突破,我们将迎来更加高效、安全且环保的电力电子应用,为智能能源时代奠定坚实的技术基础。

除了本文所介绍的半导体材料技术的发展之外,我们还将为您介绍电源拓扑结构、电源电路的设计技巧、离散功率元器件与PMIC特性等电源技术的详细解析,请持续关注。

为协助您快速了解电源设计的解决方案与相关技术,DigiKey特别在以下的网页介绍了主要的电力电子拓扑、离散功率元器件、电源管理芯片(PMIC)、电源供应器与热管理解决方案,欢迎点击查看电源技术的相关网页介绍。

 

更多相关技术前沿与精选内容

免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。

精选产品

图片制造商零件编号描述可供货数量价格查看详情
DIODE SIL CARB 650V 1A DO214AAGB01SLT06-214DIODE SIL CARB 650V 1A DO214AA16522 - 立即发货$26.79查看详情
DIODE SIL CARB 650V 12A PGTO220IDH04G65C6XKSA1DIODE SIL CARB 650V 12A PGTO2200 - 立即发货$28.78查看详情
DIODE SIL CARB 600V 4A TO252-2CSD01060E-TRDIODE SIL CARB 600V 4A TO252-20 - 立即发货See Page for Pricing查看详情
DIODE SIL CARB 1200V 2A PGTO2522IDM02G120C5XTMA1DIODE SIL CARB 1200V 2A PGTO25220 - 立即发货$23.82查看详情
DIODE SIL CARBIDE 1200V 5A DPAKSTPSC2H12B2Y-TRDIODE SIL CARBIDE 1200V 5A DPAK0 - 立即发货$27.21查看详情
DIODE SIL CARBIDE 1200V 2A TO220UJ3D1202TSDIODE SIL CARBIDE 1200V 2A TO2206380 - 立即发货$32.75查看详情
DIODE SIL CARBIDE 650V 10A DPAKSTPSC10H065B-TRDIODE SIL CARBIDE 650V 10A DPAK157 - 立即发货$29.11查看详情
SICFET N-CH 1200V 17A TO247NSCT3160KLGC11SICFET N-CH 1200V 17A TO247N0 - 立即发货$97.83查看详情
SICFET N-CH 1700V 7.4A TO263-7IMBF170R650M1XTMA1SICFET N-CH 1700V 7.4A TO263-71845 - 立即发货$59.13查看详情
SILICON CARBIDE MOSFETIMT65R107M1HXUMA1SILICON CARBIDE MOSFET2211 - 立即发货$67.15查看详情
SICFET N-CH 650V 21A TO247NSCT3120ALGC11SICFET N-CH 650V 21A TO247N232 - 立即发货$88.07查看详情
SICFET N-CH 1200V 19.5A D2PAKNVBG160N120SC1SICFET N-CH 1200V 19.5A D2PAK1126 - 立即发货$107.67查看详情
SICFET N-CH 650V 107A HDSOP-16IMLT65R020M2HXTMA1SICFET N-CH 650V 107A HDSOP-16847 - 立即发货$145.55查看详情
DIODE ARR SIC 1200V 25A TO247-3STPSC20H12CWLDIODE ARR SIC 1200V 25A TO247-3105 - 立即发货$91.38查看详情
GANFET N-CH 80V 1.7A DIEEPC2203GANFET N-CH 80V 1.7A DIE49 - 立即发货$13.07查看详情
GANFET N-CH 100V 8.2A DIEEPC2052GANFET N-CH 100V 8.2A DIE77699 - 立即发货$20.34查看详情
GANFET N-CH 650V 67A 16SOPIGLT65R025D2AUMA1GANFET N-CH 650V 67A 16SOP1442 - 立即发货$123.22查看详情
GANFET N-CH 650V 46.5A TO247-3TP65H035G4WSGANFET N-CH 650V 46.5A TO247-3522 - 立即发货$106.68查看详情
650 V, 190 MOHM GALLIUM NITRIDEGAN190-650FBEZ650 V, 190 MOHM GALLIUM NITRIDE1393 - 立即发货$47.22查看详情
IC HALF BRIDGE DRIVER 15A 13WQFNEPC23104ENGRTIC HALF BRIDGE DRIVER 15A 13WQFN10850 - 立即发货$45.09查看详情

关于此作者

DigiKey Editor