GaN 功率器件

EPC GaN FET 和 IC

GaN First Time Right™ 设计流程

1. 查看设计示例

选择您的特定应用 GaN 评估板

工程师在使用氮化镓 (GaN) 场效应晶体管 (FET) 和集成电路 (IC) 进行设计时,可以通过学习经验证的应用示例来加快开发速度并获得可靠的结果。EPC 的 GaN First Time Right™ 设计示例提供了详细的原理图、布局和性能数据,展示了高效电源转换的最佳实践。无论您是在开发 DC-DC 转换器、电机驱动器还是太阳能逆变器,这些参考设计都展示了如何最大限度提高功率密度、开关速度和热性能,帮助您一次正确完成 GaN 设计。

DC-DC 转换评估板设计示例

降压转换器

升压转换器

降压或升压转换器

LLC 全桥转换器

基于 GaN 的电机驱动设计示例

激光雷达评估板设计示例

2. 选择合适的 GaN 器件

使用以下工具选择您的器件

阅读本文,了解为什么不应该使用 RDS(on) 来选择和比较开关电源转换器中的器件

对照检索工具

对照检索功能允许设计人员从详尽的零件数据库中搜索其最新的 Si MOSFET,并与 EPC GaN FET 产品进行比较,以便选择合适的 GaN 器件。

降压转换器用 GaN FET 选型工具

使用我们的降压转换器用 GaN FET 选型工具,找到满足您需求的理想 GaN FET。该工具用于降压转换器,并适合各种硬开关应用(例如电机驱动),以确保最佳性能和效率。

升压转换器用 GaN FET 选型工具

使用我们的升压转换器用 GaN FET 选型工具,找到满足您需求的理想 GaN FET。该工具用于升压转换器,并适合各种硬开关应用(例如电机驱动),以确保最佳性能和效率。

使用 GaN FET 热计算器模拟您的解决方案

一旦确定一些适合您应用的器件,就可以使用 GaN FET 热计算器来评估它们在热环境中的工作情况。确定损耗后,就可以对热解决方案进行优化。

考虑封装选项

EPC 的 GaN FET 和 IC 采用芯片级封装 (CSP) 和塑料方形扁平无引脚 (PQFN) 封装。CSP 和 PQFN 之间的选择取决于应用的具体要求。CSP 非常适合尺寸受限的高功率密度应用。PQFN 封装兼具高性能和易于制造的优势。

芯片级封装的优势

塑料方形扁平无引脚的优势

考虑可靠性

在选择合适的器件时,产品可靠性是一个至关重要的考虑因素。eGaN® 器件自 2010 年 3 月开始批量生产,在实验室测试和大批量客户应用中均表现出极高的可靠性,并拥有卓越的现场可靠性记录。

EPC 拥有广泛的失效测试可靠性计划,并定期公布这些研究的结果。如需获取最新的可靠性报告,请访问可靠性资源页面

涵盖的关键可靠性主题:

  • 基于物理的栅极应力和漏极应力寿命模型
  • 安全工作区域
  • 短路稳健性
  • 机械应力
  • 热机械应力
  • 采用失效测试方法准确预测特定应用器件的寿命

3. 驱动程序和控制器

在 GaN 电源转换系统中,选择合适的 GaN 驱动器或控制器对于实现稳健、高性能的设计至关重要。在 EPC 的 GaN First Time Right™ 设计框架的这一部分中,您将找到有关兼容的栅极驱动器、控制器架构(降压、升压、半桥、同步整流)以及死区时间、传播延迟和栅极保护等选型标准的详细指导。每项建议都以经过测试的参考设计和丰富的应用数据为支撑,可帮助您集成驱动程序和控制器,从而最大限度提高基于 GaN 的系统的效率、可靠性和速度。

用于降压和升压转换器的 GaN 控制器

用于同步整流器的 GaN 控制器

低压侧 GaN 栅极驱动器

半桥 GaN 栅极驱动器

用于高可靠性应用的 GaN IC

学习如何将 GaN FET 与专为硅 MOSFET 设计的控制器和栅极驱动器配合使用。

在某些情况下,设计人员可能希望使用通用栅极驱动器或控制器。这通常是可行的(例如 EPC9153 降压转换器),但有几个要点需要研究,包括:

  1. 高压侧自举电压“钳位”— 用于自举电源驱动的半桥驱动器的低压侧 FET 反向电流导通(反向导通电压高达 2.5 V,可将自举电容器充电至 7 V 以上)。
  2. EPC eGaN FET 的导通电压应为 5.0 至 5.5 V,但不得低于 4.5 V,关闭电压应为 0 V。因此,应检查驱动器的欠压锁定 (UVLO) 设置,并建议将禁用 UVLO 的范围设置为 3.6 V,启用 UVLO 的范围设置为 4.0 V。
  3. 由于 GaN 器件的开关速度非常快,栅极驱动器应该能够承受这些高 dv/dt;建议其能力 > 100 V/ns。
  4. 最小死区时间应足够短,以最大限度地减少死区时间损耗,理想情况下应在 20-40ns 范围内:优化死区时间以实现最高效率
  5. 可能需要将一个小型、低成本的肖特基二极管与下方的 FET 并联。相关示例,请参见 EPC9153 降压转换器电路板。

确定符合您设计要求的单片式 GaN 集成电路。

4. 原理图和布局

查找并下载原理图以开始设计

EPC 公布了所有评估板的原理图,以便轻松复制和粘贴包含所有关键元器件和支持最佳开关性能的布局的设计。从我们不断增长的设计列表中选择您感兴趣的评估板,并查找原理图、物料清单和 Gerber 文件,以便开始您的设计。

GaN FET 的原理图符号

EPC 使用标准 MOSFET 符号表示 GaN FET,以便于设计人员使用。增强模式 GaN 晶体管不像硅功率 MOSFET 那样具有 p-n 体二极管,但它们同样具有反向导通功能(类似于功率 MOSFET 中的二极管)。然而,由于增强模式 GaN 晶体管中没有少数载流子参与导电,因此不存在反向恢复电荷。QRR 为零,这是相较于功率 MOSFET 的一个显著优势。

利用我们推荐的布局策略增强您的设计

GaN First Time Right™ PCB 布局规则网络研讨会涵盖了基本原则,确保基于 GaN 的设计从一开始就能取得成功。本次网络研讨会将展示寄生电感如何影响转换器性能,并推荐最佳实践,以设计适用于 EPC GaN FET 的最佳 PCB。将分析 DC/DC 转换器和电机驱动应用。了解如何避免常见陷阱,并在基于 GaN 的转换器和电机驱动设计中实现最佳性能。无论您是 GaN 新手还是希望改进布局技术,本次网络研讨会都将为您提供丰富的见解,帮助您一次取得成功。

GaN 晶体管通常表现得像功率 MOSFET,但开关速度和功率密度要高得多,因此布局考量非常重要,必须注意尽量减少电源回路和栅极回路的主要布局寄生电感:

采用 eGaN FET 优化 PCB 布局 (WP010) 的推荐设计利用第一个内层作为电源回路返回路径。该返回路径位于顶层电源回路的正下方,从而实现了最小的物理回路尺寸。可以通过将总线电容器放置在高压侧器件旁边、低压侧器件旁边或低压侧器件和高压侧器件之间来实现此概念的变体,但在所有情况下,回路都在器件正下方的内层闭合。类似的概念也应用于门回路,返回门回路位于 ON 和 OFF 门电阻器的正下方。

此外,为了最大限度地减少电源回路和栅极回路之间的共源电感,电源回路和栅极回路彼此垂直布置,并且最靠近栅极焊盘的源焊盘旁边的过孔被用作栅极驱动器返回路径的开尔文连接。

顶层帽布局

  • 中间层 1 的 GND 返回 → Q1(HS) 漏极中不允许有过孔
  • 连接至 Q2(LS) 的 GND 平面 → LS 最佳散热性能

中间层帽布局

  • 连接至 Q1(HS) 的 VIN 平面和连接至顶层 Q2(LS) 的 GND 平面
  • 全过孔和更分散的器件 → LS 和 HS 最佳散热性能
  • 埋入式开关节点

底层帽布局

  • 中间层 1 的 VIN 返回 → Q2(LS) 源极中不允许有过孔
  • 连接至 Q1(HS) 的 VIN 平面 → HS 最佳散热性能

图 10 显示了 eGaN® FET 传统布局和最佳布局以及 Si MOSFET 基准的开关波形。与 Si MOSFET 基准相比,两种 eGaN® FET 设计均提供了显著的开关速度提升。对于采用传统布局的 eGaN® FET,高开关速度与环路电感相结合,会产生较大的电压尖峰。与 40 V Si MOSFET 基准相比,最佳布局的 eGaN® FET 可将电压过冲降低 40%,同时将开关速度提高 5 倍。

GaN 器件有效并联指南

对于更高功率的应用,可能需要将多个晶体管并联,使它们像单个器件一样工作。GaN 器件的并联性能极佳,原因如下:

  • RDS(ON) 具有正温度系数,因此在导通状态下,电流会根据每个器件的温度自动平衡
  • GaN FET 的 QG 远低于同等 Si MOSFET,因此栅极驱动器的要求和损耗也降至最低
  • 与硅 MOSFET 强烈的负温度系数相比,GaN FET 在温度范围内的阈值电压 (VTH) 非常稳定,因此即使在开关事件期间也能实现良好的均流。

然而,为了确保在动态条件下实现良好均流,布局也很重要:

一个包含 4 个并联器件的并联布局示例是 EPC90135:100 V,45 A 并联评估板

eGaN FET 封装设计最佳实践

许多 EPC 零件采用晶圆级芯片封装 (WLCSP),间距细至 400 µm。这意味着,GaN 器件要实现一致且可靠的装配,合理的 PCB 封装设计至关重要。详细建议请参见:How2AppNote008 - 设计 PCB 封装 eGaN FET IC,每个规格书中都提供了推荐的焊盘布局(阻焊层开口)和钢网设计。EPC 还提供了一个 Altium 库,其中包含所有 EPC 封装。视频封装设计 – PCB CAD 系统无关指南通过与 CAD 系统无关的详细讲解,指导客户如何创建自己的封装。

EPC 建议使用阻焊层定义 (SMD) 焊盘而不是非阻焊层定义 (NSMD) 焊盘,原因有二:

  • 采用阻焊层定义 (SMD) 封装可降低电感,并改善回流焊过程中的对准。
  • 非阻焊层定义 (NSMD) 封装在回流焊过程中更容易出现芯片错位,这会减少有效铜接触面积,从而降低焊点质量和器件的载流能力。

EPC 建议丝印设计应包括:

  • 勾勒出零件形状的 4 个角定位标记。
  • 用开口窄虚线绘制的线条:围绕零件的实线矩形,可以防止焊剂在回流焊过程中从芯片流失,这可能形成焊剂坝并将焊剂困在零件下方。
  • 唯一 PIN,一个标识符。

如果您希望 EPC 团队在原理图和布局完成后审核您的设计,请将请求发送至 info@epc-co.com

5. 损耗计算

立即计算您的损耗

降压转换器用 GaN FET 选型工具可以比较所有 EPC FET 及其在硬开关降压转换器中的损耗。这种基本电路模块可用于大多数硬开关应用,包括电机驱动。

客户还可以根据其特定的拓扑结构和调制技术,考虑传导损耗和开关损耗等主要损耗因素,开发自己的简单计算工具。对于典型的半桥硬开关转换器,仅根据规格书参数便可计算开关损耗,如硬开关损耗计算所示。

利用 GaN 器件模拟电气性能

在不实际使用的情况下模拟 GaN 器件的能力是设计过程中极其重要的一步。为了进行更详细的电气模拟,EPC 利用基于物理的函数和唯象函数的混合,实现了具有可接受的模拟和收敛特性(包括电导率和阈值参数的温度效应)的紧凑型 SPICE 模型。这些内容可以在 EPC 器件模型页面找到,而使用 EPC 器件模型的电路仿真则提供了对这些模型的深入分析。支持的模型格式包括 P-SPICE、LTSPICE、TSPICE、SIMPLIS/SIMetrix 和 Spectre。模型页面还包括 STEP 模型、热模型和 EPC Altium 库。

利用热模拟优化您的设计

GaN FET 热计算器允许在确定损耗后优化热解决方案。

6. 热管理

实施高效的热管理技术

散热性能

热阻是决定分立式功率器件性能的主要因素。通过器件的热特性,可以推导出用户应用的最大功率耗散和最大电流。

热概念

简单且经济高效的热管理策略可改善 GaN FET 的热传导并优化热性能。How2AppNote012 - 如何从 eGaN 转换器中获得更多功率中分析了板侧冷却和背面冷却策略的影响。以下显示了概要内容。

利用先进的散热器设计最大限度地提高功率

值得注意的是,EPC GaN FET 可以利用双面冷却最大限度提高其在高功率密度设计中的散热能力。How2AppNote012 - 如何从 eGaN 转换器中获得更多功率中对此有详细的介绍。

采用优质热界面材料优化冷却

当使用顶面冷却时,热界面材料 (TIM) 是冷却系统的关键组成部分。由于 GaN 器件的体积非常小,有效的冷却依赖于散热器的散热效果,但 TIM 层却无法从中受益。由于其面积较小,TIM 层最终成为总体 Rth,JA 的重要贡献因素,因此使用高导热率材料是非常有益的。TIM 层还有第二个非常重要的作用:将 GaN 器件与散热器进行电隔离,因为 EPC GaN FET 的顶部已连接到源极电位。

EPC 收集了一些关于 TIM 材料的信息,以帮助设计师进行研究:

TIM 垫片

制造商 型号 类型 电导率 (W/m.K) 特性和应用
T-Global Technology TG A1780、A1660、A1450、A1250、A6200 导热垫 17.8、16.5、14.5、12.6、6.2 高压缩性和顺应性
应用:电动汽车、5G、自动驾驶系统

可靠性测试 热老化,125°C,1000 小时
可靠性测试 热 HAST*,85°C-85% RH,1000 小时
可靠性测试 热循环测试,-40°C 至 120°C,500 个循环

锂聚合物 T-WORK9000
T-WORK8000
T-WORK7000
间隙填充垫 20
15
13
高压缩率,极低的热阻抗

可靠性测试 热老化 70,150°C,低温 -60°C
可靠性测试 热 HAST* 60°C-90% RH,长达 1000 小时
可靠性测试 热循环,-40°C 至 125°C,多达 500 个周期

Bergquist TGP12000ULM
TGP10000ULM
TGP7000ULM
间隙填充垫 12
10
7
高顺应性、低压缩应力、超低模量
汽车行业在线应用说明
Parker Chomerics THERM-A-GAP 976
THERM-A-GAP 974
间隙填充垫 6.5
6
汽车电子控制单元
Wakefield-Vette ulTIMiFluxTM 导热垫 15、12、10、8、6、5、3 超柔软,天然粘性。
应用:半导体散热器、热成像设备、军用电子产品、车载导航设备、通信和电力设备
AITechnologies Cool-GAPFILL® 间隙填充垫 >8 汽车行业在线应用说明

*高加速温度和湿度压力测试 (HAST)

TIM 化合物和油脂

制造商 型号 类型 电导率 (W/m.K) 特性和应用
Bergquist LIQUIFORM TLF 6000HG 1
LIQUIFORM TLF 6000HG 1
预固化凝胶(可点胶) 6
3.8
优异的化学稳定性和机械稳定性
锂聚合物 SH-PUTTY3-100 硅脂(可点胶) 8 适用于高压缩和低应力应用
T-Global TG-PP10
TG-N909
TG-NSP80
热油灰(可点胶) 10
9
8.3
认证应用:ECU、电源模块
Parker Chomerics THERM-A-GAP Gel 75
THERM-A-GAP TC50
硅凝胶(可点胶) 7.5
5
汽车电子控制单元 (ECU)、电源和半导体、电源模块
Laird Technologies - 热产品 Tputty™ 607 单组分填隙材料(可点胶) 6.4 热循环稳定性好,低脱气量
Jones 21-390 热凝胶 9 应用:内存模块、家庭和小型办公网络设备、大容量存储设备、汽车电子产品…
AITechnologies COOL-Grease®
COOL-SILVERTM(不导电,散装)
电绝缘 TIM 油脂 10(菱形填充)
>12
https://www.aitechnology.com/products/automotive-adhesives-and-tims/

利用 GaN FET 计算器优化热管理

可以使用 GaN FET 热计算器进一步优化热设计。GaN FET 热计算器允许在确定损耗后优化热解决方案。

7. 装配

GaN 器件成功装配指南

为了确保高可靠性并最大限度发挥 eGaN 器件的性能,遵循一些简单的 PCB 设计和装配指南非常重要。这些芯片级封装指导原则的详细信息在装配 eGaN FET 和集成电路中进行了介绍。有关 QFN 封装 GaN 晶体管和 IC 的焊接模版设计指南,请参阅可靠装配 PQFN GaN 器件的焊接模版设计指南

视觉特征化

在启动新的生产工艺时,通常会设置来料目视检查。为了简化这一过程,增强模式 GaN FET 和 IC 视觉特征化指南中详细描述了 EPC FET 和 IC 的物理特性,包括所有器件在交付客户之前必须满足的视觉标准。

8. 测量

GaN FET 的开关速度比 Si MOSFET 快得多。

15 A 电流下的开关节点比较(48 Vin,12 Vout 降压转换器)

这可能会给测量阶段带来挑战。

更多详情,请参见 AN023 精确测量高速 GaN 晶体管

技巧和诀窍

GaN FET 的高性能凸显了针对高速电路的良好测量技术的必要性。

  1. 应使用弹簧夹来最大限度减少接地回路
  2. 探测位置应尽可能靠近被测器件

探头接地方法示例

“近”和“远”探测位置示例

探测技术和测量点选择的影响

带宽要求

如果使用带宽不足的示波器或探头,则无法准确测量典型转换器的实际波形。对于典型的转换器,建议使用 500 MHz 带宽;对于某些特定应用(如激光雷达),建议使用至少 1 GHz 带宽。

探头/系统带宽对采集波形的影响(基于 EPC9080 的电路板)

差分探头

特别值得关注的是,对典型半桥配置中的高压侧栅极进行的测量。除了上述对带宽和测量设置的要求之外,该测量还提出了额外的要求:

  1. 电隔离:虽然数学通道可以用来重建高压侧栅极,但这种方法容易受到噪声和两个探头之间失配的影响。建议使用差分探头
  2. 共模抑制比 (CMMR) 要大
  3. 共模额定电压 > 输入电压(降压)或输出电压(升压)
  4. 输入阻抗要大,最好 > 10 MΩ || < 2pF

测试设备制造商已经开发出适合此应用的高性能差分探头:例如 Tektronix IsoVu 探头、LeCroy DL-ISO 探头和 PMK Firefly 探头。

双脉冲测量

这种测量方法通常用于直接测量半导体器件的开关损耗,方法是利用示波器的数学功能将瞬时电压和电流波形相乘,然后进行积分。前面提到的方法可以用来测量电压,但在测量电流时会面临以下额外的挑战:

  • 带宽要求:有源电流传感器难以满足的精度和带宽要求,因此分流器仍然是首选方法
  • 分流器需要中断电源回路并插入传感器。电源回路电感的增加会显著改变测量结果

鉴于以上原因,EPC 不建议采用双脉冲测试,而是建议使用 Spice 模型(如果需要更高的精度,则使用校准模型):EPC 器件模型

测试设备制造商正在研究这个课题,例如,请参阅文章低压、小尺寸 GaN FET 的精确特征化

更多内容

Buck Converters

图片制造商零件编号描述可供货数量查看详情
BD REF DESIGN 48V/12V DC-DCEPC9195BD REF DESIGN 48V/12V DC-DC8 - 立即发货查看详情
DCDC 48-12V/DUAL PHASE BUCK CONVEPC9158DCDC 48-12V/DUAL PHASE BUCK CONV3 - 立即发货查看详情
EVAL BOARD FOR EPC2218EPC9157KITEVAL BOARD FOR EPC221820 - 立即发货查看详情
DCDC 9-24V/DUALOUT 15A SYNC/BUCKEPC9160DCDC 9-24V/DUALOUT 15A SYNC/BUCK10 - 立即发货查看详情

Boost Converters

图片制造商零件编号描述可供货数量查看详情
DCDC 500W DUAL PH/SYNCBOOST CONVEPC9166DCDC 500W DUAL PH/SYNCBOOST CONV6 - 立即发货查看详情

Buck or Boost Converters

图片制造商零件编号描述可供货数量查看详情
EVAL BOARD FOR EPC2302EPC9165KITEVAL BOARD FOR EPC230219 - 立即发货查看详情
EVAL BOARD FOR EPC23104EPC91106EVAL BOARD FOR EPC2310417 - 立即发货查看详情

LLC full-bridge Converters

图片制造商零件编号描述可供货数量查看详情
REF DESN 1/8BRICK DCDC 1.2KW GANEPC9174KITREF DESN 1/8BRICK DCDC 1.2KW GAN17 - 立即发货查看详情

GaN-based Motor Drive Design Examples

图片制造商零件编号描述可供货数量查看详情
EVAL BOARD FOR EPC2619EPC9193KITEVAL BOARD FOR EPC261910 - 立即发货查看详情
EVAL BOARD FOR EPC2619EPC9193HCKITEVAL BOARD FOR EPC261910 - 立即发货查看详情
EVAL BOARD FOR EPC23102EPC9176KITEVAL BOARD FOR EPC2310210 - 立即发货查看详情
BD REF GAN MOTOR CNTRLR/DRIVEREPC9173KITBD REF GAN MOTOR CNTRLR/DRIVER20 - 立即发货查看详情
EVAL BOARD FOR EPC2302EPC9194KITEVAL BOARD FOR EPC23020 - 立即发货查看详情
BD REF 3PH BLDC MOTR DRV 150ARMSEPC9186KITBD REF 3PH BLDC MOTR DRV 150ARMS23 - 立即发货查看详情

Lidar Evaluation Board Design Examples

图片制造商零件编号描述可供货数量查看详情
EVAL BOARD FOR EPC9144EPC9144EVAL BOARD FOR EPC914425 - 立即发货查看详情
EVAL BOARD FOR EPC21601EPC9154EVAL BOARD FOR EPC2160129 - 立即发货查看详情
EVAL BOARD FOR EPC21603EPC9156EVAL BOARD FOR EPC2160316 - 立即发货查看详情
EVAL BOARD FOR EPC21701EPC9172EVAL BOARD FOR EPC217010 - 立即发货查看详情
EVAL BOARD FOR EPC2252EPC9179EVAL BOARD FOR EPC225222 - 立即发货查看详情
BD DEMO LIDAR HI CURENT EPC2204AEPC9181BD DEMO LIDAR HI CURENT EPC2204A9 - 立即发货查看详情
BD DEMO LIDAR HI CURENT EPC2218AEPC9180BD DEMO LIDAR HI CURENT EPC2218A22 - 立即发货查看详情
EVAL BOARD FOR EPC2034CEPC9150EVAL BOARD FOR EPC2034C17 - 立即发货查看详情

GaN Controllers for Buck and Boost Converters

图片制造商零件编号描述可供货数量查看详情
75V, SYNCHRONOUS BUCK CONTROLLERMIC2128YML-TR75V, SYNCHRONOUS BUCK CONTROLLER1948 - 立即发货查看详情
100V DUAL SYNC BUCK CONTROLLERLTC7890RUJM#PBF100V DUAL SYNC BUCK CONTROLLER50 - 立即发货查看详情
IC REG BUCKLTC7891RUFDM#TRPBFIC REG BUCK0 - 立即发货查看详情
80V SYNC DUAL BUCK PWM CONTROLLEISL81806FRTZ-T80V SYNC DUAL BUCK PWM CONTROLLE4443 - 立即发货查看详情
80V SYNCHRONOUS DUAL BOOST PWM CISL81807FRTZ-T80V SYNCHRONOUS DUAL BOOST PWM C4926 - 立即发货
39000 - 厂方库存
查看详情
75V, DUAL PHASE ADVANCED COT PWMMIC2132YML-TR75V, DUAL PHASE ADVANCED COT PWM0 - 立即发货查看详情
IC REG CTRLR BUCK-BOOST WQFN-40RT6190GGQWIC REG CTRLR BUCK-BOOST WQFN-401214 - 立即发货查看详情
IC REG CTRLR BUCK-BOOST 28LT8390AEUFD#TRPBFIC REG CTRLR BUCK-BOOST 281383 - 立即发货查看详情
IC REG CTRLR BUCK 24VGFNLM5141QRGETQ1IC REG CTRLR BUCK 24VGFN1181 - 立即发货查看详情
EVAL BOARD FOR LM5140Q1LM5140RWGEVMEVAL BOARD FOR LM5140Q14 - 立即发货查看详情
IC MCU 16BIT 32KB FLASH 28SSOPDSPIC33CK32MP102-I/SSIC MCU 16BIT 32KB FLASH 28SSOP1658 - 立即发货查看详情
IC REG CTRLR SYNC BUCK 60V 20QFNLTC7800EUDC#TRPBFIC REG CTRLR SYNC BUCK 60V 20QFN1675 - 立即发货查看详情
IC REG CTRLR BUCK 16QFNISL8117AFRZIC REG CTRLR BUCK 16QFN0 - 立即发货查看详情
IC REG CTRLR BUCK PMBUS 24QFNTPS40400RHLRIC REG CTRLR BUCK PMBUS 24QFN2221 - 立即发货查看详情
IC, 2-CELL TO 5-CELL, NVDC DUAL-BQ25770GREERIC, 2-CELL TO 5-CELL, NVDC DUAL-2698 - 立即发货查看详情
IC REG CTRLR HALF-BRIDGE 32VQFNTPS53632GRSMTIC REG CTRLR HALF-BRIDGE 32VQFN185 - 立即发货查看详情
IC REG BUCK CTLR 36QFNNCP81118MNTWGIC REG BUCK CTLR 36QFN0 - 立即发货查看详情

GaN Controllers for Synchronous Rectifiers

图片制造商零件编号描述可供货数量查看详情
IC PM SEC CTRL SYNC RECT 8-SOICNCP4306AAAZZZADR2GIC PM SEC CTRL SYNC RECT 8-SOIC1505 - 立即发货查看详情
IC SECONDARY SIDE CTRLR 8WDFNNCP43080DMTTWGIC SECONDARY SIDE CTRLR 8WDFN2485 - 立即发货查看详情
IC GATE DRVR LOW-SIDE 6SONUCD7138DRSTIC GATE DRVR LOW-SIDE 6SON580 - 立即发货查看详情
IC CTRLR SYNC RECT SC-74TEA1993TS/1HIC CTRLR SYNC RECT SC-745892 - 立即发货查看详情
IC CTRLR SYNC RECT 8SOICTEA1995T/1JIC CTRLR SYNC RECT 8SOIC5049 - 立即发货查看详情

Low-Side GaN Gate Drivers

图片制造商零件编号描述可供货数量查看详情
DIGITAL ISO 3KV 1CH GT DVR DSO81EDB7275FXUMA1DIGITAL ISO 3KV 1CH GT DVR DSO818922 - 立即发货查看详情
EVAL BOARD FOR LMG1025-Q1LMG1025-Q1EVMEVAL BOARD FOR LMG1025-Q110 - 立即发货查看详情

Half-Bridge GaN Gate Drivers

图片制造商零件编号描述可供货数量查看详情
DGTL ISO 3KV 2CH GATE DVR DSO142EDB7259YXUMA1DGTL ISO 3KV 2CH GATE DVR DSO142037 - 立即发货查看详情
DGTL ISO 5.7KV 2CH GT DVR DSO142EDR7259XXUMA1DGTL ISO 5.7KV 2CH GT DVR DSO14885 - 立即发货查看详情
IC GATE DRVR HALF-BRIDGE 15QFNNCP51810AMNTWGIC GATE DRVR HALF-BRIDGE 15QFN1005 - 立即发货查看详情
IC GATE DRVR HALF-BRIDGE 12WLCSPUP1966EIC GATE DRVR HALF-BRIDGE 12WLCSP183232 - 立即发货查看详情
IC GATE DRVR HALF-BRIDGE 16SOICADUM4221ARIZIC GATE DRVR HALF-BRIDGE 16SOIC70 - 立即发货查看详情
HALF-BRIDGE GAN MOSFET DRIVERMP8699BGC-PHALF-BRIDGE GAN MOSFET DRIVER0 - 立即发货查看详情
IC HALF BRIDGE DRVR 5.5A/6A 16SOSTDRIVEG600IC HALF BRIDGE DRVR 5.5A/6A 16SO217 - 立即发货查看详情

GaN ICs for High Reliability Applications

图片制造商零件编号描述可供货数量查看详情
SINGLE LOW SIDE DRIVERFBS-GAM01P-C-PSESINGLE LOW SIDE DRIVER37 - 立即发货查看详情
DUAL HIGH & LOW SIDE DRIVERFBS-GAM02P-C-PSEDUAL HIGH & LOW SIDE DRIVER9 - 立即发货查看详情

monolithic GaN integrated circuit

图片制造商零件编号描述可供货数量查看详情
IC GATE DRVR HALF-BRIDGE 12WLCSPUP1966EIC GATE DRVR HALF-BRIDGE 12WLCSP183232 - 立即发货查看详情
IC GAN LASER DRVR 80VEPC21701IC GAN LASER DRVR 80V32889 - 立即发货查看详情
IC LASER DRVR 40V 10A LVDSLOGICEPC21603IC LASER DRVR 40V 10A LVDSLOGIC7674 - 立即发货查看详情
IC LASER DRVER 40V 10A 3.3VLOGICEPC21601IC LASER DRVER 40V 10A 3.3VLOGIC9652 - 立即发货查看详情
IC HALF BRIDGE DRVR 12.5A 12LGAEPC2152IC HALF BRIDGE DRVR 12.5A 12LGA8147 - 立即发货查看详情
TRANS GAN 100V EPOWER STAGEEPC23101ENGRTTRANS GAN 100V EPOWER STAGE4358 - 立即发货查看详情
IC HALF BRIDGE DRIVER 15A 13WQFNEPC23104ENGRTIC HALF BRIDGE DRIVER 15A 13WQFN10850 - 立即发货查看详情
IC HALF BRIDGE DRIVER 35A 13WQFNEPC23102IC HALF BRIDGE DRIVER 35A 13WQFN4880 - 立即发货查看详情