嵌入式AI处理器:发挥人工智能强大力量的关键
人工智能(AI)虽然不是新的事物,但依然是当今炙热的话题。随着科技的发展,嵌⼊式AI处理器的应用成为了其中一个关键的部分。无论是智能家居、自动驾驶、AI机器人、医疗领域等,都越来越广泛使用嵌⼊式AI处理器,对于提升人们的生活素质、便利度以及效率,都有显着的帮助。
最新的市场趋势报告,详细介绍什么是嵌⼊式AI处理器,并涵盖近年的相关数据、相关市场动态,以及产品推荐,整合在人工智能领域中的重要信息,助你始终走在市场的前端。
嵌入式AI处理器概述
顾名思义,嵌⼊式AI处理器就是在嵌⼊式系统或设备中使用的处理器,它的作用就是实现人工智能的功能。通过嵌⼊式AI处理器,可以在保持低功耗、实时响应的状态下,直接在本地进行高性能的处理和边缘AI计算等,而不需要使用外部设备如云计算。嵌⼊式AI处理器的一个重要功能,是能够转换传感器数据为智能数据,实时进行感知、理解、决策,大大提升智慧水平。
未来,嵌⼊式AI会继续在人机交互和机器学习方面发展,期望让人们通过语言操作,取代现在的屏幕控制,实现智能生活的下一个阶段。然而,在此之前,需要解决的是,人工智能对嵌入式AI技术带来的挑战,包括需要在计算性能和能量消耗之间取得平衡、需要在多个智能设备与边缘设备或云端设备之间进行有效的协作。此外,由于嵌⼊式AI技术的自主学习和执行能力,让系统在受到攻击时,带来安全隐患。因此,在步步走向下一个阶段的同时,也不能忽视可能的危机。
AI发展势态向好
各项与AI人工智能相关的数据皆显示,发展AI是全球的大势所趋。2022年全球AI芯片的数量,从2020年的不足1000万套增长至1400万套。Chiplet的全球市场规模,也预测会急速上升,到2033年包括CPU Chiplets、GPU Chiplets等的总数会超过107美元。对于全球嵌入式主板规模,数据上也提供了支持,预测到2030年会超过300亿元,比2024年预测的243.4亿元增过超过1.2倍。除了预测数据,一些实质的数据也有相关的显示。全球AIoT智能终端嵌入式模块的市场规模,从2021年的190亿元增加至2023年的接近240亿元,而只计算中国的话,也从2021年的93.1亿元升至超过115亿元,并且两个数据也预期是稳步向上。此外,智能AI手机出货量的预测也带来了一些启示,预期到2028年AI手机的出货量,会占全球智能手机出货量的一半之多,相比2025年预测的28%出货份额,增加接近2倍。可见,AI将会是全球发展的重心。
嵌入式AI:迈进更广泛智能化的关键
目前,科技行业都视嵌入式AI为焦点,原因是嵌入式AI其中一个重要的功能,就是省却联网的需要,通过本地计算,直接转化为智能数据,实时感知环境的变化、实现人机交互,以及实时操控。这些功能可以帮助提升智能家居、智能驾驶、AI机器人等领域的效能,并且帮助如工业4.0等产生大量数据的领域处理大数据,加速世界智能化发展。随着业界对嵌入式AI的重视不断增加,超小型化硬件加速器以及相应的开发环境和工具相继出现和应用,让嵌入式AI技术迅速发展与进化,并步入差异化发展的新方向。
想要发展人工智能,其中一个大趋势就是运用嵌入式AI技术,通过其本地计算和处理数据的能力,增强各领域人工智能系统的效能,让整个世界提升智能化水平到一个新的境界,通过科技,让人们进入一个新的纪元,享受科技带来的便利和舒适的生活。
想要了解更多关于嵌入式AI最新市场报告的内容,欢迎点击观看完整报告。DigiKey会持续为您送上最新最紧贴市场发展的信息,让您时刻走在前端,发挥无限可能。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum推荐产品
| 图片 | 制造商零件编号 | 描述 | 可供货数量 | 价格 | 查看详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | MAX78002GXE+ | IC MCU 32BIT 2.5MB FLSH 144CSBGA | 206 - 立即发货 3780 - 厂方库存 | $638.94 | 查看详情 |
![]() | ![]() | TC299TX128F300SBCKXUMA1 | IC MCU 32BIT 8MB FLASH 516LFBGA | 401 - 立即发货 | $569.64 | 查看详情 |
![]() | ![]() | SPC58NE84C3QMHAR | IC MCU 32BIT 6MB FLASH 292LFBGA | 486 - 立即发货 | $437.40 | 查看详情 |
![]() | ![]() | ADUCM356BCCZ | SMART SENSOR ASSP/ASIC WITH 256K | 85 - 立即发货 | $217.09 | 查看详情 |
![]() | ![]() | CY7C68013A-56LTXI | IC MCU USB PHERIPH FX2LP 56VQFN | 0 - 立即发货 | $247.19 | 查看详情 |
![]() | ![]() | STSPIN32F0251 | 250V THREE-PHASE CONTROLLER WITH | 669 - 立即发货 | $30.27 | 查看详情 |