精密仪器信号链:支撑高精度测量的关键
精密测量仪器是科研、工业生产与质量控制的重要基础,在半导体制造中,承担着定义物理极限的关键角色。随着更多更先进的技术落地,晶体管数量突破百亿级。在全球科技激烈竞争、供应链格局重塑下,精密测量仪器行业已形成由少数巨头主导的竞争格局。亚德诺半导体(ADI)、意法半导体(ST)、德州仪器(TI)三大厂商在精密仪器信号链从 “单一检测” 向 “多维智能融合” 演进方面,正发挥关键作用。
最新的市场趋势报告,聚焦全球精密测量仪器行业,分析其发展现状、信号链设计趋势,揭示行业痛点与机遇,同时附上精选产品推荐,为您提供有价值的参考,助您时刻走在前沿。
精密测量的现状与演进路径
信号链指从信号感知、模拟调理、数据转换到数字处理与传输的完整路径,是确保测量仪器具备高精度、低噪声与高可靠性的核心环节,其设计优劣决定设备性能上限。当前,测量精度正从 “检测参数” 转变为支撑功能实现的核心。
6G时代,测量已成为通信系统的原生需求,精度不足将使关键功能难以实现。与此同时,测量技术正与AI、物联网和边缘计算深度融合,其价值已由 “数据准确” 拓展至 “智能决策”。高端制造的发展亦将精度标准推至纳安级,对超低功耗与极限分辨率的需求不断加剧。预计至2026–2027年,精密信号链将实现深度集成、极致精度与前端智能三重进化,成为支撑6G、量子与AIoT落地的关键基础。
信号链技术正沿着三大方向演进:一是从分立走向高度集成,AFE 与 ADC 的深度集成成为趋势,例如ADI 以 SiP μModule 与 iPassives 技术将无源器件与核心 IC 高度整合,降低寄生效应、提升匹配度,并在更小体积中实现更高精度与更短开发周期;二是在精度与速度上同步突破,例如 TI ADS 系列 24 位宽频 ADC 借由宽频带与低延迟滤波,实现更高带宽、更佳信噪比与最高 400 kSPS 的数据吞吐,满足高速高精度量测需求;三是在信号链前端导入智能感知能力,通过特征提取、轻量 AI 推理与实时信号处理,将信号链从 “采集数据” 升级为 “理解与决策”,例如STM32N6 这类具 Helium 向量运算、视觉管线与多媒体加速的 MCU,正成为实现高精度、低功耗边缘 AI 信号链的重要平台。
随着 6G、半导体、医疗与工业物联网等领域持续加速发展,精密测量系统转向更强调智能感知、实时分析与多域融合,让设计者面临一连串新挑战。首先是研发时程被大幅压缩,仪器厂商倾向采用已验证的完整信号链参考方案,以降低类比前端设计风险。其次,系统对低杂讯电源的要求愈发严苛,传统 ”电源与信号链分离” 做法已难以支撑 24/32 位、高动态范围与超高速采样等规格;像 ADI Silent Switcher 此类高效率、超低 EMI 的电源架构,便透过封装与布局优化,在提升效率的同时有效压低噪声与干扰。最后,在高度集成封装下,热漂移成为新的主要误差来源,也让设计者必须更加关注长期稳定性。
市场走向新格局
根据数据预测,到2035年全球量子精密测量市场规模预测将高达约45亿美元,而中国市场 也有望突破10亿美元。从精密仪器产业的发展前景来看,中国市场预计在2029年将会接近18,000亿元,是 2026 年预测值(1.2 万亿元)的 1.5 倍。虽然全球都在加大精密测量技术的布局,但电子测量仪器应用在中国市场仍占据全球最大份额,即便到了 2032 年,占比仍将保持在 40% 以上,远高于约 20% 的北美市场。全球通用电子测试测量行业下游市场方面,电子与半导体行业将成为增长最快的领域,预计复合增长率达 7.4%;通信市场紧随其后,增速约为 6.8%;工业市场约为 5.76%。这意味着这几个领域将会成为精密测量产业发展的核心驱动力。
行业新突破
精密测量在各领域中加速发展,并持续取得显着成果。在毫米波通信、量子计算与先进工艺测试中, VNA 的频率规划、功率设置与校准件选择成为了确保高精度测量的关键,避免0.01dB幅度或0.1°相位误差导致的研发延迟。与此同时,中国在量子精密测量领域取得了另一突破,北航团队自主研发的新一代原子自旋传感器可探测比地磁场弱十亿倍的磁信号,使灵敏度与可溯源性双双迈入国际领先行列。随着储能系统普及,基于 FPGA 的电压采样模块在电池管理系统(BMS)中发挥重要作用,通过并行处理与动态校准将误差缩小至 ±0.5 mV,提升 SOC 估算与保护机制的可靠性;数字孪生技术也在 FPGA 推动下从离线仿真走向实时交互,依托其并行与低时延特性,将虚实映射延迟压缩至毫秒级,为制造、能源与船舶动力等行业提供关键算力基础。
未来走向智能化
随着 6G商用、先进半导体制程与工业物联网加速普及,精密测量仪器将深度整合AI演算法与大数据分析,实现自主决策与远端维护,”模组化普及” 与 “软硬融合” 成两大主轴。未来仪器将会如拼装积木般模组化,用户可依需求自由组合标准化功能,不仅能加速开发、降低升级成本,也适应于多场景;同时,虚拟仪器(VI) 利用软件定义与通用硬件平台,可实现复杂演算法与即时处理,超越传统硬件限制,使测量系统更灵活、更可扩展。
结语
精密测量技术正在变革之中,在技术持续迭代、竞争格局急速变化的今天,高精度测量已从“质量保障”转变为“创新驱动”,成为全球科技竞争中不可替代的战略环节。随着先进制程、AIoT 与工业物联网加速发展,测量技术将由“高精度”走向“高智能”,为更多场景提供快速部署、低成本升级与更高灵活性的解决方案。这些趋势将为精密测量产业带来万亿机遇,在测量精度、信号链创新与智能化融合中若能抢占先机,将更有机会掌握下一轮科技变革的主动权。
欢迎点击观看完整报告,了解更多关于精密仪器信号链如何驱动高精度测量,洞察行业前沿趋势,在智算时代掌握精密测量的制胜先机。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum推荐产品
| 图片 | 制造商零件编号 | 描述 | 可供货数量 | 价格 | 查看详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | AD7768BSTZ | IC ADC 24BIT 64-LQFP | 656 - 立即发货 | $445.09 | 查看详情 |
![]() | ![]() | LMP91000SDX/NOPB | IC AFE 8BIT 14-WSON | 0 - 立即发货 | $36.22 | 查看详情 |
![]() | ![]() | TSC1641IQT | IC AFE 16BIT 10-DFN | 6195 - 立即发货 | $28.37 | 查看详情 |
![]() | ![]() | ADA4625-1ARDZ | IC OPAMP JFET 1 CIRCUIT 8SOIC | 0 - 立即发货 | $96.84 | 查看详情 |
![]() | ![]() | REF5050AIDGKR | IC VREF SERIES 0.1% 8VSSOP | 20 - 立即发货 | $41.45 | 查看详情 |
![]() | ![]() | ST1VAFE6AXTR | SENSOR MULT TEMPERATURE | 1496 - 立即发货 | $60.21 | 查看详情 |