绿色转型势在必行: AI加速如何协助数据中心应对能耗危机?

数据中心是这个数字化时代的核心基础,谷歌、亚马逊、脸书(Meta)、英伟达等科技巨头都需要数据中心的强大算力支持。然而,随着生成式AI的兴起,数据中心面临算力密度提升与能耗激增的双重挑战。为应对这一趋势,绿色转型成为突破口。通过AI加速能源优化解决方案,推动数据中心向高效、低碳方向发展。

最新的市场趋势报告,概述数据中心的基础信息,分析AI加速与能源优化如何驱动数据中心智能化、低碳化,并提供全球市场数据与未来趋势洞察,同时附上精选产品推荐,让您走在绿色智能化市场前沿,启发创新思维。

 

算电协同:推动数据中心绿色智能化转型

数据中心是云计算的核心基础设施,负责数据的集中存储、计算与交换,类似一个超大型机房。它由服务器等算力设备组成,配备供电、制冷等支撑系统,确保设备稳定运行。作为数字经济的动力引擎,数据中心具备高可靠性、高安全性和高性能三大特征。

  • 可靠性方面,数据中心一般采用冗余设计,如两路市电、多路网络连接等,能保障持续运行。
  • 安全性方面,数据中心具备三大防护能力,包括拥有物理隔离等的设备安全防护、通过加密认证保障的网络安全,以及数据备份确保运营安全。
  • 性能方面,数据中心部署高效服务器与存储设备,可实现快速数据处理与响应。

要更高效利用数据中心资源,AI加速与能源优化是关键。“让每一瓦特承载更多算力,让数字世界坚定运行!” 成为当前核心目标。AI加速技术通过GPUFPGAASIC等专用硬件提升数据中心的计算能力;能源优化则通过智能调度、动态功率管理和冷却系统优化等,降低能耗与成本,减少环境影响。通过两者结合,不仅提升资源利用效率,也推动智算产业发展。

面对高功率、高能耗和安全挑战,数据中心需以安全可靠为首要原则。隔离式架构是保障设施安全的可靠选择,它可以保障电力与机房安全分离,降低故障风险。通过AI技术则可以实现运维从被动响应到主动预防,提升运行安全。此外,模块化架构也是应对算力需求不确定性的关键,它具备功能模块化、机电解耦化、机房标准化的特性,实现弹性扩容,让子系统按需部署。同时,供电效率也成为关键,从风冷到液冷,供电要从单机到系统架构进行优化,全面提升能效。未来,算电协同将成为新趋势,通过绿电直供与电网调频,实现数据中心的可持续发展

 

绿色数据中心势在必行

全球对智能化的需求在近年提升,数据显示,数据中心市场规模从2022年开始每年都有14%以上的增长,并预测随着智能化在社会各领域深度渗透而开始在2025年后增长放缓,但仍可达到2027年的超过1,600亿美元。中国市场方面,中投顾问预测其市场规模可望在2028年达到5,400亿元以上,从2024年增长接近9%。市场对算力的要求非常高,在2020年智算中心的市场规模仅有300多亿元,随后却大幅增长接近40%,在2023年达到接近880亿元,并预测将会有超过26%增幅,到2028年达到接近2,900亿元。

随着数据中心的使用率上升,电力的使用也无可避免地增加。根据全球数据中心电力消耗数据,预测从2024到2030年,加速服务器的耗电量将会是其他相关设备中增幅最多的。中国数据方面也有相似的情况。预测数据中心用电量会从2024年的接近1,800亿千瓦时,在6年间升至接近5,300亿千瓦时。由此可见,数据中心在社会上大规模应用时,能源消耗随之而增加,因此优化能源使用,确保可持续发展已成为不可或缺的课题。

 

行业挑战与机遇

目前,行业中在数据中心技术上面对着不少挑战,尤其是对电磁兼容性(EMC)有着极高的要求。磁珠作为直流供电链路中的核心EMC器件,在磁珠选型过程中,DCRAC阻抗之间的性能权衡:低DCR可降低直流功耗,但可能降低对高频噪声的抑制能力;高AC可阻抗抑制高频干扰,但会引起更大的直流压降。随着数据中心向高密度和低功耗发展,这种矛盾变得更加明显,需要在磁珠选型中找到合适的平衡点。

未来,随着数据中心对高速数据传输的需求不断增长,光器件的重要性日益凸显。为了实现电信号与光信号的高效转换,必须依赖精准的测试方案,尤其是在测试高度集成的光器件时。尽管测试仍面临不少挑战,但已有一些创新方法能够提升测试的效率和准确性,为数据中心的发展提供有力支持。

此外,“亚洲数据中心峰会暨产业展览会”(DCA)正为亚太地区数据中心行业注入新活力。作为美国知名活动 Data Center World 的亚洲部分,DCA凭借国际经验与本地需求,打造出专业与区域特色并存的交流平台。香港是亚洲的首站及旗舰展,拥有连接大中华与北亚市场的地理优势,为整个系列活动开启精彩篇章。

 

结语

面对生成式AI带来的算力与能效挑战,数据中心正加速迈向智能化与绿色化。行业中每个一环节都在推动算力与能效的极限突破。透过AI加速与能源优化双轮驱动,数据中心将不仅提升运行效率,更为数字经济注入可持续动能,成为未来世界的技术核心。

欢迎点击观看完整报告,了解更多关于AI加速与能源优化如何帮助数据中心绿色智能化转型,掌握最新技术趋势,抢占智算时代先机。

关于此作者

More posts by 21ic Editors
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum

推荐产品

图片制造商零件编号描述可供货数量价格查看详情
IC MCX N94 150MHZ DUAL CORE NPUMCXN947VDFTIC MCX N94 150MHZ DUAL CORE NPU997 - 立即发货$135.71查看详情
6+2 PHASE OUTPUT CONTROLLER WITHNCP81567MNTXG6+2 PHASE OUTPUT CONTROLLER WITH2500 - 立即发货$23.65查看详情
IC CURRENT MONITOR 1% 16UQFNPAC1934T-I/JQIC CURRENT MONITOR 1% 16UQFN10193 - 立即发货$16.04查看详情
LATCH ASSY FOR MINIPCI W/COVER0480995701LATCH ASSY FOR MINIPCI W/COVER31485 - 立即发货$14.16查看详情
LATCH 52POS MINI PCI1717832-2LATCH 52POS MINI PCI16276 - 立即发货$14.95查看详情
MOSFET N-CH 600V 15A D2PAKSIHB15N60E-GE3MOSFET N-CH 600V 15A D2PAK1230 - 立即发货$36.30查看详情