定时领域的佼佼者各种可编程选择和定制能
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低抖动和最低功耗特性让 产品组合在数量和范围方面均是任一竞争对手的 10 倍之多,Renesas 是硅晶定时领域的全球领导者,并在市场中占据独特地位,几乎能满足任何应用的要求。 Renesas 拥有业内最大的市场份额,是定时领域的唯一一家一站式供应商,其产品丰富多样,涵盖从全功能系统解决方案到简单的时钟构建块设备。 工厂可编程选项和时钟解决方案定制能力能够满足客户的独特要求,同时,最低抖动和最低功耗特性又让 Renesas 从众多竞争对手中脱颖而出。 我们拥有一支以服务和及时响应为目标的世界级支持团队,为您的产品保驾护航。 如需了解更多信息,请向下滚动或使用产品块跳至下一步。
时钟分配零延迟缓冲器Renesas 的零延迟缓冲器系列产品能向高速时钟分配应用提供低抖动和输入至输出低延时功能。 零延时功能意味着输入时钟的上升沿能与两个输出时钟的上升沿对齐,使器件看起来没有延时。 所有零件均含有片载 PLL,能在 RFE 引脚上锁定至输入时钟。 PLL 反馈路径取消了通过其它设备时形成的延时,且该路径可片载或者由来自外部。 片载反馈从 CLKOUT 焊盘获取。 一些零件还提供了为输出添加倍频器或分频器的选项。 Renesas 的零延时缓冲器系列包括支持 2.5 V 至 5 V 供电电压、5 MHz 至 210 MHz 输出频率和 1 至 9 个输出的产品。 可支持的典型输出类型为 CMOS 和 TTL。 对于从个人电脑、数据通信到图形/视频等众多系统,零延时缓冲器是输出同步的理想器件。 扇出缓冲器Renesas 的扇出缓冲器系列可提供基准输入的多个低偏移副本。 来自单输入的大扇出能减小前级驱动器负载,提供一个高效的时钟分配网络。 Renesas 的扇出缓冲器系列包括支持 1.2 V 至 5 V 供电电压、0 MHz 至 200 MHz 输出频率和 1 至 16 个输出的产品。 可支持的典型输出类型为 CMOS、TTL 和 LVCMOS。 对于从个人电脑到消费类电子或者工业系统等众多系统,扇出缓冲器是时钟和信号分配的理想器件。 5P1103 / 5P1105 可编程通用输出缓冲器5P1103 和 5P1105 是可编程通用扇出缓冲器,其通用输出专用于高性能消费电子、网络、工业、计算和数据通信应用。 配置可存储在片载一次性可编程 (OTP) 存储器中,或使用一个 I²C 接口更改。 器件中的存储器可进行编程,或订购时使用工厂预设编程规格。 时钟发生具有更多 PCIe 输出的 VersaClock® 5Renesas 宣布扩展带新器件的 VersaClock® 5 系列可编程时钟发生器,该发生器简化了 PCI Express® 时钟创建,同时还提供市场知名的 VersaClock 5 的灵活输出。 此高性能 VersaClock 5 系列的新成员具有专用低功耗 HCSL (LP-HCSL) 输出,能够提供集成式时钟发生和 PCIe 设计分配解决方案,从而节省板空间和物料清单 (BOM)。 5P49V5907 和 5P49V5908 器件有三个输出,它们能生成任何具有可配置输出类型 LVPECL、LVDS、HCSL 或 LVCMOS 的频率,最大频率为 350 MHz,而且还能生成额外四个或八个专用于 PCIe 时钟的 LP-HCSL 输出。 它们拥有与原有的 5P49V5901 器件相同的最佳抖动和功率特性。 VersaClock 5 可编程定时器件具有出色的抖动性能,而且所需功率只有同类竞争产品的一半。 该产品在 12 kHz 到 20 MHz 的全集成范围内具有小于 0.7 皮秒的 RMS 相位抖动,因此非常适合用于诸如高端消费电子、网络、计算、工业和通信等市场。 特性
应用
查看全部 VersaClock 5 5P49V5907 和 5P49V5908 采用集成式晶体的 VersaClock® 5 可编程时钟特性
VersaClock® 5 低功耗可编程时钟发生器Renesas5P49V5901 是低功耗可编程时钟发生器,拥有一流的抖动性能、设计灵活性——能够产生任何输出频率的通用输出。 Renesas5P49V5901 适用于高性能消费类、网络、工业、计算和数据通信应用。 配置可存储在片载一次性可编程 (OTP) 存储器中,或使用 I²C 接口更改。 这是 Renesas 的第五代可编程时钟技术 (VersaClock 5)。由单基准时钟或者晶体输入生成频率。 通过无故障自动或手动切换功能,可在正常运行期间选择其中的一个冗余时钟输入。 两个选择引脚允许编程为四个不同的配置,并可以使用处理器 GPIO 或自举电路来访问。 不同的选择可用于不同的运行模式(全功能、部分功能、部分掉电)、地区标准(美国、日本、欧洲)或者系统生产裕量测试。 该器件可配置为使用两个 I²C 地址之一,以允许在一个系统使用多个器件。 特性
通用频率转换器Renesas 的通用频率转换器系列可编程时钟发生器进行了优化,适用于高性能光网络、100 千兆以太网 (GbE) 接口应用和无线基站。 这些器件是单芯片可编程时钟发生器,可生成八个不同的输出频率,且在 12 kHz 至 20 MHz 标准范围内的相位抖动不到 300 飞秒 (RMS)。 第 3 代 UFT 系列可编程时钟发生器可提供 8 个独立的可编程时钟输出,且几乎能够灵活地采用任何输入频率、选择任何输出频率。
查看全部 UFT 器件 | FemtoClock NG UFT 产品简介 VersaClock® IIIVersaClock 产品线用单一定时器件取代了晶体、振荡器和缓冲器,为设计人员节省了板空间和成本。 异常丰富的功能和灵活的配置可让设计人员在设计过程中尽情地自由发挥。 有四种均可独立编程的内部 PLL,允许获得多达七个唯一的频率。 这些频率由单基准时钟生成,该基准时钟可以取自两个冗余时钟输入中的任何一个。 通过无故障自动或手动切换功能,可在正常运行期间选择该冗余时钟。 下一代 (NG) 频率合成器 FemtoClockRenesas FemtoClock® NG 通用型频率转换器 (UFT™) 能够满足您所有的频率合成和转换要求。 该系列提供采用单一封装,支持 1、2、3 或 4 个 PLL 的器件。 用作频率合成器时,可用现成的低功耗基本模式晶体产生 1 MHz 至 1.3 GHz 的输出频率。 该器件的内部架构允许采用从 16 MHz 至 40 MHz 的任何晶体频率,而无需考虑所需的频率。 用作频率转换器时,该系列器件可接受每个 PLL 配备从 8 kHz 至 710 MHz 的 1 或 2 个基准时钟,并根据需要在这些时钟之间切换,同时,还能产生 1 MHz 至 1.3 GHz 范围内的任何输出频率,且在大多数情况下不会产生频率转换错误。 该系列器件均支持每个 PLL 采用一个或两个通过引脚选择的不同配置,这种配置可预先加载到内部一次性可编程 (OTP) 非易失性存储器中,用于在上电时直接自动工作,或者通过 I²C 串行接口设定所需的配置。 查看全部 FemtoClock NG 合成器产品 | 晶体定时经济型应用的说明
高性能晶体振荡器XO - 晶体振荡器Renesas 的晶体振荡器为设计人员带来一个可靠而经济的定时解决方案。 数据吞吐量需要因串行 IO 技术而持续攀升。 随着这些需求的增加,抖动要求已经变得更严格。 Renesas 的全新系列晶体振荡器 Renesas XO 就是响应行业对于高性能、低抖动时钟源的需要而推出的。 Renesas XO 具有 300 fs RMS 的典型抖动,最大为 400 fs,集成频率范围为 12 kHz 至 20 MHz。 Renesas 以行业领先的温度精度、频率稳定性以及最佳相位噪声和抖动特性集,实现了最精确的定时解决方案。 具有频率转换功能的抖动衰减器用于解决问题的各种解决方案能让我们在现有系统中轻松添加功能,最大程度减少设计时间和成本;Renesas 抖动衰减器采用专用 PLL 重新构建 PCI Express 时钟,以减少固有抖动。 在一些 PCIe 系统中,PCIe 时钟由相位噪声相对较高的 PLL 频率合成器生成。 在这些系统中,有必要采用抖动衰减器减少来自时钟合成器和系统板的随机和确定的高频抖动成分。 PCI ExpressPCIe Gen1-2-3 时钟发生器6 和 8 输出 3.3 V 时钟发生器 9FGL06 和 9FGL08 加入现有 1.5 V 和 1.8 V 系列,丰富了低功耗 PCI Express® (PCIe) 时钟发生器产品组合。 新发生器的工作功率约为 100 毫瓦,是市场上最低功耗的 3.3 V PCIe 时钟发生器。 Renesas 3.3 V 器件的工作功率约为传统 PCIe 时钟器件的五分之一,因此有效地解决了发热问题。 凭借集成式端接,9FGL06 和 9FGL08 器件的超紧凑型 5 x 5 和 6 x 6 mm 封装能够节省 90% 的板空间。 工厂预设编程版本实现了快速交货器件优化,满足客户的精确要求。 SoC-friendly 器件极大地超出了 PCIe Gen3 技术规格以及即将到来的 PCIe Gen4 技术规格的相位抖动要求,而且还适用于小于 3 皮秒 rms 12k-20M 相位抖动的应用,例如千兆位以太网和其他高性能应用。 3.3 V 器件引脚兼容 Renesas 高度成功的 1.5 V 9FGU 系列和 1.8 V 9FGV 系列 PCIe 时钟发生器。 此定时系列目标针对消费电子和高性能应用中的功率和空间受限的设计,提供企业级性能的同时降低总拥有成本。 全部系列均兼容 PCIe 第 1、2 和 3 代。 3.3 V(L 系列)系列是业界首款提供以下功能的器件:
应用:
查看全部 PCIe Gen1-2-3 时钟发生器 | PCI Express 解决方案产品简介 PCI Express® 时钟缓冲器PCI Express (PCIe) 是全球公认的通用 I/O,它统一了许多应用的元件互连方式,包括台式电脑、服务器、工作站、存储、网络、企业路由器、工业测试和控制设备、航空航天等。 Renesas 是用于 PCIe 的所有主要时钟构建块的唯一供应商,具体包括用于增加通道长度的开关、桥式电路、信号整合产品,以及定时器件。 RF 和 JESD204B 定时8V97051 宽带 RF 合成器8V97051 宽带 RF 合成器/PLL 采用集成压控振荡器 (VCO),将高性能、低功耗和宽调谐范围完美地组合在一起。 该器件采用集成式 VCO,具有宽调谐范围,可进行多频带 LO 频率合成,因此不需要多个窄带 RF 合成器。 特性
查看全部 RF 和 JESD204B 定时产品 | 8V97051 RF 合成器产品简介 | 规格书 评估板用户指南 | 8V970xx LBW 计算器 | IBIS 型号 赠送 Renesas 时钟树设计和评估服务时钟树设计是一项非常复杂的任务,其繁多注意事项通常会使不熟悉时钟树及相关定时“语言”的设计者望而却步。 尽管时钟树和向导有时对简单的时钟设计有帮助,但这些方法通常缺乏实际应用;自动化工具也不能简单地化解许多高级要求的复杂性,如相位抖动和扩频。 应用Scheme-It 设计入门项目:用低抖动 LVPECL 扇出缓冲器增加时钟源的输出数量 项目:VersaClock® 5 - 5P49V5901 编程器板 项目:EVK-UFT285-6-7 评估板 产品培训模块 (PTM)视频
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||