DIY 可编程逻辑控制器实训台




请参阅此页以获取改进版的 PLC 实训台。




本文简要介绍了一款简易的自制(DIY)实训台,可用于可编程逻辑控制器(PLC)及其他工业与自动化组件的实验。19 x 14 英寸的工作区域配有一根 15 英寸 DIN 导轨,提供了稳固的底座,便于使用真实的工业组件,例如安装在 DIN 导轨上的继电器、电机启动器和小型 PLC。前面板设计用于安装最多五个 22 毫米开关。

在互联网上搜索时,您会发现多家供应商提供 PLC 实训台。每个实验平台都因其设计而具有某些优势。例如,为了降低成本,一些实训台采用非标准组件,如用微型按钮替代坚固的 22 毫米开关。这种方式适用于学习 PLC 编程,但不利于通过操作和接线真实世界组件而获得的全面理解。

请将此实训台视为一个可在此基础上进一步改进的起点。本文包含图片和部分零件清单,助您起步。如果此实验平台过大,您可能会对这款更小、更低成本的版本感兴趣。此外,您还可以利用已有的组件自行构建该设备,从而节省费用。


本文是 DigiKey 工业自动化现场指南的一部分

位置 :教学专区 → 实验室与实训台构建
难度:gear: 工程师 — 难度等级说明
最后更新 :2026 年 3 月 13 日


1 :实训台侧视图,显示 EAO 带灯按钮。

工业实验平台零件清单

该装配体采用易于获取的零件构建,包括:

除了材料之外,您还需要各种工具,包括电钻、锯子、测量工具、划线锥、去毛刺工具和中心冲。对于 22 毫米的孔,使用冲孔工具(slug buster)也会很有帮助。此类工具切割 1/16 英寸铝板时,犹如刀切黄油般轻松。需要注意的是,有些人更喜欢使用阶梯钻头甚至开孔器,因为其成本更低。

金属加工与装配

我们不会尝试描述如何进行钣金加工,因为网上有许多相关教程。这些资源由该领域充满热情的专家制作提供。他们表现出色,所做的工作远胜本文作者所能达到的水平,可以在各大视频资讯平台寻找相关教学视频。

技术提示 :组件成本通常遵循帕累托分布,也称为 80-20 法则。该原则表明,项目的大部分成本集中在其少量组件中。在此示例中,几乎所有成本都集中在前面板上。这似乎有违直觉,因为底板的成本更高。然而,带有众多孔洞的前面板代表了大量的隐含工作量。如果您重视自己的时间,请记住人工成本会迅速累积。

2 :PLC 培训装置的顶层视图,其中包括多种安装在 DIN 导轨上的工业控制设备。

结语

最后一点说明。如果您计划继续从事该领域工作,自己动手的技术和工具使用技能将无比珍贵。这包括组装控制面板本身,或者同样重要的是,制作用于固定传感器或执行器(如气动组件)的小型夹具。我相信您会发现,工业控制与自动化远不止布线和编程。

请在下方留下您的评论和建议。请提供改进该装置的建议。尤其欢迎分享您手工制作的图片。

:books: 继续探索工业控制系统

如果本文对您有所帮助,您或许还想了解以下内容:

:world_map: DigiKey 导航

:japanese_symbol_for_beginner: 相关基础文章