在之前的一篇文章中,我们探讨了 Banner Engineering K100 信标的一种应用。我们还探讨了 Banner K50 触摸按钮和 Pro-Kit 编程工具。在这篇简短的文章中,我们将介绍 K100 的编程选项,并重点介绍 Banner 产品上配备的各种连接器。从左到右,图 1 展示了黄色的 Pro-Kit 编程器、一个适配器以及 K100 信标。
本文是DigiKey工业自动化现场指南的一部分
位置 :程序它 → 外设与智能设备
难度 :
技术员 — 难度等级说明
最后更新 :2026 年 3 月 10 日
图 1 :从左到右依次为 Banner Pro-Kit 编程器、一个由 Altech CY2.5 接线端子组成的适配器,以及一个可编程的 Banner K100PBLGYR 日光可见信标。
Banner Engineering 产品(如 K50 和 K100 )提供哪些电缆端接选项?
Banner Engineering 产品(如 K50 和 K100)可购买时配备三种独特的连接器类型,如图 2 所示。这包括简单的非端接电缆、集成在设备主体中的 M12 电缆,或带有 M12 端接的 6 英寸尾线。这些选项使您能够选择最适合您应用的连接器。
图 2 :来自 K100 数据表的代表性连接器代码。
如何对带有非端接电缆的 Banner 产品进行编程?
诸如所展示的 K100PBLGYR 等设备存在一个问题,因为它们无法与 Pro-Kit 编程器上的 M12 连接器连接。需要使用如图 1 所示的适配器。特写图片见图 3。您很可能能够使用内部组件制作此适配器。如果不行,您可以使用零件号 ACC-PRO-CABLE5 以类似套件的形式购买该电缆。
技术提示 :Banner 产品出厂时已预编程显示模式。此默认设置适用于许多应用。但是,您可能需要对该设备进行编程以满足项目的特殊需求。
图 3 :使用 DIN 导轨接线端子和一段带有公头 5 针 M12 连接器的短电缆构建的适配器特写图。
K100 信标有哪些编程选项?
K100 的编程步骤与 K50 几乎相同。请参考之前的那篇文章以获取设置和配置信息。
关于K100的颜色和动画设置,请参见图4。注意:
-
该特色信标不包含报警功能。因此,与灰色线相关的指令不适用。
-
该软件已连接至K100PBLGYR信标。为测试目的,选择了与黑色和棕色线相关的状态。如视频1所示,正在显示标准的SOS模式。
图 4 Banner Engineering K100信标的设备特定设置。Pro Editor程序已连接至K100,并正在指令高功率红色SOS闪烁动画。

视频 1 :摩尔斯电码SOS是国际通用的海上遇险信号。它由三个短信号、三个长信号,然后再加三个短信号组成。
技术提示 :SOS信标在工业环境中的适用性将是一个有趣的人因工程案例研究。像K100这样的信标无疑会引起注意,尤其是当它与响亮的汽笛配合使用时。
在继续之前,我们需要了解使用该信号的具体理由。或许它可以被触发以识别受伤人员的位置。我们还需要考虑对人员的全面培训,因为该信号可能不为人所熟悉。时间也是一个问题,因为需要冷静且专注的人才能识别出该模式。
结论
Banner Engineering的信号设备在出厂时已预编程了默认设置。请参考设备数据表。部分设备可通过编程设置多种颜色和动画,以满足您的特定项目需求。如本文所述,对于未配备M12快速接头的Banner产品,需要使用编程适配器电缆。最后,如技术提示中所述,灯光和动画必须从人因工程的角度加以考虑。这包括精心选择,并对您的员工进行后续培训。
请回复您的意见和问题。在您的设施中,您是否有偏好的方式来指示设备状况和安全状态?
继续探索工业控制系统
如果本次讨论对您有帮助,您可能还想探索:
DigiKey 导航
- 完整目录 :工业控制与自动化