首先,我要说明我并非人因工程专家。然而,考虑到大约8%的男性和0.5%的女性存在色盲问题,我们有责任咨询专家,并为我们工业自动化与控制系统中的人机界面(HMI)做出明智的决策。
最近我发布了一篇工程简报,介绍了图1所示的Schneider Electric ZBRM222B0便捷按钮盒。这是一种用于远程(Zigbee)控制机械设备的双按钮装置。请注意,该产品随附6种彩色嵌件,包括红、黄、绿、蓝,以及白和黑。当时我未经思考,自然地将红色和绿色的按钮帽嵌件卡入(左下角)。现在回想起来,我不禁怀疑这是否是最佳选择。
本文是DigiKey工业自动化现场指南的一部分
位置 :认证→人因
工程难度 :
系统集成商——难度等级说明
最后更新 :2026年3月10日
图1:Schneider Electric Harmony ZBRRA接收器与ZBRM22B0双远程无线按钮的测试装置。
什么是色盲?
色盲并非单一情况,因个体差异而有所不同。就我们选择的按钮嵌件而言,色盲通常分为三种类型:
-
红绿色盲 最为常见
-
蓝黄色盲 较为罕见
-
全色盲 同样罕见
在工业工厂车间环境中,有哪些方案可以适应色盲人员?
基于这个非常简单的分析,我们可以做出比选择红绿更好的决定。高对比度的黑白或黑黄配色可能更佳。然而,我们还需要找到平衡点,因为非色盲操作人员通常经过训练,会习惯性地寻找熟悉的绿色和红色控制装置及指示灯。
好消息是我们有多种选择。要明白,工业控制设备通常作为更大系列产品家族的一部分销售。对于选择开关而言尤其如此。因此,会有许多附件和选项可供配置,以满足您的特定需求。
到目前为止,我们一直关注的是开关帽的颜色。我们可以保留红绿配色,并添加带标记的按钮帽,例如红色按钮上标“O”,白色按钮上标“SILENCE”字样。
虽然不一定适用于Schneider便携式按钮盒,但还有其他替代方案,例如在开关边框、标签或开关附近的阴影区域添加文字,以及使用具有多种触感的开关按钮帽。如需更多信息,您可能对Schneider关于建筑操作员工作站的简报感兴趣。此外,考虑到人机界面的复杂性,您可能需要咨询人因工程专家(工效学专家)。他们眼光敏锐,能够发现常被忽略的问题。
技术提示 :请务必查阅Schneider产品指南,以确定相关附件,例如按钮帽。此外,我们应遵循ISO标准中关于控制器的符号规范,例如“关闭”和“开启”。
结语
您是否同意设计工业设备是一门艺术?
需要考虑的因素实在太多。仅仅让机器运转起来是远远不够的。我们需要考虑操作员和技术人员在正常和异常情况下与机器交互的所有方式。如本说明所述,我们必须设计具有清晰易懂控制装置的人机界面,以满足操作人员的需求。
继续探索工业控制系统
如果本次讨论对您有帮助,您可能还想了解:
DigiKey 导航
- 完整目录 :工业控制与自动化