本工程简报介绍西门子ET 200SP分布式I/O系统。该硬件设备非常适合课堂教学,可让学生继续探索西门子S7-1200和S7-1500 PLC生态系统。本文核心价值在于总结了一系列实践经验,包括硬件配置、TIA Portal配置以及远程标签的最佳编程技巧。
读者需具备西门子PLC及标签变量的基础知识。
位置 :理解它 → 网络基础
难度 :
技术员级(难度等级说明)
最后更新 :2026年3月6日
什么是分布式 I/O ?
分布式I/O是PLC的扩展。以西门子S7-1200 PLC为例,其具备多种数字/模拟输入输出(I/O)及高速计数器、脉冲发生器等专用硬件。
传统观念中,PLC主体固定,可选扩展模块通过右侧卡扣连接。分布式I/O(远程I/O)将这一理念推向新高度。不同于本地PLC扩展,分布式I/O可通过高速网络接口安装在远程控制柜中。
集成软件是分布式I/O的最大亮点。远程I/O组件会被整合到PLC标签表中,仿佛原生设备,而非将每个控制柜视为独立单元。通过规范的命名规则,远程硬件能像本地PLC硬件一样便捷使用。
作者工作台典型示例
图1展示了西门子ET 200SP演示装置。当前配置包含8个数字输入和16个数字输出模块。图中可见各类配套硬件,包括电子断路器、继电器和按钮,均安装在工业实验板上。
图 1 :安装于工业实验板上的西门子Simatic ET 200SP及配套硬件。
ET 200SP 硬件清单
为明确起见,列出本实验所用ET 200SP硬件。
-
接口模块6ES7 155-6AU01-0BN0(图1中央淡蓝色标签带SIEMENS标识)。
-
PROFINET适配器6ES7 193-6AR00-0AA0安装在接口模块上。可见RJ-45连接器。
-
数字输入模块(24VDC/8输入)6ES7 131-6BF01-0BA0插入配套的6ES7 193-6BP00-0DA0基座单元。
-
数字量输出模块(24伏直流,16路输出)6ES7 132-6BH01-0BA0需插入匹配的6ES7 193-6BP00-0BA0基座单元。
-
服务器模块6ES7 193-6PA00-OAAO(版本1.2)
技术提示 :服务器模块需卡扣在组件最右侧。它仅以3/8英寸的细条状显露在输出模块与控制继电器之间。我们容易将这个保险丝座模块视为事后补充的设计。但拆开单元后,我们会看到如图2所示的相对复杂电路。
认知误区 :这是学习过程中的重要一课,此间可能会有一些知识误区,会误认为服务器模块是终端电阻。
图 2 :西门子ET 200SP服务器模块拆解图。
经验总结:硬件篇
基座单元可能引发混淆——它们外观相同,但为插件单元提供的连接方式各异。
若现在分享此内容,大家可以直接接触拆解的组件。这能帮助大家理解物理部件的关联关系。同时也允许大家在此过程中犯些自然错误,比如为插件模块选错基座。更高效的方法是使用西门子TIA门户选型工具配置分布式I/O。该工具会清晰标注模块型号(含基座单元)。
如先前技术提示所述,务必确保服务器模块卡扣在单元右侧。
图 3 :使用西门子TIA选型工具配置ET 200SP分布式I/O。(未显示服务器模块)
经验总结:软件篇
最具挑战性的环节是区分硬件错误与软件错误。例如:
-
安装错误的基座单元会在TIA Portal中显示红色故障标识。建议将实物基座单元型号与TIA Portal硬件配置选项仔细比对。换言之,在配置TIA Portal虚拟模型时同步搭建实体单元。务必为所选插件模块匹配对应的基座单元。
-
选择错误的服务器模块版本号会导致TIA Portal报红色故障。与基础模块选择类似,这是将TIA门户镜像到物理硬件的重要组成部分。我必须先拆解服务器模块才能识别此配置(参见之前的技术提示)。
-
错误的端口分配将导致PLC无法与分布式I/O通信。端口配对是TIA门户硬件配置的另一关键环节。从ET 200SP的视角看,物理RJ45端口需与PLC配对。TIA门户支持一对一、一对多和多对多的连接方式。我们甚至可以配置冗余端口来应对单一网络故障。
-
网络中断将使PLC进入硬故障状态。这实际上是件好事,因为我们需要知晓PLC控制系统存在部分缺失。注意:默认的故障应对措施可针对单个输出进行设置。
-
我们还必须处理始终存在的IP地址分配问题。此外还存在本文范围之外的网络卫生考量。我们将这些要求总结为简单经验法则:使用管理型交换机,并保持控制网络与商用网络的物理隔离。
技术提示 :冗余设计是商用船舶设计的通用原则。例如,为分布式I/O配置冗余控制网络就非常必要。线缆需敷设在不同甲板并保持物理隔离,这是基本损害管控的一部分。换言之,即使某个舱室受损或起火,船舶系统仍应持续运转。
西门子PROFINET MRP(介质冗余协议)的冗余方案同样适用于其他大型分布式系统领域。从经济效益角度看这也是明智之举,因为系统能在网络故障时持续运行。
经验总结: PLC 编程要点
分布式I/O相当于PLC的延伸。实际上,从梯形图逻辑看,本地标签与远程标签完全相同,可无缝集成到程序中。因此程序员必须严格区分本地与远程标签。匈牙利命名法是一个很好的选择,即在变量前缀中加入重要信息。例如:
-
xEnable是模块内部的布尔型局部变量
-
gxPLGreen声明在全局标签表中,用于标识直接连接到PLC的绿色面板灯
-
RgxPLGreen同样声明在标签表中,用于标识连接到远程I/O的绿色面板灯
技术提示 :匈牙利命名法能节省大量时间。它迫使新手思考每个变量的类型和作用域。当大家描述变量时,它在故障排除过程中大放异彩:“当该模块的使能信号激活时,远程I/O上的绿色面板灯应该亮起。”
结语
对于西门子ET 200SP分布式I/O系统,我们只是浅尝辄止。随着我们选择高级插件模块、集成安全功能(黄色模块)以及扩展网络以包含多个控制柜中的分布式I/O,组合和排列的可能性不断增加。
然而,我们可以认为本文档中学习的核心课程适用于整个ET 200SP,包括ET 200SP生态系统14,283页手册合集.pdf文档中描述的所有设备。
你可以通过在此页面添加你遇到的独特ET 200SP问题来帮助其他技术人员和工程师。
继续探索工业控制系统
若本文对你有所启发,可能还对以下内容感兴趣:
DigiKey 导航
- 完整目录 :工业控制与自动化