如何清除PLC至SICK SIG300的错误

如果PLC的红色错误指示灯闪烁,并且您怀疑存在IO-Link故障,请从本检查清单开始。

  • 确认每个端口的访问权限已恢复为PLC控制。
  • 所有现场设备均已连接到IO-Link主站。
  • 每个现场设备均已连接到指定的通道。
  • TIA Portal的IO-Link主站子模块已正确分配。

使用USB线缆登录SIG300,然后将浏览器指向169.254.0.1。

“Service”登录的默认密码是“servicelevel”。
“maintenance”登录的默认密码是“main”。


本文是DigiKey工业自动化现场指南的一部分

位置 :故障排除 → 网络
难度:wrench: 技术人员 — 难度等级说明
最后更新 :2026年3月6日


1 :用于IO-Link故障排除的硬件以及西门子通信错误。

IO-Link 主站中的访问权限错误

配置错误的访问权限是导致人为错误的常见根源。在故障排除过程中,我们登录IO-Link主站,将端口切换为本地控制,然后忘记将控制权交还给PLC。

例如,以SICK SIG300 Profinet IO-Link主站为例。访问权限如图2所示。第一列中的最后四个复选框必须选中,以实现PLC的无限制访问。

2 :SICK SIG300 IO-Link主站端口访问权限配置图。

技术提示 :访问权限是按单个端口分配的!请检查所有端口。

IO-Link 主站中的物理连接错误

与简单的以太网交换机不同,IO-Link端口并非通用端口。相反,每个端口都专用于特定的现场设备。这与机架式和插槽式IO(如ET 200SP)的物理连接并无不同,每根线缆都连接到特定的I/O引脚。

在凌晨3点进行故障排除的混乱中,很容易出现以下情况:

  • 交换传感器
  • 保持传感器断开连接
  • 未能拧紧M12连接器,导致连接间歇性中断

软件配置错误

在TIA Portal中,IO-Link主站通过机架和插槽配置进行处理。如图3所示,左侧为SICK SIG300的顶层表示。在设备概览(右侧)中显示了“模块”。对于此配置:

  • 端口S1配置为数字量输出
  • 端口S2专用于Banner SD50显示器
  • 端口S3未使用
  • 端口S4专用于SICK W10距离传感器
  • 端口S5至S8未使用

请注意,每个端口都映射到PLC内特定的(固定)内存地址。这就是IO-Link现场设备连接器不能互换的原因。例如,如果W10和SD50互换,PLC将响应乱码。

3 :在西门子TIA Portal中配置SICK SIG300。

结语

如果在使用IO-Link系统时遇到问题,请留下评论。

  • 出现了哪些症状?
  • 您是如何解决问题的?
  • 哪些死胡同浪费了时间?

:books: 继续探索工业控制系统

如果本次讨论对您有帮助,您可能还想了解:

:world_map: DigiKey 导航

:japanese_symbol_for_beginner: 相关基础文章