许多24伏直流工业控制继电器对极性敏感,尤其是当插入式模块增加了反接抑制、极性保护和LED指示灯时。本工程简报将解释这些特性如何影响基于PLC的控制系统中继电器的接线与操作,并回答一个常见的故障排查问题:为什么我的控制继电器无法启动?
核心要点
- 24伏直流继电器对极性敏感。
- 若接线反接,继电器可能无法开启。
- 插入式模块通常包含续流二极管、导向二极管和指示灯LED。
- 续流二极管可保护PLC免受电压尖峰冲击。
- 导向二极管有助于防止错误接线造成的损坏。
本文是DigiKey工业自动化现场指南的一部分
所属分类 :理解它 → 继电器逻辑
难度级别 :
学生级—难度级别说明
最后更新 :2026年3月13日
案例研究
本案例研究对象为图1所示的Phoenix Contact 2903334导轨安装继电器。这是一款配备DIN插座的通用型双刀双掷(DPDT)继电器。DigiKey将该继电器作为套装销售,包含2900931插座、2961192继电器、2900939插入式模块和2900953固定支架。白色0811972等标记件需单独购买。
图 1 :Phoenix Contact 2903334 DPDT控制继电器实物图。
多数工业继电器具有极性依赖性
这是PLC入门课堂上常听到的抱怨。当学生发现24伏直流工业控制继电器的极性依赖性时,便迎来了学习时刻。多数情况下,+24伏直流电应接A1端子,回路(地线)接A2端子。若正负极接反,继电器将无法工作。
这种极性依赖性与图2所示的插入式模块有关。
图 2 :配备金属电极无引线面(MELF)二极管的2900939插入式模块实物图。
导向二极管与续流二极管的作用
工业控制继电器专为与其他设备对接而设计。大多数此类继电器都配有保护电路,以缓解反峰电压带来的问题。请注意,未受保护的继电器在断开时会产生高压尖峰。这种类似电感的特性是由线圈磁场塌缩引起的。
经典解决方案是在线圈两端并联二极管。当继电器断开时,该二极管可安全导通反激能量。此时观察到的不是上百伏的尖峰电压,而是正向偏置二极管产生的0.7伏直流压降。
反激二极管的集成方式主要有四种:
-
外置式:终端用户需自行选配并安装外置二极管。
-
内置式:部分继电器出厂时已将反激二极管集成在封装内。此类产品可能附带故障诊断用的LED指示灯。
-
模块式:外接插件模块是常见的浪涌抑制方案。图1展示了典型示例,图2为模块特写。继电器插座的可复用性是关键考量因素。例如菲尼克斯电气这款插座可适配多种交直流控制继电器。插件式继电器与模块需根据应用需求选型。这种系列化设计兼具低成本与高灵活性。所示继电器属于菲尼克斯RIFLINE系列产品。
-
PLC集成:多数PLC和控制模块配备半导体输出模块。几乎都内置某种反激保护机制。务必查阅数据手册确认具体保护方案。建议将此内置保护作为第二道防线。主要保护仍需采用前述三种方法之一实现。当发现PLC输出端口故障时,应立即检查对应继电器的反激二极管。
技术提示 :继电器输出的PLC和工业控制模块并非必须配置反激抑制。但其触点将反复承受电弧冲击。此外,继电器及相关线缆可能产生电磁干扰(EMI)问题。在大型控制系统中,我们可能会无意中构建出类似天线的结构。就像马可尼最初的火花实验那样,最终可能导致能量出现在不期望的位置,例如与模拟电路共享同一线槽的情况。有报告称这种杂散能量曾导致步进方向电机意外前进。考虑到这些意外后果,以及排查间歇性故障的难度,最好将反激能量限制在继电器附近的小回路中。
技术提示 :继电器断开所需的时间使得关于反激电压的讨论变得复杂。关于反激电压抑制与接触器断开时间关系的完整探讨,请参阅针对小型三相电机启动器的这篇文章。
工业控制继电器的极性考量
图3展示了菲尼克斯电气这款继电器的原理图。图中包含两个二极管:
-
与继电器线圈并联的反激二极管。
-
串联在+24V直流A1输入端的极性保护二极管
插件模块中还集成了一个指示灯LED。这是极有价值的故障排查辅助功能,能让维修技师立即识别处于激活状态的继电器。
图 3 :2900939插件模块原理图,显示极性导向二极管和反激二极管。
仔细观察图3可凸显极性的重要性。关键因素在于反激二极管的方向。当继电器通电时,二极管必须处于反向偏置状态("指向"直流电源正极端子方向)。这至关重要,可防止继电器激活时二极管短路电源。在这种"指向上方"的配置中,二极管能有效转换线圈的反激电压。指示灯LED同样具有众所周知的极性依赖性。
鉴于反激二极管和LED极性的重要性,菲尼克斯电气的工程师增加了串联极性保护二极管。这并不能防止安装人员或技术人员错误安装继电器。但确实可以避免PLC或其他敏感设备因意外短路而受损。
技术提示 :若无极性二极管,错误连接的控制继电器将表现为短路状态,不受控电流会流经反激抑制二极管。这种情况极其不利,可能损坏相关PLC输出驱动器,特别是那些采用敏感半导体输出的设备。
在离开之前,让我们将注意力转向图4所示的继电器插座。这里我们看到的是可接受可选插件浪涌抑制模块的插座。"可选"一词意味着该插座在没有插件模块的情况下仍能正常工作。从图2可以看出,该模块只是一个双面印刷电路板(PCB)。图4所示的插件模块插座设计用于容纳该PCB,使极性保护二极管串联在A1输入端子和继电器线圈之间。
为了更好地理解继电器插座的物理结构,可以参考图4中所示的牙签。如果我们按压裸露的金属部分,就会断开继电器线圈与输入端子之间的连接。现在我们可以想象插件模块滑入相对触点之间时的操作情况。
图 4 :Phoenix Contact继电器插座特写,显示插件继电器的插座连接。
技术提示 :对于阅读本文的教授们,图4所示的继电器插座连接是插入问题的绝佳位置。一个小楔子或一片透明胶带就能使系统无法运行。学生们不太可能直接发现你设置的测试问题。相反,他们会专注于正确的故障排除技巧。
结语
这是一次有趣的技术探索。乍看之下,Phoenix Contact继电器显得非常简单。然而,当我们层层剖析时,就会发现使这款继电器易于使用的巧妙技术。
就个人而言,我很欣赏串联极性二极管的设置,因为我也曾接错过不少电路。一个在错误连接时不会通电的继电器,远比一个会损坏驱动器的继电器要好得多。
继续探索工业控制系统
如果本次讨论对您有所帮助,您可能还想了解:
DigiKey 导航
- 完整目录 :工业控制与自动化