中间继电器可缩短直流电磁铁或接触器的断开时间。具备快速响应特性的接触器,灭弧速度更快,能有效减少触点磨损。同时,中间继电器还可保护可编程逻辑控制器(PLC),使其免受高压感应瞬变的冲击。
快速预览
- 大型直流电机接触器的断开动作偏慢;
- 加装 1N4002 这类续流二极管后,接触器的断开速度会进一步降低;
- 断开速度过慢会延长电弧持续时间,进而缩短触点使用寿命;
- 多数带固态输出的 PLC 本身集成、或要求外接一体式续流保护二极管,这会导致整个系统的响应变慢;
- 中间继电器既能实现 PLC 的防护,又能让接触器实现快速断开。
问题说明
问题 1
大型直流接触器的线圈属于电感元件。线圈断电时,其磁场中存储的能量需要释放通道。若无续流保护,能量会以高压感应尖峰的形式耗散,这将损坏未做防护的驱动晶体管。
问题 2
简易的低压二极管续流保护(压降 0.7V)的响应十分迟缓,原因是线圈磁场能量仅能通过线圈自身电阻耗散,而非电弧等离子体或瞬态抑制二极管(TVS)的高压回路耗散。无论采用何种方式,想要实现接触器的快速断开,都必须让线圈存储的能量在线圈自身电阻外部完成耗散。
问题 3
相较于控制继电器,带固态输出的 PLC 抗干扰能力更弱、器件更精密。所有原厂均会采用传统二极管为其提供钳位保护(即上述问题 2 的情况),不少厂家还要求额外加装 1N4002 二极管。若该防护要求未落实,PLC 的输出晶体管将直接损毁。
什么是中间继电器?
中间继电器是介入两个系统之间的中继器件,主要用途包括:
- 提升 PLC 的电流承载能力;
- 实现电压转换(电平移位),例如利用 24V 直流 PLC 输出,驱动线圈为 120V 交流或 277V 交流的接触器;
- 提升接触器的断开速度,从而最大限度减少电弧产生、延长接触器使用寿命;
- 通过控制柜分区设计提升系统安全性。本应用场景中,PLC 面板侧仅布设 24V 直流线路(蓝色导线),更高电压的交流线路则布置在控制柜的其他区域。这种刻意的分区设计不仅便于故障排查,规整的柜内布局、各类器件的独立安装空间,也能大幅提升调试与检修效率。
实验硬件说明
本文重点验证上述最后一项作用 —— 提升接触器的动作速度。图 1 所示硬件用于验证该原理,核心器件包括高诺斯 Millenium Slim 型 PLC、控制继电器,以及一款线圈为 24V 直流的接触器。
图 1:中间继电器串联在高诺斯 Millenium Slim PLC 与三相接触器之间。
需明确的是,这款高诺斯 PLC 虽为固态输出,但其完全可直接为大型接触器供电:接触器 2.4W 的线圈额定电流为 100mA,远低于 PLC 输出的 500mA 设计上限。但从接触器电感能量耗散的动态特性角度来看,PLC 与接触器的匹配性极差。
技术小贴士: 大型直流接触器或继电器的断电过程,属于高应力工况。线圈的磁场中会储存能量,而电感元件具有维持电流恒定的固有特性。线圈失电瞬间,电感会通过一切方式维持电流稳定,由此产生的现象被称为感性反冲(电感尖峰)。若无任何保护措施,回路电压会骤升至数百伏,电弧的产生会进一步维持电流导通,最终损毁用于控制线圈的半导体开关。工程中通常会加装浪涌抑制二极管,为电感电流提供泄放回路。
固态输出 PLC 搭配中间继电器的原因
PLC 与接触器匹配性不佳的核心,在于浪涌抑制二极管的使用要求。高诺斯 PLC 的技术手册中虽未明确标注过压耐受上限,但明确要求:带感性负载时,必须加装浪涌抑制二极管(见图 2)。这是工业控制系统中的通用配置,部分控制继电器甚至已将二极管集成至继电器底座中,本文图 1 中的芬德控制继电器即为此类设计。
图 2:高诺斯 Millenium Slim PLC 技术手册节选,展示了感性负载下浪涌抑制二极管的使用要求。
本文所用施耐德接触器也内置了浪涌抑制元件,但并非普通二极管,而是 双向二极管。后文将验证,该双向二极管的钳位电压约为 48V 直流。高诺斯 Millenium Slim 这类半导体输出型 PLC,无法耐受这一较高的钳位电压,也不允许回路中出现该电压等级。
普通二极管(压降 0.6V)与双向二极管钳位(48V)的差异,对接触器的动态性能影响极大。正如继电器断开速度相关文献所述:电感能量的钳位耗散电压,与接触器断开速度直接相关。对于施耐德直流线圈接触器而言,若按 PLC 要求仅加装单二极管浪涌抑制器,其断开时间会超过 100ms,响应极为迟缓。
最优解决方案就是加装中间继电器:此举可让接触器内置的双向二极管组件正常发挥作用,中间继电器的常开触点可轻松耐受该高电压;同时,中间继电器的小型线圈与 PLC 的匹配性更佳。实验表明,小型控制继电器的断开速度,对线路配置的敏感度远低于大型接触器。
中间继电器的实验验证
本实验的电路原理图见图 3:PLC 驱动中间控制继电器,再通过中间继电器的常开触点,驱动大型接触器的线圈。按照 PLC 技术手册要求,回路中增设了断路器,以降低故障工况下的器件损坏风险。
图 3:接线图,包含 PLC、中间继电器(CR1)及接触器。
接触器断开过程的电压波形见图 4:PLC 输出信号下降沿(橙色曲线)为动作起始点;约 8ms 后,中间继电器完成复位,接触器线圈电压出现下降沿(蓝色曲线);再经约 37ms,接触器完成断开,其电压波形出现突变 —— 该突变由衔铁与线圈间距变化导致的电感值改变引发。整个动作的总耗时约 45ms,这并非本文研究重点,核心需关注接触器的电压波形特征。
本文核心结论:加装中间继电器后,接触器线圈电压可反向跌至 48V 直流;若无中间继电器,PLC 回路中只能加装单二极管浪涌抑制器,无法实现该电压钳位。若 PLC 直接驱动接触器,接触器会如前文所述,出现断开迟缓、响应呆滞的问题。
图 4:PLC、芬德控制继电器及施耐德接触器的电压波形图。
电机启动器补充说明
本文是电机启动器系列专题的一部分,该系列将系统介绍电机启动器的原理,以及各类重要且易被忽视的应用场景。更多内容可参考以下专题文章:
结论
接触器的电压波形是决定其动态性能的关键。加装中间继电器后,接触器线圈电压可升至双向二极管的钳位上限,电感能量绝大部分会通过该高电压钳位回路,以功率公式 (P=IE) 快速耗散;而若采用单二极管保护,能量仅能通过接触器内阻,以功率公式 (P=I2R) 缓慢耗散。这是稳态分析与动态分析的核心区别:稳态分析中,PLC 与接触器的参数匹配性良好;动态工况下,单二极管钳位的要求会导致系统性能下降,接触器断开速度显著变慢,引发严重的工况问题。
问题
- 定义interposing(介入 / 中间) 一词。
- 列出使用中间继电器的至少 4 项原因。
- 绘制中间继电器的梯形图。设定条件为:24V 直流源型输出 PLC,搭配 120V 交流线圈的大型接触器。
- 使用纯蓝色导线、蓝白条纹导线有何技术意义?
- 某接触器线圈额定电压 24V,工作电流 0.25A,计算该线圈的功率。
- 何为 TVS 二极管?提示:答案可在本文中找到。
- 阐述继电器线圈产生反激电压(感性尖峰)的原因。
- 表述中提及的半导体输出型 PLC 具体指什么?
- 为何普通二极管不适用于配备直流线圈的大型接触器?
- 中间继电器是否适用于继电器输出型 PLC?提示:需综合考量设计师选用中间继电器的所有考量因素。
批判性思考题
- 结合图 4 分析,45ms 处电流波形出现骤降的原因是什么?提示:答案可在本文中找到。
- 继电器线圈中会储存能量。请说明线圈储能与磁场之间的关联;并阐述线圈失电后,这些储存能量的最终去向。
- 从系统层面,分析接触器断开迟缓时,对电机这类感性负载驱动回路造成的影响。提示:分别说明即时故障问题与运维层面的长期影响。
- 本文简要提及控制柜分区是中间继电器的一项重要应用价值。请对此展开详述,绘制一幅按电压等级分区的控制柜示意图,并标注各类控制导线的配色规范。提示:行业内存在多种适用标准,可先以 IEC 60204-1 标准为基准;西门子发布的《控制柜设计参考手册》中对此有详尽说明。