什么是西门子ET 200SP电位组?

概述

观察任何西门子ET 200SP分布式I/O的图片,您会立即注意到插入模块的基座单元(BU)有两种不同颜色。西门子技术文献将这些颜色与"电位组"相关联。

在本工程简报中,我们将通过实际硬件来深入理解西门子电位组。接着探讨采用隔离段设计的设备方案,通过为HMI和控制逻辑等关键部分配置UPS备份来提高可靠性。

图1展示了典型基座单元,包括:

关键要点

  • 白色基座(BU):开启新的24V负载组。左侧无总线取电。必须直接供电。

  • 灰色基座(BU):扩展现有负载组。沿总线传递电源。

  • 经验法则:每组限流约10A,建议控制在7A以内确保安全。

  • 为何分组?单组短路不会影响其他组。便于故障排查,可为关键负载配置UPS。

核心原则 :当电流或可靠性要求较高时,使用白色基座分割总线。


本文属于DigiKey工业自动化现场指南系列

所属分类 :集成应用→I/O接线
难度等级 :工程师级—查看难度分级说明
最后更新 :2026年3月6日


1 :ET 200SP基座单元特写,显示首个基座单元的菊花链连接方式。

术语说明 :西门子ET 200SP文献使用"电位组"(德语Potentialgruppe)概念。为便于理解,可视为负载组。本文中两个术语将交替使用。

ET 200SP 如何实现电源分配?

图2展示了ET 200SP电源分配连接处的特写图像。注意观察:

  • 基础模块彼此插接。物理电源分配连接处旁标有绿色圆点。

  • ET 200SP接口模块(本体)不参与电源分配。实际上,型号为6ES7155-6AU01-0CN0的模块并未配备电源连接口。图2中红点附近可见一处轻微(空白)凹陷。

2 :显示电源分配连接(绿点)的特写图像。

白色 BU 模块不接受电源

电源连接的缺失使白色BU模块无法从总线获取电力。仔细观察图3,可见白色BU模块左侧(电源接入端)无铜质触点。因此,白色(新负载)基础单元实现了电源段之间的隔离。

3 :白色基础单元中无电源输入连接。

技术提示 :紧接ET 200SP接口模块的首个基础单元应为白色(新负载组)类型。当然,我们可以通过电源连接为灰色单元供电(图1)。但遵循西门子设计中的隐含规范仍有其意义。

  • 白色模块必须直接连接电源。

  • 灰色模块的电源连接应保持断开,因其电力来自左侧白色新负载组模块。

什么是电位组?

电位组是指共享同一电源的现场设备群组。换言之,若某现场设备发生短路,仅会触发该组保护而非其他组。

  • 通用定义 :电位组可泛指PLC中需独立供电的成组输出单元。例如,某PLC可能配备八个继电器输出。若设立两个电源节点各为4个继电器触点供电,则形成两个电位组。若采用源型配置,即四个负载由四个继电器驱动,而继电器又由两个独立断路器供电。

  • 西门子 ET 200SP 定义 :该术语特指ET 200SP中用于隔离连续区段的设计方案。如图2所示,隔离设计涉及24伏直流电源。通信通过独立总线连接(未显示)在所有设备间处理。

作为反例定义,若将所有供电端与回流端相连,所有元件将处于同一电位组。即使使用白色ET 200SP隔离器仍会出现此情况。

技术提示 :考虑为控制面板添加24伏直流不间断电源。由UPS供电的最简设备组应置于独立的备用电位组。可包括控制逻辑(PLC或分布式I/O)、人机界面及有限的主控设备。此处主控设备涵盖前面板选择开关与面板指示灯。

西门子 ET 200SP 总线的电流承载能力是多少?

6ES7132-6BH01-0BA0为例进行案例分析。该插件模块作为16通道固态输出模块销售,每通道额定电流达500毫安。

理论上所有通道激活时可提供8安培电流,实际需密切关注系统级细节。

  • 什么是 ET 200SP 过程端子? 过程端子是插件模块的物理连接接口。延续前例,6ES7132-6BH01-0BA0具备16个过程端子。

  • ET 200SP P1 P2 端子是什么? P1和P2端子如图1所示为导线连接点。可稍作引申定义:图2所示总线连接器同样承载最大10安培电流,其内部与P1/P2端子相连。

简要回答

简单答案认为可随意使用16通道插件模块的每通道0.5安培满负荷能力。实际仅当各模块独立运行且置于白色隔离新负载组时才成立。

完整解答

需统筹考虑基座单元、负载组、电源及模块直流供电线的电流限制。若满足于单独使用16通道模块,当两个此类模块分别置于白色基座与灰色基座时将如何?进一步假设电源直接接入白色基座单元。

在此情况下,我们被限制在总电流10A的范围内。若同时激活所有32个输出端且满载运行,将导致总线过载。

可以肯定的是,我们几乎从不会让所有输出端都满负荷运行。但可能因无意中添加过多模块到负载组,从而引发过流状况。

技术建议 :为每个潜在负载组进行功率评估。根据工程师的经验法则,当电流接近总线承载能力的75%(约7A)时,应新建负载组。

为何不直接建立单个大型负载组?

对于小型系统而言,这可能是最佳方案。我们只需将所有设备连接到单个24VDC电源。但对于大型设备,考虑到前文所述的电流限制,这种做法并不可取。

从故障排查或冗余设计角度看,大型系统也能从中受益。请记住,短路会导致整个负载组瘫痪。因此,建立独立的负载组并各自配备电流监测与保护装置可能更为有利。例如,可采用固态电子断路器为每个负载组提供保护。

以一台中型设备为例进行案例分析:

  • 将分布式I/O、网络组件和引导设备隔离为独立负载组。考虑为该组配备24VDC不间断电源,以便在断电时提供有限的控制和监测功能。当处于断电状态时,你希望设备如何运作?

  • 从逻辑上将设备划分为若干区域。例如,可简单采用左右负载组分离方案。

采用负载组隔离的机器将大幅降低故障排查难度。同时,我们还能为左右区域增设电流监测。最后,在确认某区域故障后,可添加应急处理程序。这些程序既可以是简单的受控停机,也可以是复杂的左右冗余切换。

为何不统一采用白色新型负载组基座?

这种做法当然可行。然而,有几点理由应避免这种做法:

  • 白色新型负载组基础单元价格略高。

  • 每个白色新型负载组底座需额外布线。

  • 每个负载组可能需要额外配置与设计相关的电路保护器。

标准灰色与白色新型负载组模块能否互换?

为明确起见,我们将根据设备所处生命周期阶段来回答这个问题:

  • 新建项目 :设计者可自由选择模块,只需考虑成本、可靠性和故障排查便利性等系统约束条件。

  • 改造项目 :在完成负载分析且设备运行不受负面影响的前提下,设计者可自由更换模块。例如,针对问题负载更换新型负载组可能是理想方案。别忘了更新图纸。

  • 故障排查与维修 :绝对禁止!更换底座模块可能意外改变负载组分配,导致潜在危险。

结语

系统越复杂,负载隔离的重要性越高。包含ET 200SP和少量模块的小型系统可共享单一负载组。大型系统可能因电流限制或故障检测与修正需求而要求负载隔离。

:books: 继续探索工业控制系统

如果本次讨论对您有帮助,您可能还想了解:

:world_map: DigiKey 导航

:japanese_symbol_for_beginner: 相关基础文章