Arduino UNO Q 作为Arduino软硬件生态的新成员,对基于Arduino IDE 的原生开发方式仍然做了支持。本文我们体验一下使用 Arduino IDE 进行开发。
1. 硬件与开发目标
硬件 : Arduino UNO Q + 板载 13×8 LED矩阵
目标 : 通过Arduino_LED_Matrix库在UNO Q的13×8 LED矩阵上流畅播放Bad Apple视频序列,验证LED矩阵控制与视频解码功能。
2. 软件环境配置
2.1 安装板卡依赖
在 Arduino IDE 的开发板管理器中,搜索Arduino UNO Q,安装最新的 0.52.0 版本。
2.1 库文件依赖 (Arduino_LED_Matrix)
不需要我们在库文件中搜索,Arduino_LED_Matrix 这一LED矩阵库是开发板的内部库,它会随着第一步的板卡自动安装成功,我们只要在Arduino项目中直接引用。
#include "Arduino_LED_Matrix.h" // LED矩阵核心控制库
#include "bad_apple.h" // 预编译的Bad Apple视频数据
2.2 硬件抽象层配置
接下来只需要实例化一下,就可以直接用了。
Arduino_LED_Matrix matrix; // 创建LED矩阵实例
3. 矩阵LED控制原理
Arduino LED矩阵库采用了时间分割灰度调制技术实现多级灰度显示。核心原理如下:
- 帧缓冲结构 : 每个像素对应一个8位值,表示灰度等级(0-255),其中0为关闭,255为最亮
- 逐级扫描 : 将8位灰度分解为8个子帧,每位对应一个权重(1,2,4,8,16,32,64,128)
- PWM时序 : 每个子帧内按权重比例点亮LED,高位权重的子帧点亮时间更长
4. 代码逻辑分析
4.1 核心流程
程序采用直接数据流驱动方式,实现预编译视频数据的连续播放。
- 初始化阶段
- 创建 matrix 对象实例
- 调用 matrix.begin() 初始化LED矩阵硬件
- 设置灰度位数为8位以匹配视频数据格式
- 运行时逻辑
- 在 loop() 函数中调用 matrix.playVideo() 方法
- 自动循环播放bad_apple数组中的全部帧数据
- 每帧按预定时间间隔更新显示
4.2 关键API使用
以下是代码中使用的关键API:
- 矩阵初始化与配置
matrix.begin(); // 启动LED矩阵
matrix.setGrayscaleBits(8); // 设置8位灰度显示
- 视频播放控制
matrix.playVideo(bad_apple, bad_apple_len); // 播放视频数据
- 底层显示驱动
matrixWrite(frame); // 直接写入帧数据到LED矩阵
5. 实验现象与性能表现
- 初始状态:LED矩阵清空,无显示内容
- 播放过程中:在13×8的LED矩阵上显示经过压缩的Bad Apple视频
- 视觉效果:黑白对比明显的经典动画场景

6. 测评总结
本程序成功演示了Arduino UNO Q在有限的13×8 LED矩阵上播放复杂视频内容的能力。通过预编译的视频数据和高效的矩阵驱动库,实现了经典的Bad Apple动画播放效果。
需要注意的是,我们在开发前应尽量保证各软件都是最新版本,否则会出现一些意想不到的bug,例如板载LED无法控制、串口不输出数据。具体的升级过程可以参考第一篇文章。必须经过初始化后,Arduino UNO Q完全可以像一个普通的Arduino开发板一样通过Arduino IDE投入快速开发。