5- 断开开发板连接,并且按照下述步骤进行开发板镜像文件的烧录。
首先需要断开开发板,然后按照上述步骤将两个PIN短接。连接好开发板然后使用烧录工具开始对其进行烧录。
烧录完成之后我们便可以重启开发板并且进行连接了。在配置完wifi和密码之后我们便可以成功的连接上Arduino App Lab了。
IDE的中心部分则是显示的是示例的Demo,我们可以选择demo并且进行运行。最下面则是显示的是当前的开发板的状态信息。同时支持使用命令行的方式进行连接。
然后我们在Example中找到Blink LED with UI的Demo然后直接点击运行。系统会自动的下载相关的依赖信息。并且进行启动。
根据启动信息打开WebUI 此时可以使用这个WEB UI界面来控制Arduino上Led灯的闪烁。
总结
本文对近期热度较高的 Arduino UNO Q 开发板进行了较为完整的上手记录,从开箱外观、硬件参数到开发环境的搭建与示例程序运行,基本覆盖了新用户最关心的内容。
从硬件角度来看,Arduino UNO Q 采用了 Qualcomm Dragonwing QRB2210(四核 Cortex-A53)+ STM32U585 的异构架构,兼顾了 Linux 应用处理能力与低功耗实时控制能力,配合 LPDDR4 内存和 eMMC 存储,使其在 Arduino 家族中具备非常强的性能与扩展潜力。不过,像 MIPI CSI 接口仅通过底部排母引出、官方暂未提供扩展板 这一点,对普通开发者来说确实存在一定门槛。
在软件方面,官方提供的 Arduino App Lab + Flasher Tool 流程整体较为友好,虽然首次连接、固件更新和镜像烧录耗时较长,但步骤清晰,成功率也较高。系统基于 Linux,支持 Web UI、示例 Demo 以及命令行方式进行开发,既保留了 Arduino 的易用性,也提供了更高的自由度和可玩性。
通过运行 Blink LED with UI 示例,可以直观感受到 UNO Q 在“Arduino + Linux + Web UI”这种新模式下的开发体验,交互性和扩展性明显优于传统 MCU 类 Arduino 板卡。
总体来说,Arduino UNO Q 更适合有一定 Linux 或嵌入式基础、希望在 Arduino 生态中尝试高性能与复杂应用的开发者。如果你追求的是简单即插即用的 Arduino 体验,它可能略显“重”;但如果你希望在一块板卡上同时实现 UI、网络、边缘计算与实时控制,那么 Arduino UNO Q 是一块非常值得深入探索的开发板。