【DigiKey好物畅享】Qualcomm + Arduino Uno Q + 网页控制LED

前言

Arduino® UNO Q这款开发板集成了强大的高通微处理器(MPU)和 STMicroelectronics 微控制器(MCU),并运行基于 Debian 的 Linux 环境 。在之前的文章中,我们完成了开发环境的搭建,这一次我们来进行网页控制LED亮灭的例程。

1.环境配置与程序部署

首先,需要确保 Arduino Uno Q 开发板已通过 Type-C 数据线连接到电脑,并且 Arduino App Lab 软件已正确识别并连接到开发板 。在 App Lab 软件左侧的 Examples 列表中,找到并选择 Blink LED with UI 案例。选中案例后,点击右上角的 Run 按钮 ,App Lab 会自动将该 Web 控制程序编译、下载并部署到 Uno Q 开发板上 。

2.代码分析

这段代码实现了一个运行在 Arduino Web UI 环境里的轻量WebSocket 控制逻辑,它通过维护一个全局布尔变量来记录 LED 的当前状态,并提供两个核心消息处理函数:一个用于切换 LED 状态,另一个用于在客户端连接时返回当前状态。当网页端发送 “toggle_led” 指令时,代码会翻转 LED 的开关状态,并通过 Bridge 调用 Arduino 底层代码去真正驱动硬件,同时把状态更新广播给所有连接的客户端,确保前端界面实时同步显示最新结果;而当客户端请求初始状态时,系统会立即返回当前的 LED 状态,让新加入的用户也能看到一致的界面。整体而言,这段代码相当于在网页与 Arduino 设备之间搭建了一个实时通信的桥梁,使得通过浏览器控制硬件变得非常简单且直观。

3.网页控制与功能验证

当我们成功下载代码后,可以看到一个网页的地址,复制到浏览器打开就可以看到一个控制LED的UI界面。

界面非常简洁,可以通过中间按键控制LED的亮灭。当我们按下按钮的时候LED亮灭会发生反转。

总结

这次的示例主要展示了如何利用 Arduino UNO Q 的 Web UI 框架,通过浏览器实时控制板载 LED。程序在板端运行一个轻量级的 WebSocket 服务,负责管理 LED 的状态,并在前端与硬件之间建立实时交互。当网页发送切换指令时,代码不仅会更新内部的状态变量,还会调用 Bridge 接口去驱动实际的 MCU 引脚,使 LED 完成真正的亮灭动作。同时,系统会把最新状态同步广播给所有已连接的客户端,让网页界面始终保持一致。整体流程非常直观:开发板运行后会生成一个本地网页,用户只需在浏览器中点击按钮就能立即看到 LED 的亮灭变化。这个示例很好地展示了 UNO Q 的“Linux + MCU + WebUI”的优势,让网页控制硬件变得既简单又实时,非常适合作为入门实践案例。