【DigiKey好物畅享】Arduino UNO Q Linux Blink with 学习心得

一:项目简介

Linux Blink with UI是一个通过网页界面来进行 LED 控制项目,让我们可以通过浏览器网页来控制 Arduino 板子上的 LED 灯。

项目核心是:用浏览器当遥控器,网页按钮控制Arduino UNO Q上硬件 LED。

二:项目架构解析

1. 网页界面(前端)

1. 浏览器中显示一个漂亮的圆形开关按钮

2. 你点击按钮,开关状态就会变化

3. 这个界面是用 HTML、CSS 或 JavaScript 制作的(界面怎么触发弹出来的还没搞清楚)

2. Python 后端(中间人)

1. 运行在开发板上的 Python 程序

2. 它完成两个重要任务: a. 当网页打开时,提供一个网址(比如 192.168.1.100:7000),你在浏览器输入这个地址就能看到控制界面 b. 在网页和 Arduino 之间传话:

1. 网页说“开灯” → Python 听到 → Python 告诉 Arduino

2. Arduino 说“灯开了” → Python 听到 → Python 告诉网页更新显示

3. Arduino 硬件(执行者)

1. 和之前一样,它只听命令动手

2. 收到“开”指令就点亮 LED

3. 收到“关”指令就熄灭 LED

通信路径的四步接力: 浏览器点击按钮 → 网页发送消息 → Python 接收并转发 → Arduino 控制硬件

网页制作:

· 这用到了一个叫 web_ui Brick​ 的“工具箱”,它让创建网页界面和实时通信变得很简单

· 网页和 Python 之间用的是 WebSocket网络传输协议,这能让网页和服务器实时双向通信

· 网页界面看起来更现代化,用户体验更好

· 但是我目前还不清楚这个网页具体需要什么服务器来支持

· 同时与网页进行通信的延时时间还没有测试

三:项目实际操作

1. 通过Arduino App Lab把 Arduino 代码烧录到板子上

2. 在Arduino App Lab上点击运行 Python 程序

3. 在浏览器输入板子的 IP 地址和端口(如 192.168.1.100:7000)

4. 网页上就会出现一个开关,点它就能控制真实的 LED 灯

四:项目效果如下图

五:项目web控制界面

六:项目部分代码段

七:项目总结

Blink LED的例子是“命令行控制 LED”,这个是“网页遥控 LED”。它展示了如何为硬件控制做一个漂亮的用户界面,让你不需要懂代码的人也能通过点击网页来控制真实的硬件设备。这是物联网(IoT)应用的典型入门示例——给物理设备做一个网络控制面板。通过这里范例我们可以联想到到Arduino UNO Q不仅仅适用于工业控制同时也适用于智能家居的开发应用。