一:项目介绍
此项目展示了一个简单的闪烁 LED 应用。Python® 脚本运行一个连续循环,以每隔 1 秒的固定间隔切换 LED 状态。它使用 Python® 与 Arduino 之间的 Router Bridge 通信进行基本 LED 控制。
二:项目架构解析
这是一个通过 Python 和 Arduino 分工协作实现 LED 闪烁的简单项目。
核心思想是:Python 管“逻辑”,Arduino 管“动手”,两者之间用一条叫 Router Bridge 的“通道”来传递指令。
具体来说是这样的: 第一部分:Arduino 的活儿(动手派) Arduino 代码主要负责直接控制硬件。
它把自己变成了一个“听话的跟班”,只做两件事:
1. 准备:启动时,设置好板子上那个 LED 灯(通常是引脚13)的开关模式,并打开那条与 Python 通信的“通道”(Router Bridge)。
2. 待命:它对外宣告:“我这里有一个叫 set_led_state的函数,谁需要开关灯就叫我。”然后,它就在那里等着,不主动做任何事。当 Python 的命令通过“通道”传来时,它立刻执行——收到“开”就点亮 LED,收到“关”就熄灭 LED。
Python 的活儿(指挥官) Python 代码是“大脑”和“指挥官”,负责决定“什么时候做什么”。它在一个无限循环里工作:
1. 计时:每过 1 秒钟,它就对自己说:“时间到,该变一下了。”
2. 决策:它记住 LED 当前是亮还是灭,然后把这个状态“取反”——如果是亮的就改成“灭”的指令,如果是灭的就改成“亮”的指令。
3. 下令:把这个“开”或“关”的新指令,通过那条 Router Bridge “通道”告诉 Arduino。
整个过程就像一场接力赛: Python计时(等1秒)→ Python决策(切换状态)→ Python发令(通过Bridge)→ Arduino接收命令→ Arduino动手(控制LED引脚)→ LED亮/灭
三:项目实际操作
1. 接线:用 USB 线把 Arduino UNO Q 开发板连上电脑。
2. 烧录:把 Arduino(动手派)的代码上传到板子里。
3. 运行:在电脑上运行 Python(指挥官)的脚本。
之后,你就能看到板子上的小 LED 灯乖乖地、一秒一秒地闪烁了。
四:项目效果如下图
五:项目部分代码段
简单来说,这个例子的精髓是:
· 分工:Python 负责“何时”和“为何”,Arduino 负责“如何”动作。
· 通信:它们通过 Router Bridge 这个简单的中间人传递开关指令。
· 入门:这是理解软件(Python)如何控制硬件(LED)最基础、最典型的第一步。
六:项目总结
Arduino UNO Q的LED控制范例让我认识到Arduino UNO Q大概的控制流程,对Arduino UNO Q代码与代码调用执行有初步的认识和了解。同时也让我看到了Arduino UNO Q不可思议的一面在这么小一块的开发板跑Linux和Python代码的可能。在Arduino UNO Q上LED灯点亮的那一刻Arduino UNO Q生态的友好和易操作性。