【DigiKey好物畅享】Arduino UNO Q—使用例程烧写程序

在完成配置后会进入例程界面,随机点击一个例程后会进入例程说明界面

在左侧的Files栏中,主程序main在python文件夹下,打开后可以看到源程序,以LED闪烁为例。程序是让LED间隔1S闪烁一次,点击右上角的Run可以下载程序,不过第一次下载程序时会花费比较长的时间

下载程序

点击下载后会进入程序下载日志界面,下载完成后会有提示

这样板卡的LED红灯会间隔1S闪烁一次。

程序下载后LED3会闪烁,而LED1和2上面的丝印为QRB,LED3和4上面的丝印为SMT。所以说Arduino App Lab的LED闪烁例程是控制SMT32U5芯片实现LED闪烁功能的。