完成基础配置后,咱们从最经典的「点亮板载 LED」入手实操!全程新手友好,重点提醒网络相关的避坑点,跟着做就能成
前置必看提醒:操作前务必确认 UnoQ 连接的 WiFi 稳定且传输速率高!博主亲身踩坑:用手机热点供电时,云端下载程序可能耗时超 3 小时,优先选稳定宽带。
一、核心操作步骤(App Lab 端)
-
打开 Arduino App Lab,在「Examples」(示例)界面中,直接选择「Blink LED」示例程序。
-
可选:想了解原理的话,可查看示例文档(官方说明很详细,新手建议浅读,先完成实操建立信心)。
-
点击界面右上角「RUN」按钮,App Lab 会自动从云端拉取代码,下载到 UnoQ 上。
二、下载过程避坑要点
- 首次下载易报错:因需要从云端拉取多个支持库,网络不稳定时可能出现红色报错(提示 “库拉取失败”)。解决办法:直接退出重试,博主试了 2 次后,第 3 次成功拉取所有库。
- 无断点续传!下载速度完全依赖网络速率,若中途被迫切换网络、断连,只能从头重新下载(虽不易直接下载失败,但反复重来很耗时)。
- 成功标志:开发板上的 3 号红灯会每隔 1 秒规律闪烁,说明程序运行正常~
三、补充说明
- 速度差异:仅首次下载因需拉取支持库耗时较长,后续再次运行同一程序时,会直接调用本地缓存,速度会快很多。
- 其他开发方式:UnoQ 也可通过 Arduino IDE 直接编辑 STM32 核心,但这样就浪费了它的特色优势,相当于只当普通高性能 Uno 用,不太推荐新手优先尝试。
操作中遇到问题的话,欢迎评论区留言交流~ 后续会分享更多进阶小项目!