Raspberry Pi5系统VNC远程桌面

前面我们已经能通过命令行访问Pi5了,但是不是所有人都熟悉,还得是桌面的方式更容易上手。这里如果直接通过HDMI线接显示器的话,那现在桌面就能显示了,但我们用的是无头模式,需要通过VNC服务来通过网络访问。

  • Pi5上开启VNC服务
  1. 命令行里使用sudo raspi-config打开配置工具,使用光标上下选中Interface Options,并用回车键确认

  2. 选择VNC并用Enter键选中

  3. Enter键确认,系统会自动开始配置

  4. 等几秒钟会提示成功,然后按Esc键退出

  • VNC客户端连接
  1. 官网推荐用TigerVNC,是很好用的开源软件,轻量又稳定,可以通过这里链接下载,不过我电脑已经有vncviewer,所以就不费劲另行下载了。
  2. 打开vncviewer,输入IP地址并连接。第一次使用弹窗,点Continue继续
  3. 弹窗里输入之前镜像配置时候的用户名和密码
  4. 用户名和密码没问题的话,这里就成功访问到了桌面内容

    右上角有软件更新提醒,点击install updates,把系统里的软件包更新下。