Raspberry Pi5系统SSH登录访问

:antenna_bars:SSH 登录

前面烧录好的SD卡正常插在Pi5上并正常上电后,会自动连接配置时的wifi信号,此时通过指示灯常亮绿色来确定是否已正常运行。

:1234: 确认IP 地址

这里通过路由器管理页面查看下树莓派的IP地址,或者通过IP scanner找一下也可以,此处可以看到我的是192.168.199.155

使用系统cmd工具,ping一下上面的IP地址看网络是否通常。
:wrench:SSH****登录访问

关于SSH的工具有很多,比如putty、MobaXterm之类的,这里我用的是XTerminal。

XTerminal工具还是蛮好用的,此处可以看到左侧是树莓派的文件系统内容,中间是命令交互区,最右侧是系统硬件资源信息,一个软件解决很多问题。