Raspberry Pi5系统安装

系统安装

:optical_disk:本节主要介绍Raspberry Pi OS的安装过程,一般正常过程系统安装是需要显示器的,以便设置账号并登录,不过这里也支持不接显示器的“无头”模式——没有连接显示器、键盘和鼠标的情况下运行树莓派

安装Raspberry Pi Imager

:laptop: 官方开发的图形化TF卡写入工具为Raspberry Pi Imager,支持Windows、Mac OS和Ubuntu等操作系统。能够非常方便的自动下载Pi OS镜像,并安装到SD卡中。

戳我下载

安装Raspberry Pi OS

:computer_disk: 前面的Imager安装完成后,就可以用其来把OS装到Micro SD卡了。
先将SD卡通过读卡器接到PC上
启动Imager软件。


界面里三个选项分别选择树莓派设备、需要写入的系统、SD卡,受帖子截图数量限制就不放图了,根据自己需要选择即可。
传统外接显示器时候,第一次开机会提示设置账号和网络相关信息,而我们需要用“无头”模式,就需要提前设置好用户和网络等信息,并且提前开启SSH。点击“编辑设置”,弹出自定义系统设置OS Customization 窗口,进行具体设置。
通用这里需要设置好用户账号和密码、如果要用wifi就设置好对应的路由器网络信息,还有市区和键盘。

服务栏这里需要打开SSH,然后点保存后返回。
点击确认,应用自定义的配置信息。
确认后会提示,此步骤会擦除SD卡的数据。
确认后会自动开始擦除,联网获取最新的系统镜像文件并写入SD卡,需要注意的是这里千万别断网或者拔了SD卡,不然前面白忙活了。根据网络差异,一般半个小时就搞定了。
写入完成后会自动弹窗提醒,这个时候就可以把SD卡拔下来并关闭Imager软件。

SD卡取下,插到Pi 5上,并用规格使用的适配器供电,板子会自动启动,过程中指示灯会快速闪烁并尝试连接前面配置的wifi信号。