理解热成像在电气检查中的应用

进行热成像检查是为了检测电子设备中的异常温差。这通常作为预防性维护(PM)工作的一部分,旨在故障发生前捕捉问题。热成像检查特别适用于检测松动的电气连接或过载电路。由于电阻过大导致的I^2RI²R损耗在热图像上会显得格外明亮。

热像仪是必不可少的检测工具。为了更好地理解热像仪的功能,请参考图1中人类最好朋友的热成像图片。这是一个很好的起点,我们可以借此探讨相机的灵敏度和分辨率。图中这只捕鼠梗犬的鼻子温度为70°F,而它的内耳约为102°F(狗的正常体温)。相机的高分辨率甚至能显示它胡须的颜色。请注意,该图像右侧包含温度标尺,便于读取温度。

1 :小狗的热成像图。它冰凉的鼻子温度为70°F,而深红色的内耳处于102°F的正常体温。

图1使用老款Fluke Ti32拍摄,并通过Fluke SmartView Classic软件处理图像。Fluke推荐TiS55+作为现代替代型号。

技术提示 :热像仪用途广泛,从机电设备检测到人类及兽医诊断工具均可应用。建议访问美国热成像学会官网,了解更多关于热成像健康效益的信息。

热成像检查的步骤有哪些?

作为前军事技术人员,我参与过多次热成像检查。它们都遵循相同的步骤:

  1. 为设备通电,使元件达到正常工作温度。

  2. 理想情况下,我们随后拍摄运行中设备的热图像。若不可行,可能需要快速关闭设备并进入目标区域。务必遵守所有适用的地方、州和联邦法规,以及你设施制定的上锁挂牌(LOTO)程序。

  3. 拍摄设备的热图像。

  4. 所有图像拍摄完成后,检查员将审阅所有图像并撰写报告,描述所有差异。这些问题通常按严重程度排序,从需要立即修复的关键问题到可以在近期择机解决的轻微问题。

  5. 根据差异的性质,在时间允许的情况下,维修人员将对设备进行修理以消除热点。

  6. 今天的检查将作为未来检查的基准。

图2展示了一个示例:这里我们看到一个住宅电路面板,其中一个断路器明显比其他断路器更热。左侧显示的是红外图像,右侧是对应的常规图像。

2 :断路器面板的红外与常规图像的并排对比。左上角的双联断路器比其他断路器更热。

技术提示 :如Fluke Ti32这样的热成像相机配备了两个数字摄像头,一个用于红外成像,一个用于常规彩色成像,两者如图2所示。拍摄照片时会同时激活两个摄像头。图像拍摄后,相机允许检查员立即将语音记录嵌入文件。典型的语音信息包括位置信息和任何观察到的异常情况。这三类信息对于检查员构建完整报告、记录所有差异至关重要。请注意,配套的基于PC的成像软件旨在自动化和简化报告生成过程。

我们如何解读热成像图像?

这是一个复杂的主题,远超出这篇简短文章的范围。不过,我们可以看看几个常见的错误。回到图2,我们可以看到有些东西与众不同。毫无疑问,左上角的断路器比其他断路器更热。

但它是否有缺陷?

在这种情况下,我们可以查看图表侧边的绝对温度。热点温度约为77°F。这并不算过高。作为对比,请参考图3。这里我们看到我的手放在断路器前面。相对于我的手,断路器是凉的。虽然这不是一个明确的答案,但电路运行温度低于人体体温并不会立即引发担忧。换句话说,并非所有热成像中的明亮区域都代表问题。这种情况下,高分辨率的热成像相机反而可能误导检测人员。

技术提示 :多热才算过热?判断方法之一是考虑电线绝缘层。显然,电线绝缘层破损是不可接受的。具体温度取决于线缆类型,但通常超过150°F(约65°C)就属于过热。另一种判断方式是观察相对温度。例如,三相系统中的所有元件温度应该相同。任何超过几度的偏差都值得关注。更多信息请咨询检测专家或参加热成像培训课程。红外培训中心是专业培训机构之一。

3 :三英尺距离拍摄的断路器面板热成像图。图2中所示的断路器与作者手掌相比温度较低。

另一个有趣的问题是反光现象。比如,以图4为例上方接地母排看起来比周围元件更热。实际上这是操作者的热反射。这张特殊图像是由于我张开的手掌位于相机侧面造成的。

4 :热成像图中上方母排显示高温。这是热反射现象——相机操作者的影像。

最后的思考

本工程简报提供了热成像技术的基础介绍。作为预防性维护的无价工具,它能在电气问题出现症状前就提前识别。虽然未详述,该工具同样适用于发现机械故障(如轴承过热)。在节能领域也大有用武之地,比如定位热泄漏。
祝好,

返回工业控制与自动化索引

手上有台热成像仪,PC220。在实际的工作中确实带来了不少的帮助。在电路板供电不正常,短路的时候,能够帮助工程师快速的确认哪个芯片故障,温度高的,发热量大的肯定就是短路芯片,可以排查此供电电路的器件,从而快速的确定问题。
提点小建议:也许的此仪器的版本比较低吧,希望能够有红外探头一样的,能够清晰的显示电路板各个器件,而不需要使用东西去指器件,才能知道具体是哪个器件发热大。

文章很有实用价值,主要体现了以下几点:

1,热成像的显示效果是个值得深究的话题。小狗的热成像图是个最好情况下的理想效果了,实际应用很多是后边的示例。

2 热成像可能的错误之一: 3 :三英尺距离拍摄的断路器面板热成像图。手掌温度不可能达到70度以上的。这里描述了一种仪器可能出现的错误情况,虽然未能说明具体原理,但是可以积累经验避免被误判。

3,热成像的特性:很容易受到表面光滑程度,材料 带来的影响。

感谢您的分享

结合实际场景具体说明了热成像仪在电路板故障排查中的高效应用价值。

相关产品:

更多内容:

热成像是非常值得买的工具,属于是用了就恨自己没早点买的那种。前面LDW091提到的清晰度的问题,建议大家一定要给热成像配一个微距透镜,这样看电路板才能清晰,连芯片引脚都能分辨哦。热成像本身为了兼容各种应用是不能做的距离太近的,要配透镜才行。如果没有合适的配件也可以使用CO2激光切割机的透镜自制,但注意不要摔碎或打磨镜片,这种透镜的材料是有毒的。