为何即便已有大量优秀产品,我们仍需新型运算放大器
运算放大器的制造厂家众多,产品种类成千上万,具体数量难以精确统计。这还不包括在基础型号上进行衍生,仅在电气参数、温度等级或封装形式上略有差异的各类变体。
这类基础、朴素且通用性极强的模拟构件,在信号处理模拟前端 (AFE)、滤波器以及传感器接口中承担着关键作用。电路所需实现的功能本就很多,而随着边缘人工智能 (AI)、智能控制器以及大量需要与现实世界交互的其他应用不断涌现,进一步拉长了功能需求清单。
鉴于市场上已有的运算放大器覆盖了从中端够用型到高端精密型的全系列产品,人们很容易认为已无需再推出新品。然而,近期陆续发布的新品再次表明,这种这种假设是多么天真。
最新的运算放大器创新实现了超低的漂移
过去一年,主流及中端供应商相继推出了数十款新型运算放大器。其中部分为高度专用型产品,例如高压运算放大器或电隔离型运算放大器,但多数仍是通用架构,只是在部分规格上实现了显著优化。
以下三款近期发布的运算放大器均具备超低漂移特性:
- Analog Devices 的 MAX74810ARMZ-RL:一款斩波稳定、低功耗、双通道、零漂移运算放大器,具有低噪声、接地感应输入和轨至轨输出,可在时间、温度与电压变化下保持极高的整体精度
- STMicroelectronics 的 TSZ901IYLT:一款通过 AEC-Q100 认证的运算放大器,隶属该公司 TSZ 系列,具备近零漂移与超低失调电压,二者都是高性能传感器信号调节的关键属性
- Texas Instruments 的 TLV4888PWR:一款 36 V、14 MHz 斩波稳定、零漂移、四通道、多路复用器友好型 CMOS 精密运算放大器
供应商与设计人员面临的共同困境
对于这类高度普及的器件,供应商与用户对传统运算放大器都持有复杂而矛盾的态度。供应商希望继续生产这些老式器件,因为它们利润高,且制造和测试过程可预测;而用户需要它们,是因为了解其性能和细微特性。与此同时,双方又都希望获得新产品带来的潜在收益:对供应商是长期市场绑定,对用户则是更优的系统性能。
尽管运算放大器在功能上是简单的基础模块,但其包含大量重要且往往十分细微的性能参数。虽然所需的测试和后续数据分析已高度自动化,但启动、完成这些工作并形成文档仍然需要花费大量时间和精力。
其中一项关键且难以完整测试的参数是输入偏置电流 (IB) 随温度的变化特性,正如 MAX74810ARMZ-RL 所示(图 1)。
图 1:MAX74810ARMZ RL 的 IB 随温度变化曲线;该类曲线对精密 AFE 设计人员至关重要。(图片来源:Analog Devices)
运算放大器规格书通常会给出数千只被测器件的输入失调电压 (VIO) 分布统计。这类分布图(如针对 TSZ901IYLT 的图 2)可让用户确信供应商生产工艺稳定可控,从而显著提升仿真可靠性与设计信心。
图 2:TSZ901IYLT 的 VIO 分布图让设计人员确信其生产过程得到了严格控制。(图片来源:STMicroelectronics)
供应商还必须标注部分参数的最大值(或最小值),因为典型值仅适用于初步估算,无法满足 Spice 等工具进行完整系统分析的要求。运算放大器参数表(如针对 TLV4888PWR 的图 3)会给出全温度范围内的典型值与最大值,以支撑严谨的工程设计评估。这些参数通常以表格形式呈现,包括失调电压、输入偏置电流等参数的典型值。
图 3:对 TLV4888PWR 这类器件进行严谨设计评估需要典型值与最大值;运算放大器供应商会根据需要以表格形式提供。(图片来源:Texas Instruments)
供应商推出新品的获益点何在?
如此庞大的研发投入与成本支出,对供应商是否值得?总体而言,答案是肯定的。一款成功的模拟器件往往能在多年内持续贡献稳定且高利润的营收。如果供应商能够实现功能、特性与性能规格的精准组合,并且与客户的成功产品相匹配,该运算放大器就很可能被沿用至当前及下一代设计中。最终实现对传统优选型号的替代。
但取代一款成熟器件并非易事。与处理器不同,一款表现可靠的运算放大器一旦被采纳,通常会长期沿用,而不会轻易被替换。那么,设计人员为何不愿将老旧、性能相对落后的运算放大器更换为新型号呢?
原因在于,相比数字器件,模拟器件在设计、布局乃至生产工艺上更容易受到细微特性与个体差异的影响。经验丰富的模拟电路设计人员不愿轻易更换新器件并承担学习与验证成本,除非有充分的理由;而偏数字方向的设计人员则不愿深入关注模拟细节。他们的普遍思路是:“只要够用,就保持不变,继续推进项目。”
对供应商和设计人员而言,新品还会带来其他长期收益:
- 成熟的制造与测试工艺会大大降低生产与供货风险。
- 制造技术提升与更高的良率可为供应商带来更高利润率。
- 零件已列入许多 OEM 的设计人员认可供应商及元器件清单,因此公司在将其加入产品物料清单 (BOM) 时不会有任何顾虑。
体现这种“不轻易更换”设计理念的典型案例是 Burr Brown INA133 仪表放大器(一种特殊运算放大器拓扑)。该器件于 1998 年左右推出,至今仍在提供各种封装与等级,例如 Texas Instruments 的 INA133UA/2K5(2000 年收购 Burr-Brown 时获得)。
当然,面对海量新旧运算放大器产品,如何为具体应用选择最合适的型号成为一大挑战。部分设计人员从少数信任的供应商入手,另一些则参考同行经验。AI 或许能在此提供帮助:输入必需参数、期望参数及其他参数的最小值/最大值,就会返回一份按优先级排序的合适运算放大器列表。
这确实是一个不错的切入点,但是要想缩小选择范围、真正了解这些器件的细微差别,没有任何方法能比查阅文档以及与供应商联系人进行一对一交流更有效。
结语
尽管市场上已有数千款性能优异的运算放大器,但新产品仍源源不断地涌现,这表明市场永远需要更优秀的器件。这些新品要么整体性能小幅提升,要么在一两项关键参数上实现跨越式优化。无论哪种路径,一款成功的新型运算放大器都能拥有极长的生命周期,既降低了设计人员的工程风险,又为供应商带来了更高的良率与利润。
相关内容
1:运算放大器选型指南
https://www.digikey.com/en/blog/a-guide-to-op-amp-selection
2:选择合适的精密运算放大器来简化模拟前端设计
https://www.digikey.com/en/blog/choose-the-right-precision-op-amp
3:如何高效选择和使用精密运算放大器
https://www.digikey.com/en/articles/how-to-choose-and-use-precision-op-amps-effectively
4:如何使用零漂移运算放大器实现精密、准确、低功耗的工业系统控制
5:如何利用零漂移放大器同时实现直流精度和宽带宽
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum