看似简单,实则不然:数据中心电源依赖先进的大电流电感器

电感器,连同它的无源兄弟器件——电阻器和电容器,都面临着一个“公关问题”。与那些有着深厚物理学原理和数十亿美元晶圆厂的固态器件不同,电感器就是得不到它应有的关注和尊重。

工程师及其他技术人员普遍认为,电感器结构简单,不值得称道。但事实上,电感器自有其精妙之处,即便与有源器件相比也是如此。

19 世纪 30 年代,迈克尔·法拉第发现变化的磁场可以感应电流,约瑟夫·亨利则独立研究了“自感”现象(导体自身感应电流),但在此后的许多年里,电感和电感器一直是个未解之谜。直到人们借助基本电学定律和麦克斯韦方程,对电磁学有了更深入的理解,才解开了为何仅仅将导线弯成环形,就能改变其电学性质这一谜团。

这种公关困境的部分原因在于,电感器(图 1,左上)在电路图中仅用一个非常普通的符号表示(图 1,右上)。此外,工科院校讲授的基础概念通常将电感器描述为一段弯曲或绕制的导线;因此在许多应用中,电感器还有一个非正式名称——线圈。事实上,它们已成功应用于一系列设计,用于在开关电源 (SMPS) 的输出端存储能量以滤除纹波(图 1,下图),以及用于构建射频谐振调谐电路。

图 1:早期用于晶体收音机的空芯电感线圈由导线缠绕在空芯圆柱体上制成(左上),对应的电路符号为一个简单线圈(右上);典型开关电源的框图显示了输出滤波电感器的位置(下图)。(图片来源:United Nuclear、Bourns 和 Circuit Basics LLC)

电感器的物理特性由一个简短的方程定义,该方程将电感 (L)、电压 (V)和电流变化率 (I) 联系起来:V = L × (dI/dt)。

这一方程表明,电感器除自身的欧姆电阻外,不会阻碍直流电流,但会阻碍(“扼流”)变化的电流。对于任意电感值,这种阻碍作用会随变化率(频率)的升高而增强。其“品质因数”(Q) 是衡量电感器损耗的无量纲参数,定义为感抗与等效串联电阻的比值,后者包括直流电阻 (DCR) 和频率相关损耗,直流电阻理想情况下应接近 0 欧姆 (Ω)。

无线电发展初期,业余爱好者自制晶体收音机时,会将多匝导线缠绕在仅数英寸长的磁棒或纸筒上,制成调谐线圈。基础电子学文献中出现的电感器也大多是此种形式,而且这种绕线式电感器至今仍在一些特殊场景中使用。然而,如今的大电流电源需要另一类电感器:低电感、较低直流电阻、大电流承载能力。

传统线圈已无法满足需求

电感器是数据中心大电流、高效率开关电源 (SMPS) 中的核心器件。几乎所有电源设计都会配置小型电感器,与输出电容配合,用于储能并平滑输出纹波。

在数据中心所需的大电流工况下,即便直流电阻极小,也会造成显著损耗及大量发热。计算数据足以说明问题:仅 10 mΩ 的电阻流过 100 A 电流时,功率损耗就高达 100 瓦 (P = I2R)。这就是在大电流工况下,直流电阻必须低于 1 mΩ 的原因。

为降低损耗、散除废热,同时适配日趋小型化的封装尺寸和表面贴装工艺,厂商采用了先进的材料、创新的结构设计以及改良的制造工艺。

BournsSRP1024HMCT 系列屏蔽功率电感器中的 SRP1024HMCT-75NM(见图 2)就是典型代表。这款大电流电感器的封装尺寸为 4 × 10.60 mm(0.157 × 0.417 英寸),高度仅 2.2 mm(0.087 英寸),电感量 0.075 µH (±20%),直流电阻仅 0.4 mΩ。

图 2:SRP1024HMCT-75NM 是一款 0.075 µH 电感器,封装小巧、外形扁平,直流电阻仅 0.4 mΩ。(图片来源:Bourns)

上述参数仅体现了其部分性能。该电感器的额定电流有效值 (rms) 为 50 A,饱和电流为 65 A。其屏蔽结构采用热压成型工艺,并在漆包铜线周围使用羰基粉末磁芯,以应对电源开关动作快速上升/下降时间引起的两个问题:电声谐振引起的音频嗡嗡声和电磁干扰 (EMI)。后者可能导致整个设计无法满足对辐射电气噪声的严格 EMI 限制。

但凡流过稍微大一点的电流,电感器都会产生自发热现象。SRP1024HMCT-75NM 的工作温度范围为 - 40°C 至 125°C。在此温度区间内,设计人员需明确并建模分析温度对电感参数及工作性能的影响,并将该特性融入电源电路建模及后续仿真设计中。

为此,Bourns 提供了一张图表(图 3),展示直流电流、对应温升与电感量衰减之间的关系。

图 3:SRP1024HMCT-75NM 电感器规格书中的特性曲线,展示了直流电流、温升与有效电感量之间的关系。(图片来源:Bourns)

规格书还提供了该元器件的特定焊接温度曲线。虽然这些信息主要与制造和生产团队相关,但物料清单 (BOM) 中的其他元器件可能有不同的要求,这可能会导致生产流程或 BOM 元器件选择发生变化。

结语

对于数据中心而言,人们很容易将重点放在电源拓扑和整体性能(尤其是效率)上,而忽略电感器等基本两端无源器件的精妙之处。如上所述,Bourns 屏蔽电感器可使开关电源 (SMPS) 满足数据中心的大电流需求,同时还能应对相关的温升、电磁干扰乃至物理尺寸限制等挑战。

关于此作者

Image of Bill Schweber

Bill Schweber 是一名电子工程师,撰写了三本关于电子通信系统的教科书,以及数百篇技术文章、意见专栏和产品特性说明。他担任过 EE Times 的多个特定主题网站的技术管理员,以及 EDN 的执行编辑和模拟技术编辑。

在 Analog Devices, Inc.(模拟和混合信号 IC 的领先供应商)工作期间,Bill 从事营销传播(公共关系),对技术公关职能的两个方面均很熟悉,即向媒体展示公司产品、业务事例并发布消息,同时接收此类信息。

担任 Analog 营销传播职位之前,Bill 在该公司颇受推崇的技术期刊担任副主编,并且还在公司的产品营销和应用工程部门工作过。在此之前,Bill 曾在 Instron Corp. 工作,从事材料测试机器控制的实际模拟和电源电路设计及系统集成。

他拥有电气工程硕士学位(马萨诸塞州立大学)和电气工程学士学位(哥伦比亚大学),是注册专业工程师,并持有高级业余无线电许可证。Bill 还规划、撰写并讲授了关于各种工程主题的在线课程,包括 MOSFET 基础知识、ADC 选择和驱动 LED。

More posts by Bill Schweber
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum