使用小型高性能 GNSS 天线最大限度减少设计妥协

工程学的一个重要方面在于,根据您对系统“必备功能”和“锦上添花功能”的判定,进行组件取舍的艺术。这些取舍包括速度与功耗、尺寸与功能、性能与成本。

做出这些决策需要进行“假设性”建模和仿真,并凭借经验判断哪些方案可行以及可行的程度。由此确定的组件选择在很大程度上决定了最终产品的能力、属性和局限性。

幸运的是,并非每个组件的选择都需要艰难的权衡或妥协。以全球导航卫星系统 (GNSS) 为例,这是一个涵盖 GPS、GLONASS、Galileo、北斗和其他卫星星座的总称,它们在 1.1 至 1.6 千兆赫 (GHz) 的射频频谱范围内提供全球定位、导航和授时 (PNT) 服务(图 1)。通过接收来自卫星的信号,并辅以先进的信号处理和复杂算法,GNSS 可用于从低精度资产跟踪到厘米级高精度 3D 定位的各种应用。

图 1:目前使用的 GNSS 系统众多,每种系统在 1.1 至 1.6 GHz 的射频频谱段内都有一个或多个分配频段。(图片来源:Taoglas)

GNSS 天线设计多种多样,以适应广泛的应用需求。有些天线设计用于覆盖分配频谱中的一个或几个 GNSS 频段,而另一些则覆盖多个或全部频段。除了选择所需的中心频率(或多个频率)和带宽外,设计人员还需要选择物理和电气特性。物理上,天线可以是外置的或嵌入式的;电气上,它们可以是有源的或无源的:

  • 外置 GNSS 天线最适合需要最高精度和开阔天空视野的应用,确保在远程信息处理、测绘和自动驾驶车辆系统中获得准确可靠的卫星信号接收。
  • 嵌入式天线是需要高封装集成度的应用的理想选择。它们为实现无缝、高度集成的 GNSS 终端产品(例如资产追踪器)提供了途径。
  • 有源 GNSS 天线内置了一个由外部电源供电的低噪声放大器 (LNA),用于增强信号。增强信号可以提高信噪比 (SNR),这是改善接收信号恢复、减少后续数据错误和降低误码率 (BER) 的关键参数。
  • 无源 GNSS 天线没有内部放大器。它们是一种更简单的解决方案,能够捕获入射的射频能量并直接将其传递到射频前端 (RFE),提供的是一种尺寸更小、成本更低、无需供电的天线选项。

即使对于嵌入式天线,也可能需要包含 LNA,以减轻由长电缆走线或具有挑战性的环境因素(例如建筑物反射或树叶吸收)引起的信号损耗。

虽然有源嵌入式 GNSS 天线通常能提高性能,但也会增加复杂性、功耗、物理尺寸和 BOM 成本。无源天线比较简单,但射频性能可能会有所降低,而且对位置更敏感。

幸运的是,得益于 Taoglas 提供的广泛而深入的 GNSS 天线解决方案,设计人员可以根据优先参数为其应用找到最佳的天线组合。下面我们来看看两款代表性型号,一款嵌入式无源天线和一款有源外置天线,从中我们可以获得对比视角。

无源和有源天线

Inception 系列中的 HP2356.A(图 2,上)是无源多频段 GNSS 嵌入式贴片天线的一个很好的例子,专为获得最佳定位精度和安装位置而设计。该天线采用创新的陶瓷嵌套式贴片天线设计,针对 GPS L1/L2、Galileo、GLONASS 和北斗频段优化了增益。为该天线提供的众多性能参数中包括效率(图 2,左下)和增益(图 2,右下),下图显示了峰值响应频率和特意降低响应的频率。

图 2:所示为 HP2356.A 多频段 GNSS 无源嵌入式贴片天线(上图);关键性能参数包括天线效率(左下)和增益(右下)。(图片来源:Taoglas)

两张图都清楚地显示了无源天线在目标频段内的性能,以及在那些频段之外的响应降低情况。

该天线尺寸为 35 × 35 × 6 mm,其扁平的设计能够让设计人员将多频段 L1/L2 GNSS 贴片集成到以前由于高度限制而无法实现的设备中。从天线到前端电路的射频走线必须保持 50 欧姆 (Ω) 的阻抗。Taoglas 建议将天线放置在尺寸至少为 70 × 70 毫米 (mm) 的电路板地平面中心,以确保最佳的性能。

对于有源外置设备,设计人员可以使用 XAHP.50.A.301111 Colosseum X 多频段 GNSS 天线(图 3,上),因为该天线在整个 GNSS 频谱范围内表现良好。该天线支持在城市环境中实现高定位精度和稳定的位置跟踪。

XAHP-50.A.301111 的效率如图所示(图 3,左下),并且由于包含了 LNA,其增益(图 3,右下)相比无源天线有显著提高。GNSS 频段内的关键射频规格包括 22 至 28 分贝 (dB) 的增益、25 至 50 dB 的带外 (OOB) 衰减范围,以及 2.6 至 4.5 dB 的低噪声系数 (NF)。

图 3:XAHP.50.A.301111 多频段 GNSS 天线(上图)包含一个 LNA,用于增强接收信号强度,从而提高 SNR 并降低 BER;其效率(左下)和增益(右下)相比无源天线有显著提升。(图片来源:Taoglas)

该天线在其整个带宽内具有出色的性能,其设计在 3D 接收半球内提供均匀的增益。这提供了宽轴比,从而增强了其多路径抑制能力。内置 LNA 的工作电压为 1.8 至 5 伏直流 (VDC),功耗低于 20 毫安 (mA);通过一根配备 SMA(M) 直式连接器的标准三米 (m) RG-174 同轴电缆连接到天线。

坚固、防破坏、永久安装的 ASA 外壳防护等级为 IP67,高度仅为 57 mm,直径约为 94 mm,设计便于安装。它通过一个空心的 M20 × 1.5 螺柱安装在面板上,同轴电缆可从中穿过。虽然它可以安装在任何表面上,但安装在金属表面上时性能可能会受到影响。

结语

对于需要接收一个、多个或全部可用 GNSS 星座的系统设计人员来说,有了 Taoglas 天线就无需为满足其特定需求而做出妥协。Taoglas 为 GNSS 频段全范围提供全方位无源和有源嵌入式和外置式天线选择。通过选择一款与需求紧密匹配的天线,设计人员可以消除项目中的一个困难的、不确定性的来源,并在定义项目的其余部分时获得更大的灵活性。

关于此作者

Image of Bill Schweber

Bill Schweber 是一名电子工程师,撰写了三本关于电子通信系统的教科书,以及数百篇技术文章、意见专栏和产品特性说明。他担任过 EE Times 的多个特定主题网站的技术管理员,以及 EDN 的执行编辑和模拟技术编辑。

在 Analog Devices, Inc.(模拟和混合信号 IC 的领先供应商)工作期间,Bill 从事营销传播(公共关系),对技术公关职能的两个方面均很熟悉,即向媒体展示公司产品、业务事例并发布消息,同时接收此类信息。

担任 Analog 营销传播职位之前,Bill 在该公司颇受推崇的技术期刊担任副主编,并且还在公司的产品营销和应用工程部门工作过。在此之前,Bill 曾在 Instron Corp. 工作,从事材料测试机器控制的实际模拟和电源电路设计及系统集成。

他拥有电气工程硕士学位(马萨诸塞州立大学)和电气工程学士学位(哥伦比亚大学),是注册专业工程师,并持有高级业余无线电许可证。Bill 还规划、撰写并讲授了关于各种工程主题的在线课程,包括 MOSFET 基础知识、ADC 选择和驱动 LED。

More posts by Bill Schweber
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum