通过 Node-Red 使用 NCD 空气质量传感器
随着世界开始走向正常化,工作场所安全问题比以往任何时候都更受人们关注。由于技术的发展,解决这个问题比以前容易多了。现在最需要关注的一个安全因素就是空气质量。NCD (National Control Devices) 针对空气质量监测推出了一个绝佳的方案。它是一个强大的记录和控制自动化解决方案,安装起来既快又简单。
NCD 的物联网边缘计算机。(图片来源:National Control Devices)
这个解决方案最初是由于我们的安全顾问想监测生产设施中的空气质量而设计的。我们有多台焊机同时在作业,所以空气质量可能很低。操作时我们确实要求带口罩,但希望有办法检查,看是否真的需要它们。为此,我们搭建了三个产品:物联网边缘计算机、空气质量传感器和 4通道继电器控制器。物联网边缘计算机是该系统的大脑和存储器。它是一个小型的 Linux 控制器,预装了 Node-RED。空气质量传感器则是一个小型电池供电型装置。它支持 900 MHz 无线协议,在室内有 1000 英尺(300 米)检测范围,在室外则达 2 英里(3.2 公里)。风扇从侧面的通风孔抽取空气,同时排气口确保了当前空气样本的持续流动。该传感器可以监测各种空气微粒,但最常测量尺寸为 2.5 微米。同时它还能监测湿度、温度和二氧化碳。4 通道继电器控制器有 4 个继电器,工作频率为 900 MHz。
搭建好这三个产品后,通过 NCD 界面就很容易进行设置了。该界面允许用户设置参数,查看物联网边缘计算机,进行编程,以及查看传感器的历史数据。由于 Node-RED 是预装的,用户只需点击标签即可开始编程。完全编程和安装后,用户可以在界面上看到所有传感器的读数。这些读数中包括一个电池电量监示器。
这是一个完全自足的系统,不需要云计算,对于空气质量监控来说效果很好,而且设置简单。关于 NCD 和 DigiKey 在智慧城市方面所做努力的更多信息,请观看我们的三部曲视频系列。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum