Toshiba 的新一代沟槽栅极 MOSFET 提高了效率和功率密度
在选择 MOSFET 时,其实际性能与数据表上的规格并不总是一致,因为 MOSFET 能为应用提供更高的效率、更紧凑的设计和可靠的开关特性。MOSFET 看似符合设计计算要求,但在设计完成后,往往会由于开关损耗、二极管恢复特性和热限制等因素导致性能表现不佳。
选择合适的 MOSFET,意味着产品运行时低温高效,还是过热或耗能严重,两者存在天壤之别。以下参数是应用成功的重要指标:
- 导通电阻 (RDS(on)) 是指 MOSFET 完全导通时的电阻。较低的 RDS(on) 意味着以热量形式浪费的能量较少,这将直接影响器件的电流传导效率。
- 栅极总电荷 (Qg) 定义了 MOSFET 导通和关断所需的电荷量。Qg 值越低,开关速度越快,能效越高,从而降低栅极驱动电路的负载。
- 反向恢复电荷 (Qrr) 表示 MOSFET 内部二极管从导通切换到非导通时释放的电荷量。更低的 Qrr 有助于抑制高速开关动作时的电压尖峰,从而更安静、更可靠地运行。
- 体二极管的恢复能力决定了 MOSFET 内置二极管停止导通并复位到下一个周期的效率。快速、洁净的恢复减少了电气噪声和热量。
效率要求越来越多,已超过许多现有功率级的承载能力。在诸如开关模式电源 (SMPS)、工业自动化、数据中心基础设施和汽车电子等应用中,更高的效率和更大的功率密度正在突破传统 MOSFET 技术的限制。
沟槽栅极 MOSFET 的优势
Toshiba 的 U-MOS11-H MOSFET 采用沟槽栅极设计,能够显著降低 RDS(on),最大限度地减少栅极电荷,并改善二极管的恢复特性。
几十年来,MOSFET 都是采用水平布局制造的,要提高性能通常需要选择更大的元器件。沟槽栅极 MOSFET 利用硅片中的垂直“沟槽”结构形成栅电极,而非平面结构。利用这种技术,电流垂直流过硅片,而不是横向流过硅片。栅极能更有效地环绕沟道,从而减少承载电流所需的硅片数量,并在给定芯片尺寸下降低 RDS(on)。
沟槽栅极 MOSFET 可显著降低 Qrr,从而抑制高速开关时可能出现的大电压尖峰,因此非常适合用于高能效电源、DC-DC 转换器以及汽车或工业功率级。
新型 U-MOS11-H TPH2R70AR5,LQ(图 1)是额定电压为 100 V 的 N 沟道 MOSFET,具有仅为 2.7 mΩ 的超低 RDS(on)(10 VGS)。与上一代 U-MOSX-H 系列相比,RDS(on) 降低了约 8%,从而减小了重负载时的热量,提高了传导效率。
图 1:Toshiba 的 TPH2R70AR5,LQ 是新一代沟槽栅极 MOSFET,具有更低的 RDS(on)、最少的栅极电荷和更优的二极管恢复特性。(图片来源:Toshiba)
新一代器件的 Qrr 比同类早期器件低约 38%,从而减少了开关动作期间的电压尖峰和 EMI。栅极总电荷下降了约 37%,因此能实现更快、更洁净的开关动作,且从栅极驱动器汲取的能量更少。
此外,这种 MOSFET 还改进了对高效电源设计非常重要的其他关键指标。RDS(on) × Qg 结合了导通电阻和栅极电荷,显示了传导损耗和开关损耗之间的整体权衡。RDS(on) × Qrr 对 MOSFET 的体二极管也有同样的作用,反映了二极管恢复期间产生的应力、热量和电压尖峰。在这两方面,U-MOS11-H 相较于上一代产品性能提升超 40%,为工程师提供了更充足的热余量与更洁净的工作状态,而且无需增加封装尺寸。
实现更小、更轻的设计
随着服务器和 5G 基础设施等应用对紧凑高效的 DC/DC 转换器和 SMPS 需求的增加,U-MOS-11-H 等 MOSFET 对于实现更小、更轻、高功率密度的设计来说极其重要。降低传导和开关损耗可提高能效,减少冷却需求,并降低系统总成本和设计复杂性。
U-MOS11H 是标准电源项目中性能可靠、文档完善的 MOSFET 构建块,具备易用性优势,且无需复杂的栅极驱动器,也无特殊使用要求。该器件在效率、可靠性和直接实施之间取得了有效的平衡。
对于高级应用,这些升级版 Toshiba MOSFET 提供了突破功率密度和热效率极限的机会,支持诸如紧凑型 SMPS、高密度服务器或工作站电源以及高效电池或电机供电系统等设计——所有这些应用都基于成熟的硅 MOSFET 架构。
从战略角度来看,U-MOS11-H 将备受信赖的硅 MOSFET 技术的成熟优势,与最新的效率和开关性能改进相结合,为工程师提供了一套高性能解决方案,使其成为可与最先进功率级解决方案并驾齐驱的极具吸引力的选择。
结语
Toshiba 的 U-MOS11-H MOSFET 利用硅 MOSFET 成熟和高性价比优势(如高可靠性、广泛的可用性和性能可预测性)以及最新的性能提升,使设计人员能够为当今要求苛刻的应用设计出更小、更高效、更可靠的功率电子器件。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum