2026 供应链:电子行业 OEM 新规则
2026 年,电子供应链走到了一个矛盾而独特的十字路口。在经历了疫情停工、港口拥堵以及零部件短缺等连续几年极端混乱后,整体状况终于开始趋于稳定。电子和电气产品市场从 2024 年的 38,445.5 亿美元增长到 2025 年的 40,643.7 亿美元,年复合增长率为 5.7%。而未来三年内,这一增长率预计将进一步提升至每年 6.6%(图 1)。
图 1:电气和电子产品市场从 2024 年的 38,445.5 亿美元增长到 2025 年的 40,643.7 亿美元,复合年增长率为 5.7% ;未来三年的年增长率将上升到 6.6% 。(图片来源:Business Research Company)
然而,对于电子行业的原始设备制造商 (OEM) 而言,不应将这种稳定性误解为可预测性。展望 2026 年,增长将趋于稳定但并不均衡,贸易不再成为 GDP 的主要驱动力,国内需求正接过主导权1。尽管全球需求信号日益清晰,但结构性风险依然深植于体系之中2。从采购中代理式人工智能 (AI) 的整合,到关税固化为一项基线运营成本而非临时障碍,竞争的规则正在改变。
对电子 OEM 厂商来说,2026 年的成功并非来自预测下一场危机,而是取决于能否设计出能够吸收冲击并快速重新配置资源的供应链3。在新的一年开始之际,我们有必要审视影响 2026 年格局的关键趋势,并从战略角度为供应链运营做好准备,迎接转型之年的到来。
趋势 1:贸易政策和区域化的新常态
供应链管理者曾期待关税政策能回归常态。到 2026 年,这种期待必定为务实地接受关税是常态所取代。行业观察家认为,关税环境的波动正在趋于平稳,进入一个谨慎的可预测性时期。尽管美国已与欧盟、英国和日本达成双边贸易协定,覆盖约 40% 的进口额,但仍有相当一部分未包含在内。4
对电子 OEM 厂商而言,这意味着必须永久性调整“到岸成本”模型。我们正在经历从将关税视为临时干扰因素,到将其视为运营环境中固定要素的转变。
趋势 2:AI 革命从概念炒作转向落地运营
进入 2026 年,AI 将从一个流行语发展成为一种业务必需品。焦点正从单纯导入流程转向实现绩效产出。
2026 年的一项重要发展将是代理式 AI 的崛起5。它们不再是仅仅被动分析的工具,而是能够自主执行供应商评估、风险监控、合同审查等任务的智能体。这些代理可以发布招标书 RFP、评估回复,甚至以最小的人工干预触发供应商启用流程,从而让采购团队能够专注于战略关系而非行政事务。
对电子行业而言,元器件过时是一个隐形的利润杀手。一个六人工程团队每年因管理过时元器件可能损失高达 40 万美元,而智能手机印刷电路板重新设计时每块电路板都可能耗费 4.6 万美元6。2026 年,OEM 厂商将利用预测分析提前识别过时风险。支持 AI 的平台能够让工程和采购团队实时协同物料清单 (BOM),在设计锁定前标记生命周期风险。这项能力至关重要,因为 2026 年的赢家将是那些能将这类现成数据整合到日常决策中的企业。
趋势 3:战略库存和采购韧性
库存管理的理念已经发生了根本性转变。过去的精益、准时制模式已演变为应对不可预见变化的“以防万一”策略。虽然建立备用供应商已成为标准做法,但 2026 年要求的不仅是冗余,还包括重新配置的能力。OEM 必须构建灵活的物流框架,以便快速重新分配物料。这些框架必须包含多区域采购情报和高风险元器件的战略性库存缓冲。着眼于整体价值,OEM 正在从被动响应中断转变为主动预防策略,通过以客户为中心以及财务、运营和采购之间的无缝整合,以期实现企业整体价值最大化。7
尽管技术已经可用,但准确的可见性仍然难以实现。UPS 调查显示,90% 的高管认为可见性至关重要,但只有不到三分之一的企业实现了这一目标。可见性不足会导致库存持有成本增加 50%,交货期延长 30%。在 2026 年,通过数字孪生等工具解决这一问题将成为关键差异化优势,这些工具能够让企业运行数千种假设情景而无需承担实际风险。8
2026 年三个应对策略
面对这些变化趋势,电子行业 OEM 必须采取积极措施,而非在高速变革中持观望态度。
1:利用税收优惠推动现代化改造
机遇所在:从 2026 年开始,有利的税法变更将允许企业就符合条件的资产和财产加速享受税收优惠,而无需再经历漫长的折旧年限。9
具体行动:OEM 厂商应利用这一窗口期,提前实施设备现代化和自动化改造。当前正是投资于定义下一代美国制造业的机器人技术和 AI 驱动系统的关键时刻。无需再纠结于长达数年的 ROI 测算;税收优势使得即时现代化在财务上具备可行性。
2:提升劳动力技能,迎接 AI 时代到来
核心挑战:技术将承载制造业繁荣的重担,但这离不开技能娴熟的团队。采纳 AI 的最大障碍往往并非技术本身,而是团队的积极性和技能水平。10
具体行动:摆脱重复性工作。对您的团队进行培训,使之能够掌握 AI 工具,而不仅仅是被动使用。团队需要从根本上理解 AI 的工作原理以及如何将其整合到集成业务计划 (IBP) 工作流中。目标是建立一个员工专注于战略决策、而 AI 处理数据运算的协同系统。
3:树立“总价值”思维
核心挑战:传统的单位成本等指标已不足以应对 2026 年的复杂局面。
具体行动:将重点转向考量“总价值”,它将客户体验与运营绩效相结合11。需引入新的衡量指标,例如:
• 运输方式转换敏捷度评分:基于突发事件切换运输方式的能力
• 自动化率:追踪由 AI 处理的事务性流程的占比。
• 韧性指标:衡量中断后的恢复时间,以及因客户体验改善带来的收入增长
稳定的需求与波动的执行之间的分化,将决定 2026 年的电子供应链格局。尽管宏观经济增长图景看似稳定,但运营现实却错综复杂,并以 AI 驱动的剧烈技术颠覆为特征。那些能够成功的企业,将是那些不再将这些要素视为孤立挑战,而是开始将其视为一个互联生态系统并整体应对的组织。
参考文献
1, 4, 8: https://www.youtube.com/watch?v=xD1qtWyXDjY
3, 9: https://www.oliverwight-americas.com/blog/2026-supply-chain-predictions/
5, 11: https://kpmg.com/xx/en/our-insights/operations/supply-chain-trends-2026.html
6: https://www.calcuquote.com/blog/the-future-of-electronics-supply-chain-in-2026-beyond
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum