超越韧性:关于反脆弱供应链,您需要了解的核心要义

电子制造业面貌正为复杂性、长交期和剧烈全球波动所定格。对于原始设备制造商 (OEM) 而言,在材料和劳动力短缺、港口拥堵以及前所未有的地缘政治动荡推动下,挑战已变得愈发复杂。进入 2025 年,中断更是成为新常态。

首席供应链官 (CSCO) 不再只专注于降低成本和管控库存等传统指标;他们现在必须优先处理风险与波动性管理,这或许是所有挑战中最艰巨的一项。高达 89% 的首席供应链官认为不确定性将持续存在且只会变得更加剧烈。1

在这种环境下,您可能已听闻“反脆弱性”(antifragility)这一热词。但它对您错综复杂、多层次的供应链究竟意味着什么?您又为什么必须采取超越标准的韧性模型?

效率的脆弱陷阱

供应链历来注重效率最大化,通常会利用精益生产或准时制 (JIT) 战略来降低成本。在相对稳定的时期,这种以效率为导向的战略是有益的,但面对当今全球的复杂性,这种战略是脆弱的。

“反脆弱性”是纳西姆·尼古拉斯·塔勒布 (Nassim Nicholas Taleb) 于 2012 年提出的一个概念,描述的是系统不仅要能抵御冲击,还要能在混乱中实现蓬勃发展并从中获取力量2。然而,对于大多数企业而言,要实现这一供应链愿景,依然任重道远。Gartner 的研究表明,63% 的供应链仍处于脆弱状态,这意味着它们在面临不确定性时价值会受损(图 1)3。当前,许多组织努力实现的稳健性,仅能帮助维持现有运营;而更进一步的目标“韧性”或“复原力”,也仅仅是抵抗损害,未必能从冲击中获益。事实上,Gartner 发现,那些计划在 2026 年前实现韧性目标的公司中,有 95% 在半途就放弃了这一目标。迄今为止,只有 8% 的供应链可被视为具备韧性。能被评得上具有反脆弱等级的更是只有凤毛麟角的 6%。

图 1:大多数供应链可被定性为脆弱级;同时,只有 6% 达到反脆弱级。(图片来源:Hailey Lynne McKeefry,根据 Gartner 数据绘制)

规模越大的组织,在不确定性面前往往显得越脆弱。正所谓“体量越大,跌得越重”。事实上,正如 Taleb 所指出的,那些展现出稳定收益的组织(这无疑是优良商业实践追求的目标),反而可能正经历着脆弱性。这是因为他们可能未能充分应对挑战,也就无法从克服挑战所带来的潜在学习收益中获益。

反脆弱性的意义远不止于韧性(图 2)。一个仅具备韧性的系统能够在中断后恢复原状,而一个达到反脆弱性等级的供应链则能从每一次中断中持续学习,从而在面对后续接踵而至的 10 次、15 次或 20 次挑战时变得愈发娴熟,无需每次都要重新设计应对方案。

图 2:在供应链中奉行反脆弱性战略,不仅能将中断造成的危害降至最低,还能提高组织在中断期间的绩效。(图片来源:Pondview Consulting)

反脆弱的 OEM 蓝图:从效率到进化

要实现反脆弱性,OEM 就必须从根本上转变观念和投资战略。核心战略并不是要建立一个强大的屏障来抵御不确定性,而是要想方设法将不确定性引入供应链内部,以便从中吸取经验教训,不断发展,最终适应环境。

以下是一个综合性框架,汲取了关键策略,旨在构建一个能在波动中茁壮成长的供应链:

1. 建立智能冗余和灵活性:对于 OEM 来说,传统供应链的核心目标就是压缩成本。要实现反脆弱性,就必须将重点从成本核算转移到风险管理上来。这意味着评估和接受冗余,不是将其作为成本中心,而是作为投资机会

  • 花时间规划情景:无需费时预测不太可能发生的事件。相反,应为每种类型的中断制定预先准备好的响应方案,以便在动荡发生时能立即启动相关计划。5
  • 分散风险:中心化的供应链天生脆弱。去中心化则将资源分散到多个节点,从而减少中断并培养更强的敏捷性。评估库存、产能和供应商的冗余情况。6

2. 深化可见性并对薄弱环节进行压力测试:当冲击来临时,供应链的强度取决于其最薄弱的环节。高科技制造业需要您深入了解供应链的各个环节,因为主要国家现在要求掌握从七层到十层深的参与方信息。

  • 识别断裂点:运用如恢复时间 (TTR) 和存活时间 (TTS) 等结构化框架来可视化薄弱环节。如果您的 TTR 超过 TTS,该节点就是薄弱环节,需要立即制定应急计划。7
  • 确定供应商的优先次序:使用诸如“卡拉杰克矩阵”之类工具对供应商进行分类(分为战略、瓶颈、杠杆、非关键四类)8。这有助于确定工作重点,确保备份计划和应急库存能够应对最关键的风险。
  • 执行压力测试: 执行计划内和计划外的压力测试,以评估战略的稳健性。9

3. 以人为本,拥抱 AI/ML: 反脆弱性取决于加速分析和快速制定建议的能力。只有利用先进的数据分析和机器学习 (ML) 工具才能实现这一速度。

  • 制定数字化路线图:评估组织当前的数字化和数据分析成熟度,以确保为整合海量外部数据并利用 ML 进行预测建模做好准备。
  • 实施 OODA 循环与决策系统:速度至关重要。实施实时监控和自动化预警系统,通过 OODA(观察、调整、决策、行动)循环加速决策。反脆弱供应链需要这套信息系统,以及一个问题参与系统(优先处理正确的问题)和一个解决方案系统(一套预先确定的解决方法)
  • 关键注意事项:虽然人工智能 (AI) 在提高效率方面非常出色,但从根本上说,它只是一种概率机器,并不了解风险。AI 是用来内推的,而不是外推。因此,AI 系统要想在风险管理中有效发挥作用,就必须有人类参与其中。组织必须做好准备,接受计算机提出的建议,并从战略角度深思熟虑后采取行动,否则可能因抗拒而错失必要的变革。

迈向反脆弱性的征程绝非坦途。它需要清晰的定义、精确的衡量指标,并且最重要的是,需要获得最高管理层的鼎力支持。然而,潜在的回报是巨大的。那些成功实施可视化解决方案(此为反脆弱性的关键基础)的企业,实现了 2.4 倍的盈利能力提升、15% 的准时交付率提高以及 3 倍的敏捷性增强。10

反脆弱性优先考虑灵活性、适应性和持续改进,能够让 OEM 在不可预测的环境中茁壮成长。通过让您的组织免疫系统不断进化,学会适应并从混乱中学习,您将能确保您的电子供应链不仅能在下一次危机中生存下来,更能从中收获价值。未来,属于那些从今天就开始积极准备的人。

参考文献

1, 10: https://gartner.com/en/supply-chain/insights/beyond-supply-chain-blog/the-antifragile-supply-chain-thriving-due-to-uncertainty

2, 4, 7: https://logisticsviewpoints.com/2025/02/27/beyond-resilience-5-steps-to-building-an-antifragile-supply-chain/

3: https://www.gartner.com/en/articles/supply-chain-resilience#

5: https://www.shippeo.com/blog/antifragility---beyond-the-buzzword-what-it-really-means-for-supply-chains

6: https://www.toolsgroup.com/blog/thriving-in-uncertainty-the-antifragile-supply-chain/

8: https://artofprocurement.com/blog/learn-the-kraljic-matrix

9: https://clarkstonconsulting.com/insights/antifragility-in-the-supply-chain/

关于此作者

Image of Hailey Lynne McKeefry

Hailey Lynne McKeefry 是一位关注供应链主题的自由撰稿人,在电子元器件行业背景深厚。Hailey 曾是“供应链专业人员主要在线社区”EBN 的主编,在其职业生涯中担任过多个编辑和领导角色。业余她还是一名助祭,满足了她想当牧师和丧葬辅导员的愿望。

More posts by Hailey Lynne McKeefry
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum