用 iWave 的 Agilex™ 5 系统级模块打造抗量子嵌入式系统
随着量子计算的进步,它对传统加密方法构成了前所未有的挑战。曾经视为安全的算法,如 RSA 和 ECC,可能很快会变得脆弱,在量子攻击下几秒钟就会被破解。这一新兴现实要求我们向后量子密码学 (PQC) 过渡——这是一类新型的密码算法,旨在确保即使是在量子时代数据也安全。
认识到这一演变的紧迫性,FPGA 和嵌入式计算平台领域的领导者 iWave Global 与芬兰专注于硬件级安全 IP 的专家 Xiphera 合作,在 iWave 的 Agilex™ 5 系统级模块 (SoM)(受 Altera 支持)上提供了量子安全加密支持。
在 Agilex™ 5 上用 Xiphera xQlave® 实现后量子安全
Xiphera 的 xQlave® 产品系列给 FPGA 硬件带来了强大的量子安全加密能力。它实现了 NIST 标准化 PQC 算法,内含 ML-KEM(密钥封装机制)和 ML-DSA(数字签名算法),确保了具有同时抵御传统和量子攻击的长期安全性。
通过此次合作,iWave 成功将 Xiphera 的 xQlave® IP 内核集成到了 Agilex™ 5 SoM 中,实现了实时的硬件加速 PQC 运算,如直接在 FPGA 结构中进行密钥交换和数字签名。最终成就了一种低延迟、抗边信道加密解决方案,让嵌入式系统能够抵抗未来出现的量子威胁。
实现亮点
PQC 是通过在 iWave 的 Agilex™ 5 平台(图 1)上利用 Xiphera 的 ML-KEM (Kyber) 和 ML-DSA (Dilithium) IP 内核得以实现的。
图 1:iWave 的 Agilex™ 5 SoM(图片来源:iWave)
核心技术能力包括:
- 兼容针对 ML-KEM 和 ML-DSA 的 NIST 规范
- 防范基于时序的边信道攻击
- 高性能,每秒可执行成千上万次加密运算
- 通过标准嵌入式接口轻松集成
演示环境搭建:
演示环境包括一块基于 Altera Agilex™ 5 的 iWave FPGA 板,连接到 Linux 笔记本电脑(图 2)。FPGA 运行着 Xiphera ML-KEM、ML-DSA 和 TRNG IP 内核,以及一个管理系统通信的软核 RISC-V 处理器。加密运算(密钥封装和数字签名)是直接在 FPGA 上执行的,实时展示了抵御量子攻击的安全能力。
FPGA 器件:A5ED065BB32AE5SR0
图 2:演示环境通过将一块基于 Altera Agilex™ 5 的 iWave FPGA 板连接到 Linux 笔记本电脑而搭建起来。(图片来源:iWave)
为什么选择 iWave 的 Agilex™ 5 SoM 用来实现 PQC
iW-RainboW-G58M 系统级模块(图 3)基于 Agilex™ 5 E 系列,专为同时要求速度和安全性的高性能嵌入式应用而设计。该 SoM 内含:
- 采用 B32A 封装的 Agilex™ 5 E 系列 FPGA
- 2 GB LPDDR4(用于 HPS)和双 2 GB LPDDR4(用于 FPGA 结构)
- 16 GB eMMC(可扩展)和 1 Gb QSPI 配置闪存
- 24 个速度高至 28 Gbps 的收发器
- 多达 656,080 个逻辑单元
- PCIe Gen4、DDR4 和 2.5 G 以太网 PHY 连接
- 内置安全引导、硬件信任根和加密比特流保护
图 3:基于 Agilex™ 5 的 iWave FPGA SoM(图片来源:iWave)
这款尺寸仅为 60 mm x 70 mm 的紧凑型模块支持 Agilex™ 5 SoC FPGA E 全系器件,包括 A 组 (A5E065A/052A/043A/028A/013A) 和 B 组 (A5E065B/052B/043B/028B/013B/008B) 器件变体。
该 SoC 集成了双 Arm® Cortex®-A76 和双 Cortex®-A55 处理器,以及支持 AI Tensor 的 DSP 块,实现了性能与能效的平衡,是下一代加密工作负载的理想之选。
Agilex™ 5 上 PQC 的实际应用
在 Agilex™ 5 SoM 上集成 PQC 为跨多个行业的量子安全系统设计打开了大门:
- 国防与航空航天:确保关键任务通信和卫星链路安全
- 电信:为 5G/6G 网络提供具备长期加密韧性的未来保障
- 工业自动化:保护互联工厂中的固件和数据传输
- 汽车:确保安全的 V2X 通信和 OTA 固件更新
- 医疗保健:在设备的整个运行生命周期内保护患者数据和医疗设备安全
- 金融:保护数字交易和智能支付系统免受量子威胁
通过这次合作,iWave 和 Xiphera 展示了一种基于硬件的 PQC 实现方式,它不仅满足当今的安全基准,还预见了未来的加密需求。
长期可靠性和设计支持
iWave 保证其系统级模块有 10 年以上的产品寿命,确保了工业级和国防级应用的设计连续性。开发人员可获得全面的文档、BSP 和软件驱动程序,以及用于载卡设计、热验证和生产集成的 ODM 设计服务。
这一承诺将助力 OEM 加速量子安全嵌入式平台的部署——从原型到生产。
iWave 是基于 FPGA 的系统级模块 (SoM) 和 ODM 设计服务领域的全球性提供商,能够帮助客户在工业、医疗、汽车和国防市场打造下一代解决方案。凭借在 FPGA 设计、AI 加速、安全嵌入式计算领域的深厚专业知识,iWave 能够帮助客户将产品概念转换为可靠、可投入生产的系统。
有关详细信息,请访问 www.iwave-global.com 或联系 mktg@iwave-global.com
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum