车载以太网:现代车载通信的支柱
现代汽车的发展早已远超单纯交通工具的范畴,如今已变成一个智能化、互联化、软件驱动型平台。随着车辆自动驾驶化数据中心化程度不断提升,对高速、可扩展、高可靠性车载通信骨干网的需求,已达到前所未有的高度。汽车级以太网处于这场技术演进的最前沿,是实现车辆先进子系统间无缝、实时通信的基石技术。
从信息娱乐系统和 ADAS(高级驾驶辅助系统)到 V2X 连接和无线 (OTA) 升级,单对以太网 (SPE) 已迅速成为新一代汽车的首选通信标准(图 1)。车载以太网提供轻量化线束、卓越带宽与优异的成本效益,正重新定义整车内部的数据传输方式,推动汽车实现前所未有的智能化、高速化与互联化升级。
图 1:车载单对以太网的技术优势。(图片来源:iWave Global)
了解车载以太网
车载以太网基于 100BASE-T1 和 1000BASE-T1 标准,借助单对非屏蔽双绞线收发数据,对传统以太网进行升级改造以适应车载通信要求。
不同于需要多线对的传统以太网(10BASE-T 或 100BASE-TX),车载以太网只需单线对即可实现全双工通信,因此能降低布线复杂性、重量和成本。
这项技术创新的核心是 OABR(开放联盟 BroadR-Reach),这是一种源自 100BASE-T1 的物理层标准,允许多个电子控制单元 (ECU) 通过相同的轻型电缆同时进行通信。这样的结果是电缆重量减少了 30%,安装成本降低了 80%,从而提高了效率和车辆性能。
- 100BASE-T1(100 Mbps)使用 4B3B 和 PAM3 调制,以最大限度地减少 EMI 并实现全双工运行。
- 1000BASE-T1 (1 Gbps) 采用 PAM8 技术,搭配回波抵消与均衡机制,可确保汽车级链路上的数据可靠传输。
这两种标准都依赖于强大的物理层编码和解码功能,可确保数据驱动型车载系统所必需的信号完整性和低延迟。
精确同步:主从架构
汽车以太网通信采用主从模式以确保精确同步,这是对实时车载运行的关键保障。主节点(通常为域控制器或网关)生成时钟信号,而从节点(传感器、摄像头、ECU)使用通用精确时间协议 (gPTP) 进行时钟对齐。
这种时钟同步可最大限度降低传输时延与抖动,进而确保通信的准确性与确定性,是 ADAS、自动驾驶控制、实时诊断等系统的关键因素(图 2)。
图 2:车载以太网是许多系统的关键组件。(图片来源:iWave Global)
车载以太网在车载信息服务设备中的重要性
远程信息处理网关用作网联车辆的通信中枢,汇聚来自各电子控制单元 (ECU) 的数据,管理云连接并支持实时更新。随着数据量和带宽要求的提高,CAN、LIN 或 FlexRay 等传统汽车协议已不能满足需要。
车载以太网具有现代远程信息处理应用所需的高带宽、低延迟和可扩展特性,能实现 V2X 通信、GPS 定位追踪、OTA 升级与云端分析的更高速数据交互,同时通过加密、安全启动及时间敏感网络 (TSN) 确保可靠的安全防护。
简言之,车载以太网为智能化、网联化安全出行奠定了基础,使成为下一代远程信息处理系统设计中不可或缺的部分。
支持车载以太网的 iWave 车载信息处理解决方案
iWave Global 开发了一套全面的、具有高级有线和无线功能的车载远程信息处理解决方案。
远程信息处理网关 - iW-RainboW-G41G
- 芯片:NXP i.MX 8XLite MPU
- 连接:5 个 CAN FD 端口,2 个车载以太网端口
- 无线:LTE Cat 4 和 5G 蜂窝网络、Wi-Fi 6、蓝牙
- 定位:高精度 GNSS 模块
- I/O 支持:RS232、RS485、模拟和数字 I/O
- 安全:集成硬件安全元件
- 外壳:IP67 防护等级,支持外置天线
iWave 的远程信息处理网关(图 3)专为坚固耐用的车载环境而设计,将以太网、5G 和边缘计算功能整合在一起,可实现实时车辆数据汇聚、分析和远程更新,并具有极高可靠性。
图 3:iWave Global 的远程信息处理网关 - iW-RainboW-G41G。(图片来源:iWave Global)
通过采用车载以太网,iWave 的远程信息处理平台可提供更高的带宽、标准化和基于 IP 的网络,从而支持以下功能:
- 360° 摄像系统
- 预测性维护与诊断
- V2X(车对物)通信
- 安全的无线 (OTA) 更新
结语
iWave 集性能、效率和可扩展性于一身,是未来汽车互联的关键推动因素。
iWave Global 是一家值得信赖的嵌入式系统和 ODM 设计服务提供商,在汽车、工业和物联网领域拥有深厚的专业能力。该公司专注于远程信息处理控制单元 (TCU)、网关和连接平台,使原始设备制造商和一级供应商能够构建稳健、安全和高性能汽车解决方案。
凭借长期稳定的产品供应、设计服务和全球合作伙伴关系,iWave 不断推动互联出行生态系统的创新。
如需了解更多信息或探索定制化远程信息处理解决方案,请访问 www.iwave-global.com 或联系 mktg@iwave-global.com。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum