如何采取有效的商业策略应对关税政策变化
美国电子产业正在经历一场重大变革,试图在保持其全球制造业竞争力的同时将半导体制造业回迁(图 1)。正在进行中的关税战和政策变化使得本已充满挑战的规划环境变得更加复杂。
图 1:图中显示的是遍布美国的半导体投资活动。(图片来源:美国半导体行业协会)
关税绝非一时兴起,而是持续战略的一部分,旨在促进美国国内制造业发展,并对被认为存在不公平贸易行为的合作伙伴施加压力1。特别是对于 OEM 厂商而言,了解并适应这种不断变化的形势对于保持竞争力和连续性至关重要2。前进之路在于持续聚焦对市场现实的战略性管理。
对 OEM 的全行业影响和挑战
拟议的和现有的关税可能会影响电子行业从原材料到精密部件的一系列关键投入。这些变化的核心是对原产于中国的半导体征收巨额关税。这一点非常重要,因为根据 Cognitive Market Research 的一份报告,美国 OEM 使用的这些重要构件中有超过 36% 来自中国3 。此外,含有半导体的产品仍有可能被征收新的关税,这给该行业的分类造成了相当大的混乱。
关税带来的连锁反应是巨大的,包括整个电子产品供应链的潜在成本增加和运营挑战。许多美国电子公司的利润率很低,而且依赖于“准时制”生产,因此对成本的突然增加或延误非常敏感。制造商报告称,他们的投入成本显著上升,尤其是传统上从中国采购的关键部件4。
除直接成本外,行业还需要管理供应链僵局和不可预测的运输延误,特别是芯片、电池和电路板等关键组件,这些都会严重扰乱产品发布和生产周期。公司必须决定是自己消化这些可能会大幅侵蚀本已微薄的利润的上升成本,还是冒着销售额下降的风险将其转嫁出去。
关税挑战应对战略建议
在这种动荡的环境下, OEM 需要采取积极主动的分层战略,以保护其利润并确保供应链的完整性。当然,利用技术优化供应链和生产,将有助于避免成本转移。然而,创新型 OEM 应寻找更多优化设计、采购和交付的方法,以期尽量减少关税支出的影响。成功与否将取决于明智的采购决策、创造性的设计以及对贸易政策的密切关注。
首先,各个组织应开展供应链审计,着眼于实现多样化的机会。过度依赖任何单一国家,尤其是中国,都会使企业面临巨大的关税和地缘政治风险。OEM 应积极在越南、印度、墨西哥和中国台湾等关税较低或关税豁免地区寻找替代供应商,并对其进行资格审查5。
公平、谨慎的合同谈判也很关键。OEM 应与其供应商和客户进行公开沟通,以分担关税负担。在合同中加入允许在适用关税时调整定价的条款,有助于在整个供应链中分摊成本的增加,保持关系和价格的稳定性。
另一个明智的策略是把生产基地搬到本土,特别是墨西哥甚至美国中西部地区,尤其是在国产芯片的机会越来越多的情况下。(图 2)。诸如《CHIPS 法案》之类政府激励措施正在推动投资,以重建本土芯片生产能力。对于高价值或高风险产品,本土生产可以提高供应稳定性,加快产品上市速度。
图 2:未来十年,美国晶圆厂的产能将大幅增加。(图片来源:美国半导体行业协会)
OEM 在设计其最终产品时,应注重减少对来自关税目标国家的零部件的依赖。在设计过程中, OEM 应考虑重新设计产品,使用可从多个供应商处获得的可互换或模块化部件,以提高产品的灵活性。根据统一税则表 (HTS) 对货物进行正确分类是贸易货物分类的标准化系统,对统一税则表代码进行定期审计可节省大量资金6。这些代码可确保制造商支付正确的税率,并有助于发现机会,识别免税产品。此外,通过保持合规性,OEM 可以避免罚款和审计,并防止错误分类造成的海关延误。
获取贸易收益
最后,制造商需要时刻关注贸易和关税形势。起初, OEM 应探索从与美国签有自由贸易协定 (FTA) 的国家采购零部件,如墨西哥、加拿大(根据 USMCA)、韩国或新加坡。将生产或零部件采购转移到这些地区有助于避免关税。
利用对外贸易区 (FTZ) 和保税仓库是另一个有用的策略。美国境内的这些指定区域允许公司推迟缴纳关税,直到货物正式售出或运出该区域,从而改善现金流。它们还能使产品再出口时不征收美国进口税,并能促进关税重新分类7。
对于出口部分产品的 OEM 来说,退税计划允许对再次出口或销毁的产品退还高达 99% 的进口关税。这可以大大降低参与全球供应网络的公司的成本8。
随着时间的推移, OEM 应持续关注贸易政策的发展变化,并积极参与行业协会的活动。在关税审查过程中提供行业数据和提交评论意见,有助于制定更有针对性的贸易行动,从而在实现安全目标的同时,避免不必要地扰乱供应链。必须将贸易政策视为动态的商业变量,而不是静态的背景因素。
关税正在深刻重塑美国电子行业。要在这个动荡的环境中取得成功,关键在于将敏捷性与基于研究的前瞻性结合起来。通过积极推动采购多元化、优化产品设计、利用贸易工具、投资先进技术并维护稳固的供应链合作伙伴关系,电子产品制造商不仅能够应对当前的关税动荡,更有望在未来几年变得更具韧性和竞争力。
参考文献:
1:https://www.tradecomplianceresourcehub.com/2025/07/25/trump-2-0-tariff-tracker/
3:https://www.youtube.com/watch?v=rjk0bfnFwB4
4:https://budgetlab.yale.edu/research/state-us-tariffs-may-12-2025
5:https://blog.matric.com/china-tariffs-on-electronics-manufacturers
8:https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/entry-summary/drawback-overview
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum