微动开关的巧妙设计完美地平衡了传统矛盾
工程学的本质,在于综合运用艺术与技术,在尺寸、重量、功率、成本、性能与可制造性等各种属性之间实现矛盾平衡。无论是小型组件还是大型系统的设计人员都面临着这一挑战。仔细观察为满足汽车要求而重新设计的一系列小型开关,可以看出创新重点以及设计和制造的精妙之处。
汽车限位开关目前的困境
瞬时接触开关和自锁开关是基本单功能器件,这类开关已普及多年并且设计制造也看似很简单。然而,开发一种能够满足多种电气和机械要求、性能可靠且可以大批量生产的开关却并非易事。为此,这类开关必须满足有关尺寸、触头额定值、操作力、操作角度等一系列要求。
这就是 Omron Corp. 设计人员在开发一个可以指示车门开关状态的小开关时面临的难题。现代汽车的车门比以往更薄,且具备许多其他功能,因此外形是否紧凑至关重要。
因此,按钮动作距离只有几毫米,可确保开关结构能够阻止执行器接触按钮;否则,正常的关门动作会损坏开关。可靠性以及恶劣操作环境下的 IP67 防水防尘等级使问题变得更加复杂。
这里所需的开关类型称为快动限位开关。这类开关具有限定的内部行程,响应灵敏,且提供可调柱塞/推杆、拨动、摆杆、滚轮、锥形、簧片、旋转驱动、弹簧、微触杆及拉索等多种样式。当今的超微型密封开关,例如 Omron D2SW 系列(图 1)开关,是 20 世纪 30 年代开发的经典微动开关的后续产品,至今仍广泛使用。该系列的内部设计和操作机制与家用电器或台式仪器中使用的“通断”开关不同。
图 1:D2SW 系列作为经典快动限位开关的典范,数十年类凭借卓越的性能深受设计人员的青睐。(图片来源:Omron Corp.)
Omron 团队评估了现有开关触发机构的配置,涵盖摆杆式水平触发、无杆直动式触发及斜角凸轮触发等结构。每种配置方案都独具优势,但在开关按钮按压角偏差、机构体积、持续性磨损点等关键参数方面,均存在无法避免的缺陷。
新理念指明方向
针对汽车车门等应用对小型化可靠限位开关的严苛要求,Omron 设计人员在其 D2EW 系列常开 (NO) 和常闭 (NC) 开关(图 2)中采用了创新方法,例如 NO D2EW-B03H 和互补型 NC D2EW-B02L。这些紧凑型密封开关可以在多个方向和角度上进行操作。
图 2:创新设计使 D2EW 系列超小型密封开关能够从多个驱动角度操作。(图片来源:Omron Corp.)
Omron 团队意识到三角形按钮可以实现水平操作,无需使用占用空间的杠杆。然后,他们确定了按钮倾斜的最佳角度,以实现可以从上方可靠按压的形状。这使得这种开关仅需极小的行程即可实现接通和断开,而无需倾斜的水平凸轮及相关的空间和复杂性。
这种按钮设计实现了无杠杆也能从多个角度进行操作。这种设计仅需几个毫米的行程即可水平接通和断开触点(图3(上)),也可进行竖向按压操作(图3(下))。
图 3:D2EW 开关的按钮设计实现了尺寸和行程最小化(上方),并且可以从上方以一定角度以及从左侧或右侧(下方)进行操作。(图片来源:Omron Corp.)
符合 IP67 标准
毫无疑问,这种新的按钮形状带来了新的问题。这种异乎寻常的三角形按钮极难密封。传统圆形按钮采用热熔填缝工艺,其树脂加强筋偏向按钮本体,并与橡胶密封帽咬合在一起,实现了牢固密封。然而,D2EW 按钮的体积约为圆形按钮的四倍,因此增加了橡胶帽的尺寸,没有留下容纳树脂壁的空间。
该解决方案将分析与试错法相结合。设计人员选择通过卡扣式连接来密封外壳和橡胶帽,其中橡胶帽夹在外壳和盖子之间,具有足够的压力来满足 IP67 要求。然而,与能够在各个方向上均匀施加压力的圆形盖子不同,这种盖子的椭圆形底座会导致紧密度发生变化。为了克服这个问题,该团队设计了一种使按钮尽可能接近圆形的形状。他们还调整了橡胶帽的形状和橡胶厚度,以补偿负载变化。经过几个月的反复试错,他们终于找到了最佳形状。
按钮内部也发生了变化。D2EW 器件采用带滑块按钮,滑块位于按钮底部,按下按钮时滑块会向侧面滑动。与传统的按钮和滑块不同的是,这种开关的按钮和滑块同时移动。将多接触面集成为单表面,实现了用最少组件就能实现触点闭合和打开,且易于组装的结构。
结语
D2EW 系列采用了独特的创新按钮帽和内部设计,既可以直接对其进行按压操作,又可以从任何角度按压,尽管执行器行程只有几个毫米。该设计使其非常适合当今外形更薄、部件更拥挤的汽车车门,同时还能承受车门猛烈撞击和恶劣的条件。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum