IO-Link:传感器到边缘计算的连接方案

作者:Eric J. Halvorson

投稿人:DigiKey

工厂的每条生产线都会产生海量传感器数据,但此类信息以前大多从未被利用。究其原因,传统传感器的连接方式依赖基础的开关信号或模拟输出,这类信号只能提供单一的过程值,无法提供有关设备健康状况或运行工况的其他背景信息。IO-Link 直接突破了这一限制,提供了一套标准化数字通信层 (IEC 61131-9),使传感器和执行器能够与更广泛的控制架构建立直接的双向通信链路。

工厂生产线图 1:工厂的每条生产线都会产生海量传感器数据。(图片来源:Adobe Stock)

IO-Link 并非用于替代现有的现场总线或工业以太网基础设施,而是在自动化体系架构的最底层作为补充型接口运行,采用厂商已常规备货的非屏蔽 3 线或 5 线电缆,以及标准 M5、M8、M12 连接器,最大支持 20 米的线缆敷设长度。每个 IO-Link 设备均连接至 IO-Link 主站的专用端口,该主站汇总现场层数据并将其向上转发至可编程逻辑控制器 (PLC)、边缘网关或云平台,从而既保了护现有投资,又打通了一条向下直通单个传感器的高分辨率数据通道。

实现从反应性维护向预测性维护策略的转型

目前,绝大多数工厂仍在两种维护模式之间来回切换,而这两种模式均非理想之选。反应性维护的本质是等待故障发生后再进行维护,通常会引发非计划停机与应急抢修;而按固定时间周期进行的预防性维护计划,则可能造成在零部件尚未达实际使用寿命与更换条件,就提前更换的问题。IO-Link 提供了第三种选择。这种技术让维护团队拥有了连续的传感器级诊断功能,可实时显示设备的实际运行情况。

气动装配站的压力传感器就是 IO-Link 设备的一个很好的应用案例。通过标准模拟连接,该压力传感器只报告当前压力值。然而,该压力传感器具备 IO-Link 功能后,仅通过同一根三线电缆即可同时传输内部温度、累计工作时间、信号强度和任何故障代码。同样,用于监测传送带上工件的光电传感器,远在自身检测精度恶化至出现漏检之前,就能对镜头的渐进式污染进行标记。利用这些细粒度诊断信息,维护团队能够根据设备的实际情况,而不是假设来确定维护间隔,从而避免过早更换设备与突发停机。

当传感器最终需要更换时,IO-Link 的内置数据存储功能会显著加快更换过程,因为 IO-Link 主站会保留前一个设备的完整参数集,并在几秒内自动写入替换设备。因此,技术人员无需手动重新输入设置即可完成更换,从而缩短了平均维修时间,并确保生产线在运行过程中尽量减少中断。

通过数字化透明提升质量保证能力

可靠的质量保证基于测量的一致性,而这正是模拟传感器连接带来风险的地方。模拟信号在长距离电缆传输过程中会出现衰减,并且易受电磁干扰,这意味着 PLC 接收到的数值可能与传感器的实际测量数值有细微差别。虽然这看似是一个小风险,但在复杂的生产环境中,在数百个测量点上,这些微小的误差会不断累积,并可能使工艺流程超出可接受的公差范围。然而,IO-Link 通过在传感器本地直接将测量数据转换为数字信号,彻底消除这一不确定性变量,从而确保到送达控制器的读数与在数据源头采集的原始数值完全一致。

IO-Link 也能够提升生产现场的产品换产处理效率。在灌装线、包装系统和多变量装配单元中,产品配方之间的切换通常需要技术人员手动调整传感器参数,这一过程既耗时又容易出现配置错误,从而导致换产后第一批产品出现质量偏差。通过 IO-Link,PLC 可以同时向所连接的传感器推送全新的参数配置文件,在数秒而不是数分钟内即可完成整个配方切换;同时,由于这些配置文件采用数字化存储并可按需调取,每一次产品换产作业都能与上一次完全一致。

从传感器到边缘,全链路都在推动生产率提升

IO-Link 系统的双向数据流不仅能提高传感器性能,还能构建一条从工厂车间到企业级分析的端到端的信息通道。IO-Link 主站可以整合现场级数据,并通过 PROFINET、EtherNet/IP 和 EtherCAT 等工业以太网协议开放数据访问,从而使搭载本地预处理和低延迟决策逻辑的边缘网关可以访问这些数据。上述数据可转发至 MES、ERP 或其他基于云的平台,以实现更广泛的运营智能。

这种“传感器到边缘”架构,可实现传统布线无法实现的监控场景。例如,可在压缩空气系统中配备 IO-Link 流量传感器,以数字方式报告耗气量数据,使生产厂区能够准确定位泄漏点,跟踪每台机器的能源成本,且无需部署单独的监测硬件,即可优化气动性能。使用同一套数字主干网可覆盖全厂范围,实现冷却回路监测、输送机健康度跟踪和环境状态感知。

这种技术在安装和调试过程中同样具有优势,IO-Link 设备可通过其 IO 设备描述 (IODD) 文件完成自动识别与参数配置,不仅能大幅缩短初始设置时间,还能降低项目对专项技术人员的依赖。通过取消模拟 PLC 输入卡,制造商可以简化系统设计,与模拟安装相比,每点布线成本更低。全球 500 多家设备厂商间的设备互通兼容,可确保生产厂区进行规模化扩展,从而避免被锁定在单一厂商的生态体系中。

DigiKey 的 IO-Link 解决方案:从传感器到系统

部署 IO-Link 系统,需从真正深耕工业自动化领域的供应商处,选择传感器、主站及连接组件的最优组合。DigiKey 的 IO-Link 产品目录汇集了五家领先供应商的完整生态系统,每家供应商都具有独特的优势。

Festo IO-Link 设备图 2:Festo IO-Link 设备。(图片来源:Festo)

Festo 凭借数十年的气动与电气自动化专业技术积淀,提供品类齐全的 IO-Link 产品线,涵盖压力传感器、流量传感器、位置变送器及阀岛。其 CPX-AP-I 分布式 I/O 平台,包含一个带 IP65/67 防护等级的 4 端口 IO-Link 主站模块,可直接安装在机器上;其支持 IO-Link 功能的传感器,具备可通过软件切换的 PNP/NPN 输出与内置数据存储功能,可实现快速调试与无缝设备更换。

ifm IO-Link 解决方案(点击放大)图 3:ifmIO-Link 解决方案。(图片来源:ifm)

作为 IO-Link 社区的创始成员之一,ifm 建立了品类最广泛的 IO-Link 设备目录。其传感器产品组合采用全数字信号传输机制,可规避传统老旧部署方案中,模数转换环节普遍存在的精度损耗问题。除传感器外,ifm 的生态系统还延伸至边缘网关设备,可将现场数据安全地路由到包括 Microsoft Azure IoT Hub 和 AWS IoT Core 在内的云平台,打造一条从车间现场传感器到企业级分析的简化路径。

SICK IO-Link 设备图 4:SICK IO-Link 设备。(图片来源:SICK)

SICK 通过其智能传感器解决方案和传感器集成网关 (SIG) 系列,进一步推动了 IO-Link 的发展,为现场级设备增加了嵌入式智能。其 IO-Link 传感器可直接在设备上执行计数和长度测量等分散式智能任务,减轻了 PLC 的处理负担。SICK 的 FieldEcho 软件可通过浏览器访问所有 IO-Link 设备的数据,自动处理 IODD 下载,并开放用于与 MES、ERP 和云服务集成的 REST API,实现与上述传感器配套使用。

Pepperl+Fuchs IO-Link 技术(点击放大)图 5:Pepperl+Fuchs 的 IO-Link 技术。(图片来源:Pepperl+Fuchs)

Pepperl+Fuchs 在工厂自动化和过程自动化方面拥有深厚的技术积淀,提供涵盖感应式、电容式、光电式和超声波式传感器的全品类传感器产品线,并配套高可靠性 IO-Link 主站基础设施。其 ICE11 IO-Link 主站具有多协议灵活性,单个设备即可支持 PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT、CC-Link 和 MODBUS TCP,而其 IIoT 入门套件则捆绑了主站、传感器和所有必要的布线,开箱即可进行快速原型开发。

带 IO-Link 的 Endress+Hauser iTEMP TMT36 温度表头变送器图 6:带 IO-Link 的 iTEMP TMT36 温度表头变送器。(图片来源:Endress+Hauser)

Endress+Hauser 为 DigiKey 的 IO-Link 产品在过程仪表方面具有传统优势,尤其是在食品饮料、水处理和制药应用方面。IO-Link 温度传感器和压力变送器具有双模功能,通过简单的配置更改即可在传统的模拟 (4-20 mA) 或数字 IO-Link 模式下运行,使设备能够在保留现有工作流程的同时逐步采用数字通信技术。

结语

IO-Link 已从一款小众的工业连接方案,快速发展为数据驱动型制造的核心赋能技术,全球装机量快速攀升,同时得到了多行业的广泛厂商支持。IO-Link 技术通过标准工业线缆实现了双向数字通信,可为制造企业提供传感器级可视能力,用于预判设备维护问题、稳定测量精度,并将实时现场数据传输至边缘端与云平台,驱动生产运营的持续改进。

DigiKey logo

免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。

关于此作者

Image of Eric Halvorson

Eric J. Halvorson

Eric Halvorson,战略计划合作营销经理,加入 DigiKey 已经超过 12 年。Eric 专注于工业自动化市场。他于 2011 年毕业于北国社区和技术学院,获得电子技术和自动化系统应用科学副学士学位。直到最近,Eric 一直担任机电产品经理,主要负责开关产品。Eric 业余时间喜欢木工活,修理东西,经常忙得废寝忘食。

关于此出版商

DigiKey

DigiKey 总部设在美国明尼苏达州锡夫里弗福尔斯市,是一个同时针对原型开发/设计提供小批量供应、针对生产提供大批量供应的全球电子元件综合服务提供商,在 DigiKey 上提供 750 多家优质制造商品牌、六百多万种产品。