电缆和电线选择标准
投稿人:DigiKey
2026-03-17
当今的电缆与电线设计远不止是一个简单的组件选择问题。其核心是整体系统思维,需综合考虑安装类型(静态或动态)、电气与机械应力,以及成本效益与可持续性。忽略这种思路将面临故障、能量损耗和不必要高成本的风险。
在电气化、数据传输需求增长和可持续性压力加剧的背景下,电缆迅速成为关键组件。决定故障、性能和使用寿命的不再仅仅是规格书上列出的参数。缺乏系统层面的考虑也会使制造商的最新技术创新无法得到充分利用。LAPP、Igus、HELUKABEL 和 Belden 等知名企业已相应调整了其业务模式,将电缆和电线视为整个系统的组成部分,同时兼顾当前技术趋势。
新的应用领域,新的要求
影响电缆和电线发展的一个关键因素是,从生产、内部物流到充电基础设施等工业应用领域的持续电气化。因此,对载流能力、耐温性和使用寿命的要求也在大幅提高。与此同时,直流 (DC) 应用也越来越重要,例如在工业直流电网以及大功率充电和驱动概念中。
另一个趋势是功能密集化:如今,电缆通常同时执行多种任务,包括在混合电缆中同时传输电力和数据。此外,对简化安装和提高系统可用性的需求也在不断增长。
动态应用的要求也在不断提高。更高的速度、更大的加速度、更小的弯曲半径和更长的传输距离,使得移动系统中的电缆设计要求越来越高。与此同时,数据密集型电缆使用地也越来越多。工业以太网或 PROFINET 等总线系统早已演变成电缆拖链系统。
环境可持续性也变得越来越重要。越来越多的用户和采购商开始刻意追求使用寿命长、二氧化碳排放量透明的电缆,以及用可回收材料制成的产品。因此,对电缆和电线的评估不再仅仅以是否符合标准为依据,还要考虑它们对整个系统的效率和环境可持续性的贡献。
选择合适的电缆需要考虑多个条件:安装类型(静态或动态)、导体横截面、弯曲次数、绞合与实心导体、绝缘材料和护套材料。在决策过程中还必须考虑电磁兼容性、电压类型 (AC/DC) 和数据传输要求。与其孤立地处理每个参数,还不如从整体系统的角度来看待问题。
电缆选择中的常见错误
根据 LAPP 专家的观点,最常见的误区之一是在开发过程中过晚地考虑电缆选型。通常只选择标准允许的最小截面,而不考虑整个生命周期的实际工作条件。这会造成严重后果。
为了从一开始就避免风险,最好始终从应用的角度进行设计。关键问题包括当前的实际负载是多少?系统要运行多久?电缆的柔韧性如何?哪些环境条件会持续影响它?还必须对能量损失和温升进行评估,以确保做出技术上和经济上合理的决定。
在这种情况下,导体横截面稍粗可以通过减少欧姆损耗和降低发热量而带来经济优势。在系统的使用寿命内,额外的投资往往可以收回成本。相反,电缆过细可能会在短期内节省成本,但从长远来看会导致更高的能源损耗和运行费用。
另一个值得注意的问题是,不加批判地将经过验证的解决方案转移到新的应用领域。例如,有时未经适当验证,就将交流应用的经验用于直流系统。一开始就针对具体应用进行专门设计,有助于防止此类错误的发生。
LAPP 产品有一个特点就是,设计时都重来不是孤立进行的,而是要综合考虑多重因素。特别是在高性能应用中,电缆和连接器的组合可实现更稳定的长期连接。这种系统性的理解还能更好地整合电气、机械和散热要求,有利于开发高度灵活的电力和数据电缆。
一个具体的例子是集成了 zeroCM 技术的电机连接电缆 ÖLFLEX FD Servo(图 1 - 左),其创新设计降低了漏电流。另一项创新是单对以太网电缆 ETHERLINE T1 FD(图 1 - 右),该电缆仅使用一对双绞线,即可将网络基础设施无缝延伸至现场。
图 1:LAPP 的 ÖLFLEX FD Servo 电缆(左)和 ETHERLINE T1 FD 电缆(右)示例。(图片来源:LAPP)
特殊挑战:拖链中的移动电缆
正如 Igus 专家所解释的那样,为电缆拖链系统选择合适的电缆尤其复杂。专为电缆拖链中连续运动而设计的电缆并无特定的标准化要求。标准只能为明确定义且有限的应用(例如光伏系统用电缆)而创建。然而,对于电缆拖链,应用场景过于多样,无法制定单一的统一标准。同样,也不存在一种适用于所有电缆拖链应用的“万能”电缆。
客户面临的挑战是,需要在众多所谓的“适用于拖链”的产品中进行选择,而这些产品难以直接比较。
常见错误是选择了错误的护套材料。常见的误解是聚氨酯 (PUR) 通常是电缆拖链的最佳护套材料。虽然 PUR 在油污或润滑剂较多的环境中是非常出色的选择,但在干燥应用中,与专为连续运动设计的特殊配方的 PVC 化合物相比,PUR 的磨损往往要高得多。
这也有经济方面的考量:作为一种原材料,PUR 的价格大约是高质量 PVC 变体的三到四倍。因此,这方面的误判既可能导致技术问题,也可能造成不必要的成本。护套材料的选择应始终针对特定应用量身定制。PUR 是富油环境的理想选择,而在少油或无油环境中,PVC 通常是更好且更具成本效益的选择。
另一个被低估的问题是选择没有可验证测试结果的电缆。规格书可能承诺“长达 500 万次”的使用寿命,但这种声明缺乏明确性。这是在什么条件下测试的?电缆拖链中的动态应用差异很大,电缆并非在所有条件下表现都相同。因此,可靠、透明的寿命数据至关重要。
凭借超过 30 年的持续研发以及对电缆设计和材料的广泛测试,Igus 现在可以为移动电缆提供保证使用寿命的声明——这是根据特定应用计算并确认的。
该公司的主要产品包括 CFCLEAN 电缆系列(图 2),专为空间极为有限的环境中的高动态应用而设计。该系列因重量轻、设计紧凑而脱颖而出。与传统的护套电缆相比,它的重量轻 30%,直径小 35%。实验室测试表明,其使用寿命可达 2000 万次循环,有制造商提供担保。
图 2:Igus CFCLEAN 系列的一个实例。(图片来源:Igus)
系统方法简化了复杂性
许多制造商确认,市场趋势正从纯粹的组件采购明显转向集成化、即用型解决方案。特别是在机械和设备工程领域,客户寻求更少的接口、更低的协调工作量以及更低的项目和运营风险。
HELUKABEL 建议采用结构化方法:首先明确定义应用是静态还是动态;然后分析运动曲线、弯曲半径、行程距离和动态特性;评估环境条件;定义电力、信号和数据传输的电气要求;最后核实相关标准和目标市场。这个系统化的流程能迅速揭示纯组件方案是否足够,或者集成系统解决方案是否能减少工作量并降低风险。
安装条件至关重要。即使高质量的拖链电缆,如果弯曲半径超标、电缆布置不当,或者分隔器和应力消除元件设计错误,也可能受损。装配环节经常被低估;错误的屏蔽连接、不合适的连接器或不良的工艺,都可能迅速导致 EMC 问题和故障。
HELUKABEL 提供的一套完整的系统解决方案是 HELUCHAIN SYSTEM(图 3)。它将电缆拖链、匹配的高柔性电缆、配件以及可选的预组装即插即用型号,组合成一个一体化套件——一个协调、可靠的解决方案,而非一个个分开的组件。
图 3:HELUKABEL 的 HELUCHAIN SYSTEM 组合电缆拖链、电缆和配件示例。(图片来源:HELUKABEL)
网络基础设施
随着工业厂房中数据速率不断提高和连接性日益增强,物理网络基础设施的重要性与日俱增。Belden 通过提供适合现代自动化架构的工业以太网解决方案(图 4)来应对这一发展。支持 TSN 机制的实时交换机能够在恶劣的工业环境中实现确定性通信。
图 4:Belden 的工业以太网解决方案。(图片来源:Belden)
新型 Belden 工业接入点可为机器人、物流和自动化应用提供低延迟的确定性 Wi-Fi 7。其 5 GHz/6 GHz 双频设计、快速漫游和集成诊断功能可确保不同系统之间的顺利交互。因此,系统思维不仅限于电缆本身,还延伸至相关的基础设施。
可持续性
环境可持续性在市场中的重要性大大提高。电缆制造商正在提高透明度,并提供有关材料和高效生产流程的文档。
然而,最重要的可持续性杠杆仍然是使用寿命:系统可靠运行的时间越长,所需的更换周期越少,整体的经济和生态效益就越好。制造商也在研究替代材料,例如生物基塑料或部分可回收塑料。
再次强调,可持续性不应孤立地在单个电缆层面评估,而应从系统整体角度综合考虑材料、使用寿命和能效因素。
免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。