在做多模态感知AI?这组开发板和模块像乐高一样方便好用!

作者:Lashley Wang

本文探讨了多模态感知AI如何让机器像人类一样具备“能听、会说、能看”的能力。文章以DFRobot的开源硬件为例,展示了离线语音识别、语音合成、图像识别等AI技术在智能家居、工业控制等领域的应用。文章强调利用DFRobot 的模块开发多模态感知AI的魅力在于其普惠性和可创造性,让每个人都能动手创造属于自己的智能世界。

早上被阳光唤醒时,你随口一句 “打开窗帘”,窗帘便缓缓展开;厨房煲汤时,计时器用你的声音提醒 “还有 5 分钟关火”;门口来人时,门铃不仅能认出熟悉的面孔,还会替你问清来意…… 这些曾出现在科幻片里的场景,正在被 “多模态感知 AI” 悄悄搬进现实。

今天,「AI共行,智超现在」系列第三集,DFRobot的夏青(Rockets Xia)老师会带着大家一同了解:AI 是如何突破单一功能限制,像人类一样 “能听、会说、能看”的。同时,DFRobot 的开源硬件又是如何让普通人也能玩转这些黑科技。

*******************************************************

主讲嘉宾:
夏青(Rockets Xia)
夏青(Rockets Xia),DFRobot高级工程师,蘑菇云创客空间共同创始人

夏青经常活跃于国内外创客社区。从2008起开始致力推广创客文化,促进创客运动在中国的发展,2010年与中国创客教父李大维等打造国内首个创客空间——新车间。2013年在DFRobot和浦软集团的支持下建设蘑菇云创客空间。作为蘑菇云创客空间共同创始人,经常鼓励和推动社区创客项目的推进。作为DFRobot高级工程师,积极致力于推动人工智能、物联网等先进技术在创客及创客教育领域的落地和推广。

 

什么是 “多模态感知”? AI 也有 “五感”

人类靠眼睛看、耳朵听、双手摸来理解世界,AI 的 “多模态感知” 其实是同一个道理 —— 它能融合语音、图像、触觉等多种信息,让机器不再是只会执行单一指令的工具。

图1

比如你对着智能音箱说 “播放周杰伦的歌”,它既要听懂你的语音(语音识别),又要理解 “周杰伦” 是谁(语义分析),甚至可能结合你之前的听歌习惯推荐歌曲 —— 这就是多模态协作的简单案例。而更复杂的场景里,AI 还能同时处理声音、画面、环境数据:比如自动驾驶汽车,既要 “看” 红绿灯(图像识别),又要 “听” 喇叭声(语音识别),还要 “感知” 路面摩擦力(触觉传感器),才能安全行驶。

DFRobot 的核心思路,就是把这些复杂的 “感知能力” 拆解成模块化工具,让普通人不用深究算法,也能快速搭建属于自己的智能设备。

 

从 “听懂” 到 “会说”:语音交互的黑科技

  • 能 “听懂” 的 AI:离线也安全

语音识别的本质,是把声波信号变成文字 —— 就像手机输入法的语音转文字功能。但传统语音识别依赖联网,不仅响应慢,还可能泄露隐私。

DFRobot 的「Gravity: 离线语音识别模块」解决了这个痛点:它不用连网,就能实时识别指令,响应速度比联网模式快 3 倍以上。更重要的是,你的语音数据不会上传云端,在智能家居、儿童玩具等场景里,隐私安全更有保障。

比如 “自动窗帘” 案例:只需对着模块说 “打开 50%”,它就会通过串口把指令传给主控板,驱动电机精准调节窗帘开合。哪怕用方言或快语速,它也能准确识别 —— 这种灵活性让老房子改造智能设备变得超简单。

图2

  • 会 “说话” 的 AI:声音比真人还自然

能听还得会说,语音合成技术就是让 AI “开口” 的关键。它把文字拆成最小发音单位(音素),再按人类说话的韵律组合成语音流 —— 就像给机器 “拼拼音”。

Gravity: 中英文语音合成模块 V2.0」是这方面的高手:它不仅支持中英双语无缝切换,还能模仿人类说话的语气起伏,让 AI 的声音告别机械感。更有趣的是,你可以导入自己的录音或搞笑音效 —— 比如用老板的声音做计时器提醒,让智能音箱都多了点趣味。

火箭发射时钟」 是个好例子:倒计时时它会用清晰的语音报数 “10、9、8……”,时间到了还会喊 “任务完成”,搭配 LED 闪烁和蜂鸣器,瞬间有了 “发射中心” 的仪式感。在实验室、生产线等场景,这种语音提示还能减少操作失误,提高安全性。

 

让 AI “看懂” 世界:二哈也能玩转的视觉魔法

图像识别听起来高深,但 DFRobot 的「Gravity: 二哈识图 AI 视觉传感器」把它变成了 “傻瓜操作”。它的核心亮点是 “一键学习”:对着水杯按一下学习键,它就记住了 “这是水杯”;对着你的脸学习一次,下次就能认出你 —— 不用写代码,也不用准备海量训练数据。

它内置了物体识别、人脸识别、颜色识别等 8 种算法,能轻松完成各种任务:比如帮你自动读取水表读数(智能抄表),给不同颜色的零件分类(智能分拣),甚至当你靠近时自动解锁抽屉(人脸识别)。

演示案例中,二哈识图能把识别结果实时传给 Arduino 或行空板,再结合其他模块触发动作:比如看到 “快递盒” 就亮起绿灯,看到 “陌生人” 就启动警报 —— 这种 “看 + 做” 的联动,让 AI 视觉从 “识别” 升级成了 “行动”。

 

给 AI 一个 “大脑”:主控板如何串联所有黑科技

图3

多模态感知的关键,是让 “听、说、看” 的模块协同工作,这就需要一个强大的 “大脑”——DFRobot 的「行空板 M10 Python 教学主控板」就是这样的存在。

它支持 Python 编程,自带触摸屏和丰富传感器,能同时连接语音模块、视觉传感器、电机等设备。比如「智能门锁」 案例:访客按门铃时,行空板会启动离线语音模块识别 “我是快递员”,再结合云端 AI 分析意图,最后通过语音合成模块回复 “请放门口”,全程自动决策,无需人工干预。

如果是入门玩家,「Arduino UNO R3」主控器更合适:它简单易学,社区资源丰富,能作为底层控制器和高级 AI 模块配合,是学习电子制作的绝佳起点。

 

普通人也能当 “AI 魔法师”

多模态感知 AI 的魅力,在于它不止是实验室里的技术,更是每个人都能动手创造的工具:老人可以用语音控制台灯亮度,学生能做个会喊 “加油” 的备考计时器,创客能搭个自动分类垃圾的智能垃圾桶……

DFRobot 的模块就像 “AI 乐高”:语音识别模块负责 “听”,合成模块负责 “说”,二哈识图负责 “看”,行空板负责 “思考”—— 你不需要懂复杂算法,只需按需求组合,就能让创意落地。

这一集我们聊了 AI 的 “听、说、看”,下一集将探索更酷的方向:AI 如何帮人类突破时空限制,比如监测千里之外的家庭空气质量,预警看不见的有害气体。

关注我们的系列,一起用开源硬件解锁 AI 的更多可能 —— 毕竟,未来的智能世界,本就该由每个人亲手创造。

 

相关产品信息

DFR0706-EN   行空板-M10
DigiKey 零件编号: 1738-DFR0706-EN-ND

行空板(UNIHIKER)M10是一款高度集成的国产教学开源硬件(拥有自主知识产权),专为K12师生设计,适配信息科技、物理、生物等学科的新课标跨学科教学要求。集成单板计算机(4核CPU/512MB内存/16GB存储)、Linux系统、完整Python环境、并预装了常用Python库,更自带 2.8 英寸彩色触摸屏及丰富传感器, 只需两步就能开始Python教学平台。

DFRobot官网相关开发资源链接

 

DFR0100   创客教育入门学习套件,适用于Arduino UNO R3开发板和电子产品初学者
DigiKey 零件编号: DFR0100-ND

Arduino入门套件是专为电子电路搭建和编程逻辑初学者设计的一套工具包。它涵盖了从基础的LED控制到复杂的环境传感、监测和执行器应用的课程内容。

DFRobot官网相关开发资源链接

 

SEN0539-EN   Gravity: 离线语音识别模块(I2C & UART)
DigiKey 零件编号: 1738-SEN0539-EN-ND

该模块采用了全新的离线语音识别芯片。内置135条常用的固定命令词条,新增命令词自学习功能,自学习的命令词可以不是一段语音,可以是一段口哨、一个响指、一声猫叫等,支持17条自学习命令词。采用双麦克风收音使模块有更好的抗噪音能力和更远的识别距离。模块自带一个喇叭和外接喇叭的接口,能实时语音反馈识别结果。模块采用I2C和UART两种通讯方式,Gravity接口,兼容Arduino Uno、Arduino leonardo、Arduino MEGA、FireBeetle 系列控制器,树莓派,ESP32等主控。

DFRobot官网相关开发资源链接

 

SEN0305   Gravity: 二哈识图(HuskyLens)AI 视觉传感器
DigiKey 零件编号: 1738-SEN0305-ND

二哈识图(HuskyLens)是一款简单易用的人工智能视觉传感器,内置6种功能:人脸识别、物体追踪、物体识别、巡线追踪、颜色识别、标签识别。仅需一个按键即可完成AI训练,摆脱繁琐的训练和复杂的视觉算法,让你更加专注于项目的构思和实现。

DFRobot官网相关开发资源链接

 

DFR0760   Gravity:中英文语音合成模块V2.0
DigiKey 零件编号: 1738-DFR0760-ND

让声音为你的项目增添一抹特色!连接上语音合成模块,再添加几行简单的代码就可以让您的项目开口说话。无论是中文还是英文对于语音合成模块来说都是”so easy”,播报当前时间,播报环境数据统统不在话下,与语音识别模块结合还可实现语音对话!该模块采用I2C和UART两种通讯方式,Gravity接口,兼容绝大部分主控。模块上已经自带了一个喇叭,所以您无需再额外的添加喇叭。

DFRobot官网相关开发资源链接

 

小编的话

如文章所介绍,DFRobot开发板及相关模块通过“板卡+传感器+软件栈”的乐高式模块化设计,将多模态AI原型开发的复杂度从“硬件堆砌与算法调试”大幅简化为“积木式搭建”。这一创新实现了“感、算、联、控”能力,使用户能够快速完成方案验证,高效实现开发目标。您是否有采用DFRobot的软硬件资源开发多模态AI系统?您在开发过程中有哪些经验或疑问?欢迎到技术论坛留言,和DigiKey的朋友们一起分享交流!

免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。

精选产品

图片制造商零件编号描述可供货数量价格查看详情
UNIHIKER IOT PROGRAMMING SBCDFR0706-ENUNIHIKER IOT PROGRAMMING SBC8 - 立即发货$702.93查看详情
STARTER KIT ARDUINO UNO R3DFR0100STARTER KIT ARDUINO UNO R377 - 立即发货$299.78查看详情
GRAVITY VOICE RECOGNITION SENSORSEN0539-ENGRAVITY VOICE RECOGNITION SENSOR157 - 立即发货$139.76查看详情
GRAVITY: HUSKYLENS - AN EASY-TO-SEN0305GRAVITY: HUSKYLENS - AN EASY-TO-75 - 立即发货$454.01查看详情
GRAVITY: SPEECH SYNTHESIS MODULEDFR0760GRAVITY: SPEECH SYNTHESIS MODULE30 - 立即发货$222.46查看详情

关于此作者

Lashley Wang